Futuro sem chumbo

Repensar os processos de produção para um portfólio de produtos mais sustentável. Toda a indústria metalúrgica, bem como a indústria elétrica enfrentam a tarefa de desenvolver produtos sem chumbo ou outras substâncias perigosas para o ambiente e a saúde.
Futuro sem chumbo

Precisamos olhar toda nossa cadeia de valor agregado do ponto de vista da sustentabilidade, eliminar substâncias perigosas para o ambiente e a saúde e encontrar alternativas.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Especialista em Single Pair Ethernet
Tim Kindermann, especialista em Single Pair Ethernet na Phoenix Contact

Tim Kindermann, especialista em Single Pair Ethernet na Phoenix Contact

Logotipo RoHS

Um processo limpo para mais sustentabilidade

O chumbo é prejudicial para as pessoas e o ambiente. Para a Phoenix Contact, a maior dispensa possível de chumbo faz parte de uma ação sustentável. O objetivo é prestar uma contribuição importante aumentar a qualidade de vida. Como empresa metalúrgica, a Phoenix Contact tem uma responsabilidade especial para com o ambiente e a saúde. Consequentemente, começamos atempadamente a desenvolver processos que nos permitem fabricar produtos eletromecânicos sem chumbo¹ com as mesmas características técnicas e a qualidade habitual.

¹ A designação "sem chumbo" se refere ao valor limite futuro de 0,1 % da diretriz RoHS (Restriction of Hazardous Substances) do Parlamento Europeu.

Homem segura um conector de encaixe circular M5-M58 sem chumbo na mão

Trabalho pioneiro para a qualidade habitual

As características técnicas do chumbo transformam a sua dispensa em desafios completamente novos na fabricação industrial. Em ligas de cobre, p. ex., o chumbo garante uma usinagem e conformação a frio mais fáceis. O chumbo também atua como um lubrificante eficaz. Quem desejar dispensar estas características tem de fazer um trabalho de base na fabricação.
A Phoenix Contact enfrentou muito antes de outras empresas a tarefa de produzir sem chumbo. A conversão é considerada um dos projetos mais significativos na indústria metalúrgica dos últimos 50 anos. Não há dúvida que os engenheiros da Phoenix Contact fizeram um trabalho pioneiro neste longo e difícil processo.

Conectores de encaixe circulares M5-M58 sem chumbo

Novos desafios técnicos

A conversão para processos de produção sem chumbo representa um desafio especial para todos os fabricantes de peças eletrônicas. Ela está associada a transformações complexas e elevados investimentos e, em última instância, também afeta as cadeias de suprimento internacionais.
Isto se torna especialmente claro no exemplo dos contatos de crimpagem. Por um lado, as ligas utilizadas devem permitir uma boa condutividade da corrente e, por outro lado, ter características adequadas de usinagem e conformação a frio. Este ato de equilíbrio se tornou uma verdadeira disciplina suprema para os desenvolvedores de produtos. Também exigiu uma estreita colaboração com fornecedores, laboratórios de tecnologia e a produção em série.

Conector M17

Uma vantagem graças à utilização precoce de produtos sem chumbo

A escolha é sua: sem chumbo cria uma vantagem. Na Phoenix Contact consideramos uma clara responsabilidade empresarial tornar nossa cadeia de valor tão sustentável quanto possível. O empenho vale a pena – para o ambiente, a saúde e um futuro digno.

FAQs sobre produtos sem chumbo e a diretriz RoHS

Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação

A conformidade com a RoHS e sem chumbo são frequentemente equiparados. Na realidade há uma diferença significativa: as peças em conformidade com a RoHS são as que cumprem os valores limite estabelecidos na diretriz RoHS do Parlamento Europeu.

Para o chumbo, o valor limite na diretriz é de 0,1 %. O valor limite atualmente aplicável devido à derrogação 6c é de 4 %. A designação "sem chumbo" já se refere atualmente ao valor limite futuro de 0,1 %.

Dado com ponto de interrogação

Todos os artigos sem chumbo da Phoenix Contact são listados através da seleção de filtro "conforme RoHS 6c (Pb < 0,1%)" e podem ser encontrados na lista de produtos associada embaixo.

Ir para a lista de produtos
Dado com ponto de interrogação

Todos os nossos artigos sem chumbo e em conformidade com a RoHS são exaustivamente testados em termos de suas características elétricas.

Dado com ponto de interrogação

Você pode encontrar informações oficiais da Comissão Europeia no seguinte link.

Saber mais agora
Dado com ponto de interrogação

A utilização de chumbo no processo de produção é problemática porque o chumbo é tóxico. Esta substância se acumula em organismos ao longo da cadeia alimentar e é muito difícil de se decompor. Em parte, também escapa de aterros sanitários para a natureza, é de decomposição difícil e, assim, se acumula no ciclo natural.