Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Torre elétrica

História de sucesso: monitoramento por vídeo na SpotterRF Proteger a rede elétrica contra ataques

A proteção de infraestrutura importante contra ataques físicos ganha cada vez mais importância. Os sistemas de radar compactos SpotterRF garantem que os colaboradores de segurança cobrem 24 horas por dia e em todas as condições meteorológicas 100 % da área monitorada.

Para melhorar a confiabilidade de seu mais recente sistema de radar compacto para fins de monitoramento, a SpotterRF se juntou à IndustrialENET e à Phoenix Contact. Saiba mais sobre a forma como as empresas em conjunto garantem que os sistemas de monitoramento de proteção da infraestrutura importante nunca percam a fonte de alimentação nem as conexões de comunicação.

Perfil do cliente SpotterRF

Com os seus sistemas CSR patenteados (Compact Surveillance Radar Systems), a SpotterRF permite uma proteção de perímetro para subestações importantes, se estendendo além das vedações das instalações. Um CSR é um sistema de radar pequeno que até pode ser usado de forma portátil. Foi desenvolvido originalmente para tropas de elite e agora está também disponível para profissionais de segurança na indústria de fornecimento de energia. Os sistemas de radar compactos SpotterRF garantem que os colaboradores de segurança cobrem 24 horas por dia e em todas as condições meteorológicas 100 % da área monitorada.

Ao longo dos anos, a SpotterRF colaborou proximamente com a IndustrialENET, um de seus parceiros preferidos. A IndustrialENET é também um integrador de sistemas da Phoenix Contact. A IndustrialENET é especialista em soluções de monitoramento por vídeo de rede e IP para sistemas de tráfego inteligentes e projetos de infraestrutura importantes. Para fornecer soluções completas conforme o princípio de Plug & Play, a empresa trabalha com fornecedores de topo como a SpotterRF e a Phoenix Contact. Durante a sua colaboração, a IndustrialENET e a Phoenix Contact, em parceria com a SpotterRF, desenvolveram um painel de interface melhorado adequado para uma faixa de temperatura aumentada, sendo alimentado de forma flexível e compacta, bem como apta para um preço conforme OEM. O projeto fez uso das instalações de fabricação e da competência da Phoenix Contact e beneficiou do sistema de preços e do suporte técnico de engenheiros da IndustrialENET e também da Phoenix Contact.

Produtos da Phoenix Contact no quadro de comando

A confiabilidade melhorada do novo painel de interface dá segurança às empresas de fornecimento de energia

Segurança elevada requer confiabilidade

Para melhorar o monitoramento de unidades remotas, as empresas de fornecimento de energia e outras entidades responsáveis procuram novas possibilidades. Além disso, é necessário cumprir novos regulamentos, como o NERC-CIP-014-1, obrigando as entidades a tomar medidas para garantir uma proteção adequada do sistema de produção e transmissão de energia contra ataques físicos.

Câmeras de vídeo na área das instalações são um passo importante, mas a empresa de fornecimento de energia também tem de garantir a disponibilidade permanente do sistema e a transmissão dos dados necessários. A SpotterRF e a IndustrialENET já tinham colaborado anteriormente em um sistema de monitoramento, mas pretendiam melhorar a confiabilidade da fonte de alimentação do sistema e assim apoiar os clientes no cumprimento da NERC-CIP-014-1.

Estes painéis se encontram em caixas seladas espalhadas nos terrenos de subestações e, dependendo da unidade, estão expostos a amplas faixas de temperatura. Muitas unidades se distinguem também por fortes interferências eletromagnéticas, podendo causar interrupções ou falhas de sinal.

A SpotterRF produzia originalmente os painéis de forma tradicional: adquiriam os componentes individuais, fabricavam internamente os painéis e realizavam eles próprios os testes de recepção de fábrica e os testes para garantir a qualidade. No entanto, a produção de painéis não era a área de especialidade da SpotterRF. O esforço de tempo e trabalho na fabricação dos painéis impedia a equipe de se concentrar em sua competência central: a fabricação de sistemas de radar.

O painel da Phoenix Contact demonstrou ser uma bola solução para a SpotterRF. Com ele é possível melhorar ainda mais a disponibilidade total do sistema completo e proteger os radares SpotterRF contra sobretensões e interrupções da fonte de alimentação. Esta solução também permite reduzir consideravelmente o número de falhas em campo.

Sistema Compact Surveillance Radar patenteado

Com os sistemas Compact Surveillance Radar patenteados, a SpotterRF garante a segurança do perímetro nas importantes subestações elétricas do país se estendendo além das vedações das instalações.

Painel específico para o cliente com alta disponibilidade

"Os dois modelos SpotterRF C20D e C40D são o resultado de nossos esforços contínuos para melhorar a segurança de perímetro de parceiros e clientes", refere Logan Harris, CEO da SpotterRF. "O novo painel de interface desenvolvido pela IndustrialENET permite aos clientes ligarem rapidamente os radares SpotterRF e sua melhor proteção contra sobretensões nos cabos de corrente e de comunicação em caso de condições meteorológicas adversas."

Para proteger pontes, túneis e subestações elétricas em condições adversas, o novo painel reúne tecnologia da IndustrialENET e dos radares SpotterRF e câmeras robustas.

A solução abrange uma integração no nível de sistema com tecnologia de radar SpotterRF e câmeras adequadas para a indústria. O sistema de radar consegue detectar e seguir confiavelmente objetos com qualquer alcance visual e em todas as condições atmosféricas, controlando as câmeras para permitir aos operadores observarem visualmente a situação. Graças à ampla gama dinâmica e à tecnologia Starlight, as câmeras conseguem mostrar todos os detalhes visuais tanto de dia como de noite. Além disso, a câmera disponibiliza uma iluminação de infravermelhos capaz de fornecer imagens claras a uma distância de até aprox. 365 metros mesmo em situações sem luz ambiente. Em conjunto com a tecnologia de radar SpotterRF, reduz consideravelmente os custos de instalação e a quantidade de câmeras necessárias.

Um C40D é capaz de cobrir a mesma área que 20 câmeras de infravermelhos fixas. Funciona com chuva, nevoeiro e neve e segue cada alvo na sua linha de visão a distâncias de até 600 metros para pessoas em movimento e com um campo de visão de 90°. Um C40D pesa menos de 700 g, podendo ser instalado facilmente em estruturas existentes como postes, vedações ou árvores. É ligado facilmente através de redes Ethernet existentes com switches Power over Ethernet, sendo assim adequado para muitos casos de utilização como p. ex. poços petrolíferos, instalações químicas, subestações, instalações de energia, instalações de transmissão de telefonia móvel e minas. Os modelos C20D e C40D estão em conformidade com a RoHS e têm aprovação de declaração de conformidade CE.

Para otimizar ainda mais a configuração e instalação, os radares SpotterRF C20D e C40D revisados possuem uma proteção adicional contra curto-circuito, sobretensão e inversão da polaridade. A competência da Phoenix Contact em relação a confiabilidade da corrente garante o funcionamento do sistema também em condições extremas.

Câmera robusta

Câmera robusta protege pontes, túneis e subestações elétricas em ambientes adversos

Resumo

A colaboração com a Phoenix Contact e a IndustrialENET permitiu à SpotterRF se centrar na qualidade de seus sistemas de radar e simultaneamente oferecer aos clientes uma instalação pronta para operação e um gerenciamento de energia para os radares, câmeras e outros sistemas da SpotterRF. O usuário precisa apenas de montar o quadro de comando no poste, efetuar as conexões de energia e de rede e a caixa selada assume tudo o resto.

"Este novo painel cumpre os nossos elevados padrões a nível de disponibilização de sistemas de rede críticos com monitoramento por vídeo de alta disponibilidade", refere Jon Amack, engenheiro elétrico e presidente da IndustrialENET. "Graças à utilização dos recursos de fabricação da Phoenix Contact, foi possível oferecer o máximo padrão de segurança para produtos SpotterRF a preços muito competitivos."

SpotterRF reduz consideravelmente o risco de ataques repetidos registrado pela indústria de eletricidade. A confiabilidade melhorada do novo painel de interface confere às entidades operadoras de sistemas de fornecimento de eletricidade ainda mais certeza de seus sistemas de monitoramento funcionarem mesmo em condições de utilização adversas.