História de sucesso: monitoramento por vídeo no Lucas Oil Stadium Tecnologia Industrial Wireless Ethernet da Phoenix Contact
A Uni-Systems, uma empresa que se especializou em soluções de arquitetura móveis, necessitou de uma comunicação clara entre as câmeras e o centro de controle com um telhado móvel e uma parede envidraçada móvel com seis elementos de parede móveis no Lucas Oil Stadium, o estádio dos Indianapolis Colts.
Para garantir uma comunicação confiável e precisa, foram instalados em diversos locais da instalação vários módulos Industrial Wireless Ethernet da Phoenix Contact.
Perfil do cliente Uni-Systems
Há mais de 40 anos, a Uni-Systems começou a criar soluções de arquitetura móveis para as indústrias aeronáutica e aeroespacial e se expandiu há pouco tempo para a área de eventos desportivos.
A empresa forneceu tetos móveis para vários projetos de estádios na América do Norte. A experiência da Uni-Systems foi aplicada em cinco grandes projetos de estádios, nomeadamente o University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium e o novo estádio dos Dallas Cowboys.
Antena omnidirecional
Aplicação
O Lucas Oil Stadium é a casa dos Indianapolis Colts da NFL. Este estádio possui um teto móvel de formato moderno e apresenta uma parede envidraçada com seis elementos de parede móveis.
Surgiram as seguintes dificuldades:
- Dois elementos de teto móveis com quatro câmeras cada, separados entre si por mais de 180 m.
- Um elemento de parede envidraçada com um acionamento de frequência variável (VFD) e um módulo I/O necessitava de uma comunicação rápida e confiável com o centro de controle.
- A estrutura de suporte em aço do estádio e a parede envidraçada bloqueiam sinais de vídeo das câmeras para o sistema de controle e entre as câmeras.
- Não era possível implementar um local único para um módulo sem fio fixo para a comunicação com os seis elementos de parede enquanto o teto e os elementos de parede estão em movimento.
Vista exterior da parede móvel no Lucas Oil Stadium
Solução
Para obter uma comunicação clara para as câmeras no elemento de teto, foi instalado um módulo sem fio principal com antenas omnidirecionais de 10 dBi para a área exterior na estrutura fixa entre os dois elementos de teto que se abrem e diretamente alinhado com um par de câmeras em cada elemento de teto. Os módulos sem fio de Industrial Wireless Ethernet com classificação IP54 foram configurados para a transmissão no espetro de rádio de 5 GHz, uma vez que neste espetro existem menos sinais de interferência.
Para resolver o problema com os elementos de parede, foi instalado um módulo sem fio montável em trilho de fixação e uma antena omnidirecional de 10 dBi única em cada elemento para que os oito módulos sem fio de Ethernet Industrial controlem os seis elementos de parede. Dois módulos sem fio fixos comunicam com os módulos sem fio móveis nos elementos individuais.
Estrutura do teto móvel com controle através de módulos sem fio Ethernet da Phoenix Contact
Resumo
A solução sem fio Ethernet Industrial da Phoenix Contact no Lucas Oil Stadium foi um sucesso para a Uni-Systems. A parede móvel transmite dados de uma forma descomplicada, precisa e confiável sem perder o contato visual e sem as dificuldades resultantes de um cabeamento de instalação fixa. O teto móvel é monitorado flexivelmente através de uma transmissão de vídeo para detectar e impedir problemas. É possível visualizar uma vista geral do teto através da transmissão de vídeo sem que alguém tenha que se colocar em perigo para efetuar uma inspeção manual.
A tecnologia de Industrial Wireless Ethernet possibilitou funcionalidades adicionais de monitoramento e controle que não seriam praticáveis com um cabeamento convencional de instalação fixa.