Fabricante de ônibus elétricos aposta em tomadas de carga CCS da Phoenix Contact A Ebusco instala tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact em seus ônibus elétricos e, portanto, conta com tecnologia de carregamento de alta qualidade para longas distâncias e curtas pausas de carregamento.

Frota Ebusco

Visão geral

  • O fabricante holandês Ebusco produz ônibus elétricos desde 2012. Centenas de veículos estão agora em uso.
  • Também no transporte de passageiros, o mercado exige grandes alcances e a possibilidade de recarregar rapidamente durante viagens.
  • São utilizadas tomadas de carga do veículo CHARX connect da PhoenixContact, com as quais é possível alcançar potências de carga permanentes de 250 kW e temporariamente até superiores, chegando a 500 kW.
  • No futuro, continuará sendo importante otimizar os processos de carregamento no setor dos veículos utilitários. A Ebusco já está trabalhando na automação das garagens de ônibus e nas operações de carregamento robotizadas.
Galpão de montagem da Ebusco

A Ebusco desenvolve, fabrica e monta seus ônibus elétricos de terceira geração inteiramente nos Países Baixos

Perfil do cliente

O fabricante neerlandês de ônibus elétricos Ebusco apresentou seu primeiro modelo de ônibus elétrico, o Ebusco 1.0, na feira de veículos utilitários IAA Nutzfahrzeuge logo em 2012, o ano de sua fundação. Centenas de veículos estão agora em uso. As exigências também estão aumentando no transporte eletrificado de passageiros: baterias potentes requerem uma tecnologia de carregamento inovadora.

Tampa de carregamento aberta com vista para a tomada de carga CCS CHARX connect

As tomadas de carga CCS CHARX connect da Phoenix Contact permitem potências de carga elevadas para veículos utilitários: 250 kW permanentemente e até 500 kW temporariamente

Aplicação

Para carregar baterias de ônibus elétricos, os períodos de descanso na garagem de ônibus geralmente são suficientes na vida cotidiana. Entretanto, para longas distâncias ou temperaturas externas invernais, também deve haver a possibilidade de carregar rapidamente os ônibus fora dos períodos de descanso. A duração do processo de carregamento não só desempenha um papel no uso lucrativo dos veículos, mas também na longevidade das baterias. A regra é: quanto mais equilibrada for a carga, mais os ciclos pelos quais a bateria pode passar.

A tomada de carga do veículo utilizada deve ser adequada para as altas potências de carga no setor dos veículos utilitários. Aqui, a Ebusco aposta na tecnologia inovadora da Phoenix Contact.

Estação de carga da Ebusco

Entregue aos clientes como um sistema completo: ônibus elétricos com estações de carga DC para carregamento rápido nos intervalos

Solução

A Ebusco conseguiu aumentar os alcances de seus ônibus elétricos não apenas através de uma construção leve, mas também através de uma tecnologia de baterias melhorada: a empresa utiliza baterias de alta qualidade e longa vida útil com tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio), que são montadas de acordo com o alcance desejado e otimizadas em termos de desempenho.

Baterias potentes, por sua vez, exigem uma tecnologia de carregamento inovadora: aqui a empresa conta com as tomadas de carga CCS CHARX connect da Phoenix Contact. Elas permitem um processo de carregamento seguro com potências de carga temporárias de até 500 kW. Os sensores de temperatura precisos tanto nos contatos de potência DC quanto na comunicação dos dados de medição previnem o sobreaquecimento dentro da tomada de carga do veículo, mesmo com altas correntes de carga. Além disso, a corrente de carga pode ser controlada pelos dados de medição de temperatura no lado do veículo, para que seja sempre utilizada a máxima corrente de carga possível. A tecnologia de conexão otimizada entre os contatos de potência DC e os cabos de alta tensão minimiza adicionalmente o aquecimento do sistema de conexão.

Além do veículo, uma estação de carga própria da Ebusco complementa o pacote completo otimizado: o fabricante de ônibus elétricos produz estações de carga que são especialmente projetadas para atender as necessidades dos packs de bateria pesados. Nessas estações de carga também se encontram cabos de carga e eletrônica de potência da Phoenix Contact. Uma solução global que consiste em uma inovadora tecnologia de carregamento e de bateria garante um processo de carregamento ideal.

Resumo

No futuro, continuará sendo importante otimizar os processos de carregamento no setor de veículos utilitários. A Ebusco já está trabalhando na automação de garagens de ônibus: um robô inovador guia automaticamente o robusto conector de carga CCS da Phoenix Contact até o ônibus e o conecta na tomada de carga do veículo. Esta tecnologia não apenas economiza tempo e é confiável, mas também representa processos de carregamento orientados para o futuro no que diz respeito à condução autônoma. Uma alta qualidade do produto é crucial para a segurança no carregamento automatizado.

Contato