Dispositivos de medição de energia no IN-Campus Dados de boa qualidade são o primeiro passo para uma alta eficiência energética. Por esse motivo, a Audi decidiu usar os dispositivos de medição de energia EEM-EM377. Saiba mais sobre os desafios no planejamento e as soluções implementadas.

Sala de servidores
Centro de processamento de dados da AUDI AG de cima

O centro de processamento de dados apoia os projetos futuros da AUDI AG com hardware e software modernos (Fonte da imagem: Audi Mediacenter)

Base de dados para alta eficiência energética Dispositivos de medição de energia no centro de processamento de dados da Audi no IN-Campus

O IN-Campus, um projeto da Audi AG e da cidade de Ingolstadt, está sendo construído em uma antiga refinaria em Ingolstadt. A primeira fase de construção compreende o centro de segurança de veículos da Audi, que foi concluído em 2023. Um novo centro de processamento de dados com modernos componentes de IT também foi planejado para um espaço adicional de 2.000 m². Os centros de processamento de dados são infraestruturas que consomem muita energia, cujo consumo deve ser otimizado para um futuro sustentável. A Audi decidiu usar os contadores de energia da Phoenix Contact. Isso garante uma boa base de dados e, consequentemente, um gerenciamento de energia eficaz. Com base nisso, os potenciais são reconhecidos e as medidas para aumentar a eficiência energética são implementadas.

Válvulas de um sistema de resfriamento para o centro de processamento de dados

Sistema de resfriamento interno: geração no centro de resfriamento e distribuição orientada pela demanda para as salas de servidores para uma temperatura constante, dependendo da estação e do desempenho (Fonte da imagem: Audi Mediacenter)

Desafio Sistema de gerenciamento de energia para otimizar o consumo de energia

O ambiente no centro de processamento de dados deve estar sempre na mesma temperatura. Como a eletrônica de potência integrada gera muito calor, o resfriamento é um grande consumidor de energia. A Audi enfrentou o desafio de reduzir os altos requisitos de energia de seu centro de processamento de dados, especialmente em tempos de aumento dos custos de energia e da necessidade de reduzir as emissões de CO2. O planejamento, a construção e a operação foram realizados com base na norma DIN EN 50600, que prevê a implementação de um sistema de gerenciamento de energia. Juntamente com a Congiv GmbH, a Audi desenvolveu um sistema de gerenciamento de energia (EMS) personalizado para reduzir os altos requisitos e custos de energia nos centros de dados e proteger o meio ambiente. O EMS registra, consolida, visualiza e analisa todos os valores relacionados à energia.

Cerca de 60 valores elétricos são registrados por contador, por exemplo, corrente, tensão, potência ativa, reativa e aparente, energia (kWh) e o fator de potência (cosPhi). Os quatro contadores trifásicos instalados em uma caixa de alimentação coletam [...] até 240 valores medidos.

Christian Kraus - AUDI AG,
Foto do retrato de Christian Kraus

Fonte da imagem: Audi Mediacenter

Quatro contadores de energia na caixa de alimentação acima dos racks de servidores

Os contadores de energia certificados pela MID da série EEM-EM377 são usados para medir a energia ativa em redes de até 500V/80A (Fonte da imagem: Audi Mediacenter)

Solução Contadores de energia comunicativos para o gerenciamento eficaz de energia

A Phoenix Contact está fornecendo 1.200 contadores de energia trifásicos (EEM-EM377) para o centro de processamento de dados, que monitoram e controlam a eficiência energética. Esses contadores são compactos, fáceis de configurar e medem vários valores elétricos. Um sistema de barramento conecta os servidores, o armazenamento e os componentes de rede, com o EEM-EM377 enviando dados para o EMS via Ethernet. Os gateways modernos de IoT baseados no Raspberry Pi industrial permitem a conexão e o gerenciamento dos dados do medidor, que são processados e monitorados em tempo real. Esses dados ajudam a Audi a otimizar o consumo de energia e melhorar a eficiência energética, o que é um passo em direção à All Electric Society, um futuro com eletrificação abrangente e fornecimento de energia sustentável.

Download
Relatório de referência completo

Gostaria de saber mais sobre a implementação de um centro de processamento de dados com eficiência energética? Saiba mais sobre as medidas e soluções usadas pela Audi. Deixe-se inspirar, como você também pode se beneficiar dessas tecnologias.

Baixe agora
Relatório de referência: Dispositivos de medição de energia no IN-Campus

Resultado

Os dispositivos EMpro da Phoenix Contact oferecem integração simples aos sistemas existentes e permitem a utilização eficiente dos dados registrados. Os dispositivos de medição de energia EEM-EM377 fornecem à AUDI AG os dados necessários. Sua avaliação mostra quais alavancas podem ser usadas para melhorar ainda mais a eficiência energética. A redução do consumo de energia nos centros de processamento de dados é mais um passo em direção à All Electric Society. Ele descreve um mundo no qual a energia gerada de forma sustentável está disponível em quantidades suficientes e de forma econômica. A Phoenix Contact permite que as indústrias atinjam essa direção estratégica com seus produtos, soluções e serviços.