We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Aumentar a disponibilidade de esteiras transportadoras
Aumentar a disponibilidade de esteiras transportadoras
Na construção de máquinas, as esteiras transportadoras são comutadas e invertidas de forma inteligente com acionadores de motor híbridos CONTACTRON
Para o acionamento das esteiras transportadoras nos sistemas de montagem da Hengst SE & Co. KG são utilizados acionadores de motor híbridos da Phoenix Contact. Devido ao formato robusto, ao cabeamento e à operação fáceis, bem como à vida útil operacional 10 vezes superior, a Hengst escolheu os acionadores de motor híbridos. Tudo isso aumenta a disponibilidade da instalação.
A Hengst SE & Co. KG desenvolve e produz soluções de filtragem e filtros que garantem um trabalho limpo e eficiente dos motores veiculares, veículos comerciais e navios. Os sistemas de filtragem garantem que os motores e as máquinas trabalhem de forma mais limpa e eficiente. A empresa familiar Hengst SE & Co. KG foi fundada em 1958, em Münster. Em diferentes unidades em todo o mundo, a empresa emprega cerca de 3000 colaboradores.
Acionadores de motor híbridos no sistema de montagem da Hengst SE & Co. KG
Os produtos da Hengst apresentam um elevado nível de integração vertical. Consegue-se assim uma independência de fornecedores externos e um elevado grau de flexibilidade e qualidade. Os sistemas de produção de fabricação própria, incluindo software e construção elétrica, são planejados, construídos e montados pela própria empresa de forma excepcional. Garante-se, assim, que os sistemas consigam dar resposta aos requisitos especiais, possuam uma elevada disponibilidade e que a manutenção seja otimizada de acordo com as necessidades de cada um.
A qualidade dos componentes utilizados nos sistemas, a operação simples e a longa durabilidade dos componentes são aspectos muito importantes. Neste contexto, a Hengst utiliza, para a operação das esteiras transportadoras integradas nos sistemas de montagem de alta qualidade, acionadores de motor híbridos da família de produtos CONTACTRON da Phoenix Contact.
O formato robusto e o cabeamento e a operação simples foram os critérios que nos levaram a optar pelo CONTACTRON.
Ciclos de manutenção mais longos graças aos acionadores de motor híbridos
A vida útil operacional 10 vezes superior dos acionadores de motor híbridos CONTACTRON também se revela vantajosa, uma vez que a Hengst trabalha com frequências de comutação elevadas. Os ciclos de manutenção tornam-se significativamente mais longos e a disponibilidade da instalação aumenta. Paralelamente à utilização nas esteiras transportadoras, os acionadores de motor híbridos, adequados para motores com uma potência de até cerca de 3 kW, também podem ser utilizados em elevadores de carga pequenos.
Descubra todos os nossos acionadores de motor híbridos
Comutar, inverter e proteger motores assíncronos trifásicos
Você quer saber como pode comutar, inverter ou proteger seus motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW? Nesse caso, basta contatar-nos ou veja aqui os nossos dispositivos de comutação inteligentes.