The Smarter E Europe: moldando a revolução energética junto com soluções técnicas
Para atingir as metas climáticas, as emissões de CO2 têm que ser minimizadas nos próximos anos. A Phoenix Contact está enfrentando esse desafio com a visão futura da All Electric Society. Esta descreve um mundo no qual a energia elétrica suficiente e acessível proveniente de recursos renováveis está disponível o tempo todo. Para atingir esse objetivo, a empresa oferece soluções técnicas, produtos e serviços.
As partes interessadas podem saber mais sobre o extenso portfólio na feira comercial The smarter E Europe, de 7 a 9 de maio de 2025. O estande está localizado no Hall B5, estande 110, no centro de exposições de Munique.
As soluções de monitoramento, controle e software para instalações fotovoltaicas serão o ponto central da apresentação na feira. Entre outras coisas, serão exibidos o gerenciamento de alimentação com reguladores IPE, monitoramento de energia, assim como, caixas de conexão de dispositivos para instalações em telhados e em campo aberto. Isso é complementado por réguas de borne, conectores, fontes de alimentação, dispositivos de proteção contra surtos assim como ferramentas adequados. A apresentação da feira também se concentrará no tópico da eletromobilidade. Os visitantes dessa área poderão participar da estreia de um produto exclusivo no estande da Phoenix Contact no dia 7 de maio de 2025, às 11 horas, intitulado "Megawattladen mit CCS-Ladekabeln" (Carregamento Megawatt com cabos de carga CCS). Além disso, serão apresentados novos desenvolvimentos de produtos para carregamento rápido de veículos elétricos e veículos utilitários elétricos assim como para a configuração de uma infraestrutura de carregamento potente e em rede. O amplo portfólio da tecnologia de carregamento Charx foi desenvolvido especialmente para aplicações exigentes de eletromobilidade. Com tomadas e cabos de carga, controladores assim como eletrônica de potência DC e distribuidor, abrange todo o processo de carregamento.
Devido ao acoplamento dos vários setores e participantes - como redes de energia, edifícios, produtores locais, estações de carga e veículos elétricos - a transmissão dos dados relevantes é de grande importância. A comunicação tem que ser sempre projetada para ser à prova de acesso. A Phoenix Contact atua no campo da cibersegurança há muitos anos. Na The smarter E Europe, os especialistas apresentarão soluções apropriadas para proteção contra ataques cibernéticos. Isso inclui um roteador de segurança certificado e confirmado pela TÜV Rheinland de acordo com a norma IEC 62443-4-2. Os visitantes interessados na feira poderão ver a interação dos componentes e sistemas expostos no contexto do acoplamento setorial ao vivo no All Electric Society Park, em Blomberg.