Exemplo de aplicação
07.08.2024

Soluções de iluminação interligadas no All Electric Society Park Um foco para mais eficiência, qualidade e sustentabilidade.

Soluções de iluminação interligadas no All Electric Society Park

Versão resumida

A implementação de sistemas de iluminação inteligentes no All Electric Society Park mostra de forma impressionante como a tecnologia moderna pode ajudar as empresas industriais a superar os desafios que enfrentam. Eles oferecem uma infraestrutura de comunicação digital que ajuda as empresas em seu caminho para maior sustentabilidade e eficiência por meio da digitalização e promove efetivamente o acoplamento setorial.

Mastro de iluminação no All Electric Society Park

Os mastros de iluminação especiais garantem uma iluminação funcional e baseada na demanda em toda a área de estacionamento. Discretamente integrado, o sensor aparece no elemento inferior da luminária

Foco para soluções de iluminação inteligentes

As empresas industriais, bem como as cidades e os municípios, estão sob constante pressão para reduzir os custos operacionais, aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, cumprir os altos padrões de segurança e ambientais.

A iluminação dos imóveis também é uma peça desse quebra-cabeça. O All Electric Society Park da Phoenix Contact em Blomberg mostra como esse quebra-cabeça pode ser resolvido de forma personalizada e preparada para o futuro.

Fotografia noturna do All Electric Society Park Pavillon

Toda a iluminação do pavilhão também está conectada ao controle de luz central. Desse modo, a luz certa está sempre disponível no lugar certo e na hora certa, onde quer que você esteja no All Electric Society Park

Iluminação inteligente: eficiente e sustentável

Como isso pode ser implementado de forma eficiente e sustentável? A resposta está na implementação de sistemas de iluminação inteligentes que oferecem muito mais do que apenas luz.

No All Electric Society Park da Phoenix Contact em Blomberg, o sistema de iluminação é parte integrante do gerenciamento geral de energia do parque. Ao mesmo tempo, ela fornece a infraestrutura de comunicação necessária para os vários dispositivos, atuadores, sensores, consumidores de energia e produtores dessa rede.

Mastro moderno de iluminação no All Electric Society Park

Cada mastro é conectado de modo sem fio ao sistema geral via LoRaWAN e integrado à rede de dados

Mais luz, mais segurança

O parque é de livre acesso e está aberto 24 horas por dia. Por isso, é necessário torná-lo seguro, atraente e acessível ao anoitecer e no escuro. O conceito geral de iluminação é convidativo, atmosférico e harmonioso. Assim, o parque que já é atraente em termos de design e tecnologia, também se torna um porta-estandarte da empresa à noite.

Os mastros de iluminação do All Electric Society Park são autênticos multitalentos. Na área superior está localizada a iluminação LED, bem como os sensores para o movimento e o nível de luz. Isso inclui alto-falantes e sistemas LED especiais para luz colorida para iluminação atmosférica.

Estações de carga cobertas no All Electric Society Park

Os carports na estação de recarga também são iluminados. Esses também são elementos importantes para a segurança geral e o conforto do usuário no parque

A potência total da iluminação no All Electric Society Park é de aprox. 7,8 kW. As luzes de rua LED usadas, entre outras, para essa finalidade, têm um consumo máximo de potência de 36 W e uma eficácia luminosa de cerca de 91 lm/W. A luminosidade pode ser regulada continuamente e sem atraso.

Assim, o nível de iluminação no All Electric Society Park pode ser ajustado de acordo com a demanda e a frequência dos visitantes. Porque no parque estão montados vários sensores e atuadores, incluindo sensores de movimento, que estão conectados ao sistema de iluminação. Se não houver visitantes no parque, o nível de iluminação é reduzido para aprox. 40 % das especificações normativas. Se for detectado movimento, o sistema é comutado para a potência máxima. Assim são cumpridos os requisitos e é garantida a máxima segurança nos caminhos.

Isso permite cumprir os requisitos normativos e, ao mesmo tempo, realizar economias adicionais. Em comparação com a iluminação convencional, essa variante da tecnologia LED eficiente combinada com o gerenciamento de controle inteligente e conforme a demanda é cerca de 80 % mais eficiente e, portanto, mais sustentável.

Solução de comunicação inteligente como base

O pré-requisito para isso é uma solução de comunicação inteligente que conecte o sistema de iluminação a todo o parque. Essa solução oferece hardware adaptado, serviço individual, uma plataforma IoT potente e aberta, bem como um software intuitivo.

Juntos, esses blocos formam um sistema flexível e eficiente que melhora a qualidade da iluminação, reduz os custos operacionais e otimiza o consumo de energia. Para isso, o sistema de controle do parque está acoplado à plataforma IoT grovez.io, que é usada para controlar a iluminação rodoviária.

Escadas de acesso ao All Electric Society Park à noite

Os corrimãos ao longo das escadas no parque também são iluminados. Esses também são elementos importantes para a segurança geral e o conforto do usuário no parque

Como funciona o sistema

O hardware é composto por Luminaire Controller Units (LCU) ou Segment Controller Units (SCU) compatíveis com LoRaWAN. LoRaWAN permite um longo alcance com baixo consumo de energia, combinado com um alto nível de segurança de transmissão com base em encriptação de ponta a ponta e, portanto, é adequada para uso em áreas externas extensas. Os controladores estabelecem a conexão das luminárias individuais ou dos grupos de luminárias com um gateway. Esses gateways servem como uma interface para a comunicação e transmissão de dados entre as unidades de controle e outros sistemas de gerenciamento de imóveis.

A plataforma IoT é o elemento central do sistema. Aqui convergem todas as informações dos sensores ambientais, dos detectores meteorológicos e dos estados operacionais dos trabalhos envolvidos. Os dados do parque são registrados de forma central e interligados entre si.

O software, com seu painel de controle claro, permite o controle total do sistema a qualquer momento e de qualquer lugar. As funções incluem monitoramento em tempo real, análises de energia, planejamento e automação de cenários de iluminação, bem como um sistema de alarme em caso de irregularidades ou falhas totais do sistema.

A implementação de sistemas de iluminação inteligentes no All Electric Society Park mostra de forma impressionante como a tecnologia moderna pode ajudar as empresas industriais a superar os desafios que enfrentam. O uso de luminárias LED com eficiência energética e um controlador inteligente e de acordo com a demanda não reduzem apenas significativamente o consumo de energia. Os custos operacionais também são reduzidos e a segurança é melhorada.

Em geral, o exemplo mostra que a iluminação inteligente oferece muito mais do que apenas luz: ela pode disponibilizar uma infraestrutura de comunicação digital que também pode beneficiar as empresas em seu caminho para maior sustentabilidade e eficiência por meio da digitalização.

Resumo

A implementação de sistemas de iluminação inteligentes no All Electric Society Park mostra de forma impressionante como a tecnologia moderna pode ajudar as empresas industriais a superar os desafios que enfrentam. Eles oferecem uma infraestrutura de comunicação digital que ajuda as empresas em seu caminho para maior sustentabilidade e eficiência por meio da digitalização e promove efetivamente o acoplamento setorial.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos