Referência
13.09.2024

Semeando o futuro O que a paixão compartilhada pela inovação tecnológica tem a ver com o futuro da agricultura pode ser visto na fábrica de laticínios Alztaler Hofmolkerei, no sul da Alemanha.

Duas pessoas em frente a um trator elétrico em uma paisagem verde

Versão resumida

Acionamento elétrico nos campos: o trator Tadus praticamente aponta o caminho para um futuro neutro em termos de CO₂. Ele também representa a história de pessoas como o Dr. Thaddäus Baier, fundador da Tadus GmbH, e Frank Bulmahn, engenheiro de soluções da Phoenix Contact Deutschland GmbH, que estão convencidos de que a agricultura neutra em termos de CO₂ já é possível hoje.

Dois homens ao lado de um trator elétrico

Para o Dr. Thaddäus Baier, o futuro da agricultura é elétrico

Os combustíveis fósseis nem sequer são necessários

Um estudou engenharia aeroespacial e está trabalhando com uma equipe dedicada no desenvolvimento de um trator elétrico pronto para a produção. O outro é um fabricante de ferramentas treinado e se especializou na venda de soluções específicas para o cliente no campo da eletromobilidade na Phoenix Contact por 14 anos.

Na agricultura moderna, o uso de combustíveis fósseis para o fornecimento de energia para máquinas, sistemas de irrigação e edifícios ainda é muito difundido. Tem que ser assim? "Não", diz o Dr. Thaddäus Baier com firmeza. O desenvolvedor do trator Tadus está convencido de que muitas fazendas já têm a infraestrutura necessária para trabalhar de forma ecologicamente correta e com eficiência energética. Os números atuais do Departamento Federal de Estatística comprovam isso: em 2023, 26% dos agricultores alemães produziram energia renovável. 94% usam instalações fotovoltaicas para esse fim. 61.200 sistemas fotovoltaicos estão instalados em fazendas alemãs.

Homem inserindo o conector de carga na tomada de carga de um trator elétrico

Após o test drive, Frank Bulmahn também testa o modo de carregamento do Tadus

O trator elétrico fecha a lacuna da agricultura sustentável

A instalação fotovoltaica no telhado, a estação de carga doméstica na parede - o trator Tadus pode ser uma peça crucial do quebra-cabeça para fechar a lacuna da agricultura sustentável. Ele utiliza, armazena e libera energia gerada com sustentabilidade e, portanto, pode tornar a All Electric Society uma realidade em uma fazenda. Isso também o torna um exemplo perfeito de acoplamento setorial, no qual a energia gerada por fontes renováveis é usada de acordo com a demanda.

Atualmente, o trator movido a eletricidade está sendo testado como veículo experimental na fábrica de laticínios Alztaler Hofmolkerei. Com uma potência de 100 kW, ele é perfeito para a colheita de feno e faz Frank Bulmahn, especialista em vendas da Phoenix Contact Deutschland GmbH, se alegrar após uma viagem pelo pasto: "Ele dispara em uma velocidade impressionante".

Esse test drive não é a primeira visita de Frank Bulmahn ao Dr. Thaddäus Baier e ao Tadus. Os dois estão unidos por seu entusiasmo por inovações técnicas e ideias visionárias. "Tivemos um pequeno problema com a tomada de carga durante o comissionamento do Tadus. Bastou uma rápida ligação para a Phoenix Contact e Frank Bulmahn já estava no local, cheio de entusiasmo pelo nosso projeto", diz Baier. Ele ficou impressionado com o suporte dedicado e descomplicado. "Isso não é um dado adquirido para uma empresa desse porte."

Dois homens em uma construção agrícola

O sistema de secagem de feno é operado pela instalação fotovoltaica e pelo Tadus quando não está em uso no campo.

"Precisamos de pessoas com visão"

"A agricultura está sendo reinventada aqui", diz Frank Bulmahn, explicando seu compromisso com o projeto Tadus. "Precisamos de pessoas e ideias como essa para impulsionar a All Electric Society." Para o especialista em vendas, o contato direto com desenvolvedores como Thaddäus Baier é um verdadeiro destaque de seu trabalho. "Unir os produtos certos às pessoas certas no momento certo e apoiá-las ativamente - essa é a minha paixão."

A tomada de carga CCS tipo 2 da Phoenix Contact é o produto certo para o trator Tadus. Ele pode ser carregado com 250 A de corrente permanente e 500 A temporariamente. Graças aos graus de proteção IP6K9K na área frontal e IP67, ele é especialmente adequado para as condições adversas da agricultura.

Frank Bulmahn viu isso com seus próprios olhos durante sua visita ao Alztaler Hofmolkerei. A fazenda familiar orgânica está localizada a 30 quilômetros do Lago Chiemsee. 60 vacas fornecem o leite de feno orgânico para vários produtos, como manteiga, iogurte e queijo, que são produzidos diretamente na fazenda.

No inverno, o feno para ração vem da secagem de feno da própria fazenda. Essa também é um das maiores consumidoras de energia do local. O soprador de 30 kW e o desumidificador de 25 kW funcionam 24 horas por dia para garantir uma secagem ideal. Em princípio, a instalação fotovoltaica da própria fazenda assume o fornecimento de energia. Mas o Tadus se destaca mesmo quando não é usado em campo. Além do uso móvel, ele também pode ser integrado ao sistema de gerenciamento de edifícios como um acumulador de energia. Graças ao sistema de bateria intercambiável, ele está sempre pronto para funcionar.

Mão segurando o conector de carga

No futuro, a ida até a tomada de carga poderá ser tão natural na agricultura quanto ir até a máquina de ordenha

Potencial de economia de até 80%

"Se você considerar que um trator é movido apenas por 500 a 1.000 das 8.000 horas por ano, isso abre possibilidades completamente novas", diz Thaddäus Baier. O potencial é enorme. A Autoridade Federal de Transporte Motorizado contabiliza mais de 300.000 tratores na agricultura alemã, com cerca de 30.000 novos sendo adicionados a cada ano. E a pressão sobre os agricultores para que trabalhem de forma mais econômica está aumentando, e não apenas por causa do cancelamento iminente dos subsídios ao diesel. "Em condições como as dessa fazenda de laticínios, os custos operacionais do trator podem ser reduzidos em até 80% simplesmente com o uso da instalação fotovoltaica. E isso sem contar o valor agregado da integração no gerenciamento de edifícios."

Atualmente, a equipe da Tadus está trabalhando intensamente para deixar o trator pronto para a produção em série. Um protótipo com uma capacidade de bateria de 200 kWh deve estar rodando nos campos em meados de 2025, com prontidão de mercado planejada para o fim de 2025. Frank Bulmahn trouxe a tomada de carga certa com ele em sua visita ao sul da Alemanha, porque ele sabe muito bem: "No caminho para um futuro sustentável, somente a ação ajudará, não a conversa".

Resumo

A colaboração entre o Dr. Thaddäus Baier e Frank Bulmahn demonstra de forma impressionante como as inovações técnicas podem pavimentar o caminho para uma agricultura neutra em termos de CO₂. O trator Tadus, um símbolo da agricultura sustentável, demonstra o potencial das energias renováveis e da tecnologia moderna. A operação experimental na Alztaler Hofmolkerei serve como exemplo de como as empresas agrícolas podem reduzir significativamente seus custos operacionais usando instalações fotovoltaicas e tratores elétricos e, ao mesmo tempo, fazer uma importante contribuição para a proteção climática. A visão e o compromisso de pessoas como Baier e Bulmahn são cruciais para tornar a agricultura do futuro sustentável e eficiente e para concretizar a ideia da All Electric Society.

Autor: Nicole Koch

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos