Ativação do mGuard Secure VPN Client O mGuard Secure VPN Client é ativado via Internet. O software só está licenciado após a ativação bem-sucedida. Isto é necessário para novas instalações ou alterações significativas de hardware no dispositivo final utilizado.

Homem com um tablet na ativação do mGuard Secure VPN Client

Os termos de licença permitem usar o software em um único dispositivo final. O software é atribuído de forma permanente a este dispositivo final e fornecido com proteção contra cópia (ativação de software). Em casos excepcionais (defeito de hardware, mudanças múltiplas de hardware), e sob certas condições, mediante solicitação a licença pode ser desativada ou reativada.

A ativação da licença é feita offline. No caso de uma atualização de software, você receberá uma nova chave de licença.

No menu do monitor "Ajuda" do mGuard Secure Client, a versão do software instalado e, se necessário, a versão do software licenciado com número de série são exibidas no item de menu "Informações de licença e ativação".

O software cliente é sempre primeiro instalado como uma versão de teste. Existe uma exceção se o software cliente já tiver sido instalado ou se a ativação do software ainda não tiver ocorrido com uma versão mais antiga já instalada. Isto também se aplica se a versão mais antiga já tiver sido licenciada. Nesse caso, esta versão é resetada para o estado de uma versão de teste. Os dados da licença devem então ser inseridos novamente dentro de 30 dias através do diálogo de ativação.

O tempo restante até a ativação do software, ou seja, o período de validade da versão de teste, é exibido na barra de aviso do monitor ao lado do botão de ativação.

Para ser possível utilizar uma versão completa válida por um período de tempo ilimitado, o software deve ser ativado com a chave de licença e o número de série recebidos no diálogo de ativação. Com a ativação você aceita as condições de licença, que você pode consultar depois de clicar no botão correspondente.

O diálogo de ativação pode ser aberto tanto através do botão de ativação na barra de aviso do monitor como através do menu do monitor "Ajuda/Informações de licenças e ativação". A seguir, os dados da licença podem ser inseridos online ou offline através de um assistente.

Na variante offline, é necessário enviar para o servidor de ativação um arquivo que é gerado após a entrada da chave de licença e do número de série e tem de ser anotada a chave de ativação exibida a seguir no website. Esta chave de ativação pode ser inserida posteriormente na janela de licença do menu do monitor.

Na versão online, os dados de licença são encaminhados através de um assistente para o servidor de ativação, imediatamente após a entrada, e o software é assim logo ativado.

Período de validade da versão de teste

A versão de teste tem um período de validade de 30 dias. Sem a ativação ou o licenciamento do software, deixa de ser possível estabelecer uma conexão após este período.

A partir do momento da instalação, o período de validade é exibido na janela pop-up cada vez que o software é iniciado. Além disso, em um rodapé do monitor é exibido por quanto tempo ainda pode ser usada a versão de teste. Dez dias antes da expiração, é exibida uma caixa de mensagem para chamar a atenção para o fato de que o software ainda não foi licenciado. Esta caixa de mensagem aparece então uma vez por dia.

Se a fase de teste tiver expirado, as conexões só podem ser estabelecidas com o software VPN Client para direcionar os sistemas que são usados para ativação/licenciamento de software. Assim, um dos perfis do cliente pode ser usado para estabelecer uma conexão com a Internet para fins de licenciamento.

Ativação online

O software deve ser ativado ou desinstalado, o mais tardar, quando tiver expirada a fase de teste. Para ativar, selecione no menu do monitor "Ajuda" o item de menu "Informações de licença e ativação".

Aqui você pode consultar a versão de software e ver que a versão de teste expirou e o software ainda não foi ativado ou licenciado.

Com um clique nas condições de licença é exibido o texto do contrato correspondente. Ao ativar ou licenciar o software, você aceita as condições de licença.

Para ativar o software, clique no botão "Ativação". Na seguinte janela, você pode escolher entre uma versão online e offline.

Na variante offline, é necessário enviar para o servidor de ativação um arquivo que é gerado após a entrada da chave de licença e do número de série. Em seguida, no website é exibida uma chave de ativação. Na versão online, os dados de licença são encaminhados através de um assistente para o servidor de ativação, imediatamente após a entrada, e o software é assim logo ativado.

Depois de selecionar o tipo de ativação, os dados da licença são inseridos nos campos previstos. Em seguida, clique em "Avançar".

Ativação offline

A variante offline é realizada em dois passos. No primeiro passo é necessário enviar para o servidor de ativação um arquivo que é gerado após a entrada da chave de licença e do número de série. Depois, no website é exibida uma chave de ativação que deve ser anotada. No segundo passo, esta é entrada na janela de licença do menu do monitor. Isto também pode ser feito mais tarde.

A versão offline é iniciada através do menu do monitor "Ajuda/Informações de licenças e ativação" e selecionada na primeira janela do assistente de ativação. Clique em "Avançar". Na segunda janela do assistente de ativação são explicados os dois passos da ativação offline.

O primeiro passo, a geração do arquivo de ativação, é automaticamente selecionado. Clique no botão "Avançar" e digite os dados da licença na janela seguinte. Clique em "Avançar".

Digite agora o nome e o caminho do arquivo de ativação (p. ex., no desktop). Por padrão, são utilizados o diretório de instalação do software e o nome ActiData.txt (com número de série).

Agora é gerado o arquivo de ativação que precisa ser transferido para o servidor de ativação.

A transferência de dados do arquivo de ativação para o servidor de ativação pode ser feita de dois modos. Na primeira opção, abra o arquivo de ativação no editor. Copie o conteúdo do arquivo com copiar e colar para a janela "Conteúdo do arquivo de ativação" aberta no website. Alternativamente, clique no botão "Procurar" e selecione o arquivo de ativação. Em seguida, clique em "Enviar".

Em seguida, o código de ativação é gerado e exibido no website. Anote o código de ativação e continue a ativação no item de menu "Ajuda/Informações de licenças e ativação", executando o segundo passo da ativação na variante offline.

Se o servidor de ativação detectar que você tem direito a uma licença de software mais recente e a chave de licença corresponder ao software instalado, a nova chave de licença é automaticamente exibida com a ativação. Se você desejar ativar as novas características, anote a nova chave de licença, complete a ativação e utilize depois a nova chave de licença.

O segundo passo da variante offline é acionado através do menu do monitor "Ajuda/Informações de licenças e ativação". Após a seleção da variante offline, selecione o segundo passo.

Em seguida, é aberta uma janela do assistente de ativação para inserir o código de ativação. Após a entrada, pode clicar em "Avançar".

Se você receber uma nova chave de licença do servidor de ativação durante a ativação offline (veja acima na exibição do código de ativação), digite também esta chave de licença para uma atualização da licença.

Clique em "Avançar". Os dados da licença são verificados e aplicados.

Depois de completar a ativação, você pode ler na janela de dados da licença que o software utilizado é uma versão completa corretamente ativada.