Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Éclairage des rues durable à Saint-Gall La numérisation de l'éclairage urbain améliore la qualité de vie et réduit les coûts d'exploitation.

Zone résidentielle éclairée à Saint-Gall

Profil du client


Bâtiment des services municipaux de Saint-Gall

Saint-Gall (Suisse)

  • Le chef-lieu Saint- Gall est le centre culturel et économique du canton de Suisse orientale du même nom, qui compte 80 000 habitants.

  • Dans le cadre de son concept énergétique 2050, la ville de Saint- Gall a formulé plus de 150 mesures visant à améliorer durablement la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi que de la communauté.

  • De l'examen de nouveaux concepts de villes connectées à la construction de quartiers intelligents en passant par différentes technologies, les responsables abordent la numérisation dans de nombreux domaines de la vie.

  • La ville de Saint- Gall exploite son propre réseau LoRaWAN couvrant l'ensemble du territoire.

Défi


Lampadaire dans un quartier résidentiel de Saint-Gall

Numérisation de l'éclairage des rues et évolution vers la ville connectée

Il y a quelques années déjà, les mâts d'éclairage de Saint-Gall ont été remplacés par la technique moderne des LED, qui permet de réaliser des économies d'énergie, par rapport aux lampes classiques. Cependant, les coûts énergétiques de l'éclairage urbain devraient être encore réduits. L'approche orientée vers l'avenir consistait à créer un éclairage à intensité variable et durable, tout en garantissant une bonne visibilité et la sécurité sur la route.

C'est ainsi que l'attention des responsables a été attirée par la solution d'éclairage des rues intelligent de Phoenix Contact. La gamme innovante de gestion de l'éclairage permet la commutation, le contrôle de l'intensité lumineuse ainsi que la télésurveillance de plusieurs luminaires en même temps.

Solution


Passerelle LoRaWAN sans fil dans une application d'éclairage public
Lampadaire LED à Saint-Gall
Ordinateur portable avec l'application logicielle Smart Lighting Service ouverte
Topologie du système d'une solution d'éclairage basée sur le LoRaWAN
Passerelle LoRaWAN sans fil dans une application d'éclairage public

Sur la voie de la ville intelligente, Saint- Gall fait moderniser de manière économique une technique de commande d'éclairage obsolète et inefficace, sur la base de la technologie radio et IoT LoRaWAN établie.

Le projet utilise des unités de contrôle et des passerelles compatibles LoRaWAN. La mise en réseau des appareils de commande sur le réseau LoRaWAN permet de rendre les luminaires existants plus intelligents et de les intégrer dans le monde de l'Internet des Objets.

Lampadaire LED à Saint-Gall

Lors de l'installation des sources lumineuses LED, il a été décidé de s'en tenir à un standard en matière de spécification d'interface. Le standard Zhaga est désormais utilisé ici, afin que les luminaires LED puissent être choisis indépendamment des fabricants et que l'interopérabilité soit garantie à l'avenir.

Pour faciliter le raccordement aux têtes d'éclairage, des unités de commande de la gamme de Phoenix Contact avec des embases Zhaga ont été utilisées.

Ordinateur portable avec l'application logicielle Smart Lighting Service ouverte

Pour réaliser la gradation simultanée par commande de groupe, plusieurs lampadaires ont été intégrés au service Smart Lighting dans le cadre du projet de preuve de concept.

L'application logicielle permet aux services municipaux de Saint-Gall de gérer et d'entretenir ainsi que de contrôler à distance l'intensité lumineuse et de surveiller les lampadaires - le tout à tout moment, de n'importe où, par accès via le portail web.

Topologie du système d'une solution d'éclairage basée sur le LoRaWAN

La structure du serveur se compose d'un serveur LoRaWAN et d'un serveur d'application. Le serveur LoRaWAN permet de gérer et de surveiller les appareils LoRaWAN connectés et de collecter les données de ces appareils. Les données sont transmises à un serveur d'application sous une forme exploitable.

Phoenix Contact propose ici des services d'intégration des deux alternatives. Dans le domaine du serveur d'application, le Smart Lighting Service est mis à la disposition de l'exploitant sous forme de logiciel.

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous aiderai à réaliser un éclairage efficace pour votre ville connectée.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Conclusion


Commande d'éclairage des rues

Solution d'éclairage ouverte et facilement intégrée

En optant pour un éclairage des rues intelligent, Saint- Gall économise des coûts de maintenance et d'énergie, préserve les ressources et réduit les émissions lumineuses.

Grâce au système innovant de gestion de l'éclairage sur le réseau LoRaWAN, les lampadaires émettent uniquement la lumière nécessaire en fonction des besoins. La gestion se déroule désormais de manière beaucoup plus efficace via le propre accès au service web. Les services municipaux ont toujours un œil sur les informations relatives à l'état des luminaires.

Et ce qui vaut en général pour l'avenir des villes intelligentes s'est également révélé important dans ce projet : l'architecture système ouverte de la solution.