Application SWDE

Un appel d’offre

Entreprise publique située à Verviers, La société wallonne des eaux (SWDE) opère la production et la distribution de l’eau dans cette région. Afin de maintenir un fonctionnement pérenne, durable et un tarif de distribution raisonnable à ses concitoyens, la SWDE s’engage à investor régulièrement dans le renouvellement de ses infrastructures.

C’est donc animée d’une telle volonté que la SWDE a lancé un appel d’offre pour la conception, la mise en place et le développement d’une IHM (Interface Homme-Machine).

L’objectif étant d’optimiser et de simplifier son modèle de gestion grâce un système autonome, capable de générer de façon automatique et indépendant les projets pour chacun de ses sites. Le dispositive devrait se passer de l’intervention d’un intégrateur, pour un gain de temps et une liberté d’exécution optimale.

Le système devrait prendre la forme d’écrans tactiles de type industriels, possédant des propriétés graphique couleur TFT/LED au format 16:9, résistant aux griffes et aux contraintes de l’environnement industriel où ils se trouvent. Enfin, ces écrans devraient pouvoir être installés sur la face avant d’une armoire électrique.

Solution SWDE

L’IHM en quelques mots

Derrière cet acronyme se cache l’expression Interface Homme-Machine. Autrement dit, l’IHM est un tableau de bord, une interface graphique qui permet à un utilisateur de communiquer et de commander une machine, un programme informatique ou un système technique.

Ce dispositif autorise le déclenchement d’une procédure comme la mise en route d’une découpe par exemple, mais aussi la supervision de cette dernière grâce à la lecture de données comme la temperature produite par l’opération entre autres. Elle prend généralement la forme d’un écran, à l’instar d’une tablette tactile domestique, ou de la climatisation d’une voiture, même si l’appellation IHM est plutôt réservée au domaine industriel.

Solution SWDE

Mise en oeuvre et intégration de Phoenix Contact

L’appel d’offre fut remporté par Phoenix Contact qui a su convaincre grâce à une proposition en parfaite adequation avec les besoins de son client. Leader mondial dans le secteur de l’innovation, expert de l’électrification, de la mise en réseau et de l’automatisation, Phoenix Contact a à coeur d’agir de manière durable et responsable. C’est donc avec fierté et engagement que les équipes ont déployé leurs expertises, leurs produits et solutions, pour un sujet aussi lié à la protection de l’environnement qu’est le traitement et la distribution de l’eau.

Les opérations mises en oeuvre par Phoenix Contact ont débuté par une mise à jour des contenus préexistants : La société wallonne des eaux disposait en effet déjà d’une application de base et d’une librairie d’objets. Ces dernières étaient cependant uniquement compatibles avec les standards de l’entreprise, eux-mêmes reposant sur d’anciens logiciels.

Une retranscription isofonctionnelle intégrale, compatible avec le modèle d’IHM proposé par Phoenix Contact a donc été réalisée par les équipes de la firme allemande. Afin de satisfaire totalement la demande formulée par la SWDE, Phoenix Contact a également fourni un outil d’auto-génération spécifique des écrans HMI.
Parfaitement intégré au process de la SWDE, le programme en question se base sur les données de configuration de l’application de télégestion native de la SWDE et permet d’insérer des objets graphiques adéquats.

A partir d’un projet spécifique, destiné à tel ou tel site, le système produit successivement une série de scripts. Dans ces derniers, les informations de base sur les objets nécessaires au bon déroulement du projet sont importées depuis la base de données, puis des objets complets sont générés. Enfin, les différents écrans du HMI sont mis en corrélation avec les objets via une grille.

Cette procédure permettra la génération d’un projet finalisé qui pourra être exporté et prendre place au sein du HMI du site en question.

SWDE

Du hardware…

Interface de contact pour les opérateurs industriels de la SWDE, l’écran devait disposer d’une taille adéquate, de performances optimales et d’une solidité particulière.

Produits par Phoenix Contact, l’écran Panel PC industriel BL2 PPC 2100 est équipé d’un écran tactile capacitif projeté (PCAP), d’un processeur Intel® Pentium® N4200 Quad-Core à haut rendement énergétique, avec 4GO de mémoire vive et mémoire de masse M.2. Il fonctionne sans ventilateur et dispose d’un mode de protection IP66, indispensable d’un environnement où l’eau est omniprésente.

Le logiciel Atvise Builder

… au software

Pour animer ses écrans, c’est vers le logiciel Atvise Builder que s’est porté le choix des équipes de Phoenix Contact. IHM web entièrement fonctionnelle, Atvise permet de commander et de visualiser facilement des systèmes complexes comme le sont ceux liés aux traitements de l’eau.

La flexibilité que propose ce système, notamment via un outil d’ingénierie intuitif et une liberté illimitée de conception d’interfaces utilisateur, sa contribution à réduire les cycles de développements et donc les coûts, semblait parfaitement adaptée aux besoins de la SWDE.

Atvise Builder propose en outre un support graphique complet pour une mise en oeuvre rapide d’un IHM, un vaste catalogue d’objets, la fonction Drag&Drop, de nombreuses macros de dynamization et des degrés élevés de liberté d’implémentation, permettant aux débutants comme aux experts une utilisation optimale.

Phases de test

Phases de test

Finalement, différentes phases de tests ont été réalisés pour démontrer la parfait conformité du dispositif avec les spécifications et les exigences opérationnelles de la SWDE.

La contrainte lors de ces phases de test pour les équipes de Phoenix Contact est de ne pas impacter les installations et les plannings du client. La réactivité est de mise afin d’optimiser rapidement le système.

Des résultats probants

Des résultats probants

Le processus créé et mis en place par Phoenix Contact permet aux opérateurs de la SWDE de générer automatiquement les applications spécifiques, en seulement quelques clics et pour le site concerné. Le dispositif autorise en outre l’installation rapide d’un nouvel HMI fonctionnel et adapté aux besoins.

A chaque développement d’un nouveau CM, ce dernier est testé en amont par les équipes de la SWDE sur un HMI de test placé dans leur centre de formation, puis comparé via leur plateforme SCADA. Ceci permet alors de s’assurer du fonctionnement avant son déploiement.

La société wallonne des eaux a d’ores et déjà pu installer plus de 100 HMI grâce à ce dispositif et ce sont plus de 500 installations qui sont prévues d’ici à 2025.

SWDE

SWDE

La société wallonne des eaux (SWDE) est la plus importante société de production et distribution d’eau en Wallonie. Chaque jour, la société assure de fournir de l’eau - en quantité et en qualité - à plus de deux millions de citoyens, soit près de 70% de la population wallonne. Son réseau de distribution s’étend sur 40.000 km et couvre près de 200 communes.

SWDE

Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Applicatieverhalen - SWDE
Vous voulez en savoir plus ?