Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Solutions de raccordement fiables pour un éclairage moderne à LED La société WE-EF Leuchten GmbH mise sur la technologie de raccordement à LED de Phoenix Contact. Nos produits et solutions permettent de fabriquer des concepts d'éclairage intelligents, de les câbler en toute sécurité et de les exploiter de manière fiable.

Rue avec lampadaire LED
  • La société WE-EF Leuchten GmbH fabrique des luminaires pour toutes les applications en extérieur.
  • Selon le domaine d'utilisation, les sources lumineuses modernes contribuent à la sécurité, au bien-être et au confort dans la rue et dans les bâtiments.
  • Dans le développement de ses luminaires d'extérieur, la société mise exclusivement sur la technologie à LED.

Profil du client


La société WE-EF Leuchten GmbH de Bispingen, en Basse-Saxe, fabrique des luminaires pour toutes les applications en extérieur ainsi que pour les secteurs qui nécessitent des lampes bien protégées. L'éclairage architectural ainsi que l'éclairage des rues et des espaces publiques sont les priorités. La gamme de produits comprend des luminaires sur poteau et des suspensions, des lampes murales et des plafonniers, des appliques et des bornes d'éclairage, des spots, des projecteurs ainsi que des éclairages encastrés dans le sol et étanches.

Application


Peter Oetjens, directeur du développement électrotechnique chez WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, directeur du développement électrotechnique, présente un luminaire WE-EF avec un raccord QPD

Outre le driver LED intelligent, WE-EF souhaitait également intégrer un module de communication dans ses nouveaux lampadaires LED pour transmettre les données recueillies par la technologie des capteurs intégrés. « Pour un projet à Bielefeld, nous avons entièrement repensé la commande de montage des luminaires », explique Peter Oetjens, directeur du développement électrotechnique.

« Le système électronique ne devait pas être monté, comme cela est généralement le cas, sur le poteau, mais directement sur le boîtier du luminaire. » Le design électronique suit ici les spécifications du Consortium ZHAGA selon le livre 18. Les ingénieurs et les installateurs ont ainsi la garantie que le montage électrique, et par conséquent l'installation, fonctionnent uniformément dans le monde entier.

Solution


Système d'installation rapide QPD

Le système d'installation rapide QPD permet aux installateurs de gagner jusqu'à 80 % de temps lors du raccordement

Les ingénieurs de WE-EF ont réalisé le câblage de puissance des luminaires avec le système d'installation rapide QPD de Phoenix Contact. Le côté pratique de ce principe : grâce au raccordement rapide IDC QUICKON éprouvé, les installateurs peuvent raccorder les câbles sur site sans préparation préalable, ni outil spécial. Le raccordement électrique est ainsi sécurisé et peut être réalisé rapidement.

En quelques gestes, les fils sont introduits dans les guides du connecteur, l'isolation y est automatiquement sectionnée et le contact électrique est établi de manière fiable. Lorsque l'écrou de verrouillage est serré à fond, le connecteur active alors automatiquement un dispositif anti-traction.

Le principe permet de gagner jusqu'à 80 % de temps lors du raccordement et empêche de manière fiable toute erreur de raccordement. L'idée fondamentale est de pouvoir mettre facilement la solution en service, sans devoir ouvrir le luminaire ou le système électrique pour le raccordement. « Pour cette fonctionnalité, le QPD est aujourd'hui devenu incontournable », selon Peter Oetjens.

Un montage simple et une fiabilité maximale – ces critères ont également été décisifs pour la structure interne électrique des luminaires sur poteau. Certes les produits finis résistent aux intempéries pendant des décennies. Mais le système électrique intégré exige aussi un savoir-faire significatif en matière d'expertise et de conception.

Blocs de jonction (à gauche) et connecteurs pour C.I. de la série PTSM 0,5

Les blocs de jonction (à gauche) et connecteurs pour C.I. de la série PTSM 0,5 sont compacts, compatibles avec la technique du montage en surface et gardent leur couleur

Par conséquent, les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de la série PTSM 0,5 se sont rapidement avérés être la solution de raccordement idéale. La série est spécialement conçue pour une utilisation dans les luminaires à LED et offre trois avantages importants : les embases et les blocs de jonction gardent leur couleur en cas de charge thermique et peuvent donc être fixés avec la LED sur le circuit imprimé grâce à la technique du montage en surface (CMS). De plus, les composants blancs ne présentent aucun contraste de couleur par rapport au vernis de soudure également blanc et ne se remarquent pas derrière le cache transparent en tant que composant visible.

D'autres peuvent également fabriquer le matériel. Mais, pour nous, le potentiel réside principalement dans l'étendue des fonctions et dans le service après-vente.

Peter Oetjens, Directeur du développement électrotechnique
Peter Oetjens, directeur du développement électrotechnique chez WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, directeur du développement électrotechnique chez WE-EF Leuchten GmbH

Produits


Conclusion


 Éclairage des rues

Les composants électroniques actifs, comme les drivers LED et les contrôleurs, font des luminaires à LED des concepts d'éclairage intelligents. L'électromécanique passive veille à ce que ces systèmes d'éclairage puissent être conçus efficacement, câblés en toute sécurité et exploités de manière fiable. Trois raisons pour lesquelles le fabricant de luminaires WE-EF de Bispingen mise sur le système d'installation rapide QPD et les raccordements pour C.I. de la série PTSM 0,5. « D'autres peuvent également fabriquer le matériel. Mais pour nous, le potentiel réside principalement dans l'étendue des fonctions et dans le service après-vente », explique Peter Oetjens. « Ma vision : je souhaite que tous nos luminaires soient intelligents et compatibles avec les réseaux. »