Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Du boîtier électronique au module d'armoire électrique pour AS-Interface En collaboration avec Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs a développé le boîtier ME-IO pour un module d'armoire électrique.

Module d'armoire électrique AS-i KE5 de Pepperl+Fuchs

Profil du client Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH est l'un des leaders du marché dans le développement et la fabrication de capteurs et de composants électroniques pour la technique d'automatisation. Fondée en 1945 à Mannheim, l'entreprise propose des solutions pour l'automatisation des usines et des process.

Défi

Les solutions économiques et faciles à installer sont de plus en plus recherchées dans le secteur de la construction d'installations, p. ex. pour l'industrie des boissons. Il est encore rare de trouver des modules compacts dotés d'un grand nombre de points de connexion dans le niveau inférieur du terrain. En collaboration avec Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs a conçu le module pour armoire électrique KE5 afin de pallier à ce manque.

Module d'armoire électrique AS-i KE5 de Pepperl+Fuchs

Grâce à la conception unique de son boîtier, le KE5 offre des avantages décisifs pour le montage, le câblage et la maintenance

Solution

Le chemin entre le développement d'un nouvel appareil et son utilisation pratique chez l'utilisateur final est souvent long. Il n'est donc pas évident que les exigences détaillées de l'utilisateur final concernant les appareils soient donc déjà prises en compte par les concepteurs de composants.

« Avec Phoenix Contact, le spécialiste des boîtiers électroniques et de la technologie de raccordement pour C.I., nous avons pu faire coïncider nos exigences en matière de construction d'installations pour le secteur des boissons exactement avec les composants », se souvient Dr Konrad Kern, responsable produit pour l'automatisation de la production chez Pepperl+Fuchs GmbH à Mannheim.

Selon M. Kern, « AS-Interface (As-i, Actuator-Sensor-Interface) joue un rôle important chez les grands constructeurs d'installations de remplissage ». Conçu pour être le standard utilisé pour la communication de bus de terrain permettant le raccordement de capteurs et d'actionneurs, AS-i offre un excellent rapport qualité-prix, et est également très apprécié pour sa simplicité et sa flexibilité comme système d'interface décentralisé.

Avec Phoenix Contact, le spécialiste des boîtiers électroniques et de la technologie de raccordement pour C.I., nous avons pu faire coïncider nos exigences en matière de construction d'installations dans l'industrie des boissons exactement avec les composants.

Dr Konrad Kern, Chef de produit pour l'automatisation de la production
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-IO

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la gamme ME-IO avec technologie de raccordement modulaire en façade ? Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme ME-IO
Boîtiers électroniques ME-IO

Produits Boîtiers électroniques multifonctions ME-IO

Les boîtiers électroniques de la gamme ME-IO conviennent particulièrement aux applications avec un faible encombrement et des exigences fonctionnelles élevées. Des modules sur mesure, tels que des automates et des modules E/S, peuvent être assemblés facilement grâce à leur design modulaire.

Conclusion

Une coopération anticipée et approfondie des partenaires impliqués permet de développer des solutions adaptées aux applications. La preuve en est apportée par le partenariat entre Phoenix Contact, expert en boîtier électronique et en technique de raccordement, et Pepperl+Fuchs, pionnier et novateur dans l'univers AS-i.

Ainsi, il a été possible de concevoir un module d'armoire électrique innovant pour les installations d'embouteillage, répondant aux exigences de la construction d'installations. La technologie de raccordement au niveau du boîtier est particulièrement novatrice et efficace, tandis que le connecteur à ressort Push-in est facile à câbler, sans aucun outil. Les connecteurs peuvent être détrompés et sont desserrés par un système de verrouillage permettant l'échange d'appareils à des fins de maintenance. Les modules communiquent entre eux par un connecteur de bus sur rail DIN.