Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentation en eau fiable Les disjoncteurs électroniques PTCB eFuse protègent de manière sûre et fiable contre les courants de surcharge et de court-circuit. Chez EW Wasser, société assurant l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux usées, ils apportent non seulement plus de transparence au sein l'installation, mais assurent également l'approvisionnement de manière fiable et efficace.

Vannes d'eau au sein de la compagnie des eaux EW Wasser
Logo de l'entreprise EW Wasser GmbH

Profil du client EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH est l'une des six filiales d'Eichsfeldwerke GmbH. En tant que prestataire de services, elle assure la gestion commerciale et technique pour le compte du syndicat intercommunal en charge de l'alimentation en eau et de l'évacuation des eaux usées d'Obereichsfeld. La société entretient et exploite les installations et les réseaux relatifs à l'eau potable et aux eaux usées sur l'ensemble du territoire du syndicat. Ainsi, environ 5,8 millions de litres d'eau potable sont distribués chaque jour à environ 45 500 personnes. L'épuration professionnelle des eaux usées est une dimension indissociable de la protection des eaux et des ressources en eau potable. L'entreprise organise ainsi l'évacuation des eaux usées pour 72 000 habitantes et habitants, et exploite un réseau comprenant au total 894 km de canalisations.

Photo de paysage pour illustrer la distance entre le puits profond et la station de traitement de l'eau

Défi

La mission centrale d'EY Wasser GmbH, une entreprise assurant l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux usées, est bien entendu l'approvisionnement fiable et constant de ses clients en eau douce.
Pour ce faire, il existe notamment une station de traitement de l'eau reliée à une source. Cette station est par ailleurs reliée à un puits profond situé à 5 km de distance. Dans l'éventualité où la source ne fournit pas d'eau, la pompe du puits profond éloigné est activée pour prendre le relais. Cette communication passe par un contact relais dans la station de traitement de l'eau, qui transmet le signal via un câble de signalisation à distance.
Le contact relais est protégé par un fusible courant. Ces mesures visent à garantir que des quantités suffisantes d'eau sont toujours disponibles afin d'en assurer l'approvisionnement.

Résolution des problèmes sur place entre les collaborateurs d'EW Wasser et de Phoenix Contact

Un câble moyenne tension du fournisseur d'énergie passe toutefois parallèlement au câble de signalisation à distance. De grandes puissances sont régulièrement commutées via cette installation. Cette commutation entraîne l'injection de courants parasites. Il en résulte que le fusible utilisé jusqu'à présent se déclenche de temps à autre.
Dans ce cas, les collaborateurs doivent prendre la voiture et conduire pendant 20 minutes jusqu'à l'installation, passer 10 minutes à changer le fusible et refaire le chemin inverse qui dure à nouveau 20 minutes. Ces interventions de maintenance prennent beaucoup de temps et sont coûteuses en ressources. Nous avons cherché une solution à ce problème en collaboration avec EW Wasser GmbH.

Disjoncteur électronique PTCB eFuse installé dans une armoire électrique chez EW Wasser GmbH

Notre solution

Le fusible en verre utilisé jusqu'à présent a été remplacé par le disjoncteur électronique PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Sur une largeur de seulement 6 mm, celui-ci offre une protection idéale pour la signalisation à distance :
le PTCB eFuse dispose d'un circuit de protection CEM robuste ainsi que d'une limitation active interne du courant. Ces deux caractéristiques empêchent le déclenchement intempestif du disjoncteur de puissance pendant les manœuvres de commutation sur la ligne moyenne tension. Le disjoncteur est également équipé d'une signalisation à distance et d'une entrée de réinitialisation. Cela permet de reconnaître l'état déclenché sans être sur place et, en cas d'erreur, d'effectuer la remise en marche.

Le PTCB eFuse relève également sans problème le défi supplémentaire posé par le long trajet des câbles :
la faible résistance interne du disjoncteur de puissance n'entraîne presque aucune perte de tension, ce qui permet de maximiser les longueurs de câble. Ce faisant, la courbe de déclenchement typique précise permet une coupure sécurisée en cas d'erreur, même si l'impédance de câble n'autorise que de faibles surintensités en cas de court-circuit.

Avantages

  • Réduction des temps d'arrêt dans l'installation d'alimentation grâce à un circuit de protection CEM robuste
  • Localisation précise des erreurs et disponibilité rapide grâce à un message d'état et à la possibilité de réinitialisation sur place et à distance
  • Optimisation aisée des installations grâce à une coupure précise, de faibles pertes de tension et des valeurs de courant réglables
  • Plus de place dans l'armoire électrique grâce à la répartition du potentiel positif et négatif intégrée sur 6 mm

Phoenix Contact nous apporte exactement la solution qu'il nous faut avec le PTCB. La possibilité de remettre l'appareil en marche à distance nous permet de gagner un temps considérable en cas d'intervention de maintenance.

Maximilian Ahrens
Maximilian Ahrens de la société EW Wasser GmbH
Un collaborateur de Phoenix Contact explique le fonctionnement du disjoncteur PTCB sur l'armoire électrique à un collaborateur de EW Wasser GmbH

Conclusion

Les disjoncteurs électroniques PTCB eFuse conviennent parfaitement aux applications décentralisées de la compagnie des eaux EW Wasser GmbH. Les grandes distances entre l'alimentation et la charge représentent un défi pour le personnel de service en raison d'une grande sensibilité aux perturbations, d'une impédance de ligne élevée et d'un manque de transparence de l'installation. En utilisant le PTCB eFuse, EW Wasser GmbH sécurise de manière fiable et efficace l'alimentation en eau des localités environnantes.