La Ferme du Faascht De l’exploitation laitière à l’économie circulaire en passant par la biométhanisation
Dès 2015, lorsque les gérants actuels, Madame Mélodie Kessler et messieurs Ludovic Peter et David Feller, reprennent les activités, ceux-ci remarquent rapidement que la biométhanisation produit un excédent de chaleur qui pourrait être récupéré et utilisé pour pousser plus loin la production d’alimentation saine et durable. Les exploitants ont alors demandé au CIM (Centre Interprofessionnel Maraîcher) de Gembloux de réaliser une étude pour une production horticole sous serre. C’est ainsi que le projet d’une culture de tomate d’un hectare est né.
La biométhanisation Principe d’économie circulaire par excellence
En effet, ce processus permet de retraiter des déchets issus entre autres, de l’industrie agroalimentaire afin d’en extraire le gaz émanant lors de la phase de décomposition/fermentation. Cela se passe dans ce que l’on appelle des digesteurs, des cuves chauffées à 40°. Le biogaz récolté est composé à 60 % de méthane et 40 % de CO2. Il est ensuite refroidi pour évacuer l’eau présente et filtré pour en extraire le soufre. Ce gaz permet ensuite de faire fonctionner des moteurs accouplés à une turbine qui produit de l’électricité (dont le surplus sera réinjecté sur le réseau) et de la chaleur. Celle-ci permet de chauffer les serres à une température minimale de 17° durant la nuit et 20° durant la journée. Cette solution garantit une production de tomate étalée sur toute l’année, ce qui constitue un avantage non négligeable. À terme, cela devrait représenter en moyenne 600 tonnes de tomates par hectare par année.
Solution L’électrotechnique au service de l’économie circulaire
C’est le département Électrotechnique de la société Ronveaux, qui a été désigné pour l’installation, la mise en service et pour assurer le bon fonctionnement de cette infrastructure. D’abord, 2 cabines moyenne tension équipées de transformateurs de 800 et 2000 KvA ont été installées. La première assure l’alimentation de la serre et la seconde forme le point de réinjection des 3 cogénérateurs. Outre les transformateurs, l’entreprise a installé : 6 cellules haute tension, 5 disjoncteurs Masterpact de 1000A à 3200A, 3 tableaux généraux basse tension 1600A, 1250A et 3200A, les échelles à câbles et tirage des câbles et liaison bus barre de 3200A. Enfin, elle s’est également chargée du raccordement des infrastructures (3 cogénérateurs de 500 kVA).
Ronveaux a également géré la pose et le branchement de l’éclairage de la serre, soit 360 lampes de 1000 watts, pour un total de 360 Kilowatts. La société a opté pour les équipements de Phoenix Contact. En effet, citons d’abord les QPD pour la répartition de l’alimentation des 360 lampes, appréciés pour leur résistance à la chaleur, leur facilité et rapidité de connexion, un réel gain de temps lors de l’installation. Les bornes à ressorts de type PT équipent également les tableaux de distribution BT. Ronveaux a également choisi les alimentations stabilisées secourues de type Trio-UPS ainsi que les interfaces automate déportées de type FLK.
Ronveaux, près d’un siècle de performance, de savoir-faire et d’histoire
L’entreprise Ronveaux est implantée à Ciney depuis sa création en 1923 par Eugène Ronveaux. Au fil des années, la société n’a cessé de se diversifier dans ses deux métiers. D’une part, l’électricité, l’activité historique de l’entreprise avec la distribution aérienne et souterraine. Puis les secteurs de la télédistribution, la télécommunication, l’éclairage public, l’électrotechnique, la fibre optique et les travaux de signalisation ferroviaire viendront renforcer la palette de compétences développées par la société cinacienne. D’autre part, Ronveaux a aussi développé les activités de son secteur Construction, de la préfabrication de poteaux en béton de lignes électriques à la fourniture des éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint pour les bâtiments industriels et les ouvrages d’art de génie civil. Au fil des années, l’entreprise a étendu sa présence en Belgique en inaugurant plusieurs sites d’exploitation à Crisnée, Chastrès, Frenois ainsi qu’à Spy.
En 2018, la société a rejoint le groupe Wanty et évolue depuis septembre 2020 sous la direction de Monsieur Bernard Dehut, ingénieur civil électricien de formation. Ce dernier a travaillé la majorité de sa carrière dans l’industrie lourde.
Ronveaux Electricité, ce sont sept domaines d’activité avec une forte synergie entre eux, qui sont désormais devenus nos spécialités, répartis sur quatre sites distincts (Ciney, Frenois, à proximité de Neufchâteau, Chastrès, à une encablure de Florennes, et Spy).