Полезная информация ·
04.12.2024

Что такое Power to Liquid? Power to Liquid (P2L/PtL) преобразует энергию от возобновляемых источников энергии в пригодное для хранения жидкое топливо и снижает зависимость от ископаемого топлива.

Грузовик-цистерна перед промышленными резервуарами

Краткое резюме

Power to Liquid - это процесс, в котором энергия от возобновляемых источников энергии используется для производства водорода путем электролиза. Этот водород преобразуется вместе с CO₂ в синтетическое жидкое топливо, такое как керосин. PtL-топлива не наносят ущерба климату, могут использоваться в существующих инфраструктурах и заменять ископаемое топливо.

Схематическое изображение процесса Power-to-X

Как работает Power to Liquid?

Электролиз использует энергию от возобновляемых источников энергии для расщепления воды на водород и кислород. На следующем этапе водород вступает в химическую реакцию с углекислым газом, который может быть получен из атмосферы или промышленного отработанного газа. Здесь часто используется процесс Фишера-Тропша, который применяется для производства жидкого топлива с 1925 года. Полученное таким образом синтетическое топливо может быть использовано в мобильном секторе или в качестве сырья для химической промышленности.

Вид на промышленное предприятие

Возможности использования

Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания могут работать на топливе PtL практически без выбросов без значительной модернизации существующей инфраструктуры. Кроме того, Power to Liquid можно использовать в авиационной и судоходной промышленности, где другие решения по декарбонизации в настоящее время ограничены.

Химическая промышленность может использовать Power to Liquid в качестве сырья для различных химических процессов и тем самым снизить свой углеродный след. В регионах с различным потенциалом возобновляемых источников энергии PtL может служить интеграционной платформой для эффективного и гибкого использования возобновляемых источников энергии, что укрепляет региональную энергетическую безопасность и способствует глобальному сокращению выбросов CO₂.

Отработанные газы выходят из выхлопной трубы

Как PtL поддерживает энергетический переход?

Power to Liquid оптимизирует использование возобновляемых источников энергии и создает мост между различными энергетическими потребностями. Преобразуя возобновляемую энергию в пригодное для хранения жидкое топливо, PtL не только снижает зависимость от ископаемого топлива. В то же время стабильность сети повышается благодаря гибким возможностям хранения. Эта способность накапливать энергию помогает уменьшить дисбаланс между выработкой электроэнергии и её использованием. Это особенно актуально в дни, когда возобновляемые источники, такие как ветер и солнце, вырабатывают больше энергии, чем требуется в данный момент.

Производя практически безэмиссионное топливо, PtL способствует декарбонизации транспортного сектора и обеспечивает устойчивое развитие мобильности. Кроме того, она предлагает промышленным предприятиям, использующим углеродоемкие процессы, реальный способ сократить выбросы CO₂ путем перехода на более экологичные альтернативы в энергоснабжении. Наконец, технология может способствовать производству «зеленых» химикатов, что еще больше снизит зависимость химической промышленности от ископаемого сырья. Это снижает воздействие на окружающую среду и ускоряет энергетический переход.

Солнечные панели с ветряными колесами на заднем плане

Преимущества Power to Liquid

PtL служит углеродно-нейтральным решением для хранения и использования энергии от возобновляемых источников. Полученное жидкое топливо занимает значительно меньший объем, чем водород. Поэтому их легче хранить и транспортировать. Автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания могут легко перейти на эти экологически чистые виды топлива без необходимости сложного переоборудования. Гибкость PtL позволяет адаптировать различные процессы к соответствующим региональным источникам энергии. Наконец, PtL дает химической промышленности возможность сократить углеродный след, выступая в качестве сырья для «зеленых» химических процессов.

Заключение

Power to Liquid (PtL/P2L) - это перспективная технология, способствующая декарбонизации энергоснабжения и создающая мост в устойчивое развитие будущего. Технология PtL преобразует возобновляемую энергию в пригодное для хранения жидкое топливо и предлагает решение, нейтрализующее выбросы углерода, с экологическими и экономическими преимуществами.

Технология повышает стабильность сети и снижает зависимость от ископаемых ресурсов, что необходимо для преобразования энергетической отрасли. PtL позволяет химической промышленности и транспортному сектору сократить выбросы CO₂ и тем самым ускорить энергетический переход.

Power to Liquid и All Electric Society

All Electric Society – мир, в котором энергия из возобновляемых источников имеется в наличии в достаточном количестве и по приемлемой цене. Энергия от возобновляемых источников энергии постоянно вырабатывается и используется. Кроме того, потребности в первичной энергии снижаются благодаря мерам по повышению эффективности, а также создаются интеллектуальные и сетевые системы. Главная задача All Electric Society - сделать возобновляемую электроэнергию доступной, хранимой и годной во всех секторах, и значит, не зависящей от временного фактора. PtL - один из способов достижения этой цели.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы