Полезная информация ·
03.04.2025

Что такое Asset Administration Shell - оболочка управления активами? Asset Administration Shell (оболочка управления активами, AAS) представляет собой цифровой образ физического актива и является неотъемлемой частью стандарта индустрии 4.0.

Ночное освещение промышленного предприятия с символами сетевого взаимодействия

Краткое резюме

AAS является центральным компонентом индустрии 4.0. Она выступает в качестве интерфейса, обеспечивающего связь между физическими объектами в оцифрованной производственной среде. Она облегчает взаимодействие, способствует автоматизации и позволяет всесторонне использовать и анализировать данные. Узнайте больше о преимуществах и способах применения в этой статье.

Цифровизация с AAS

Информация и функции оцифрованы с помощью AAS

Интерфейс и посредник

Asset Administration Shell (оболочка управления активами – AAS) также известна как оболочка администрирования. Она выступает в качестве унифицированного интерфейса и одновременно посредника, обеспечивающего связь между физическими объектами в оцифрованной производственной среде.

Вся информация и функции актива могут быть оцифрованы и представлены в структурированном виде через AAS. Это облегчает взаимодействие между различными системами. Это не только способствует автоматизации, но и позволяет более полно использовать и анализировать данные. В данном контексте активом считается любой физический или цифровой компонент, который используется в индустрии 4.0. Это может быть машина, инструмент, программное обеспечение или, например, документ.

Повышается эффективность и гибкость промышленного производства. AAS также предлагает стандартизированный вариант для интеграции новых технологий и облегчает внедрение инновационных решений для оптимизации процессов и обеспечения качества.

3D-иллюстрация для промышленного производства с цифровым двойником

AAS и цифровой двойник тесно связаны между собой

AAS и цифровой двойник

Система Asset Administration Shell (AAS) и цифровой двойник тесно связаны, поскольку обе концепции играют центральную роль в цифровой трансформации отрасли. Если AAS в первую очередь служит стандартизированной платформой для управления и передачи информации об активах, то цифровой двойник идет на шаг дальше, создавая комплексную виртуальную модель физического объекта.

AAS предоставляет структурированную базу данных и необходимые интерфейсы для снабжения цифрового двойника соответствующей информацией. Благодаря этому цифровой двойник всегда соответствует актуальным и достоверным данным. Вместе эти две технологии позволяют компаниям повысить эффективность производственных процессов, свести к минимуму время отказов и постоянно улучшать качество конечной продукции.

Стандартные сферы применения AAS

  • Производственные среды, обеспечивающие связь и взаимодействие между машинами разных производителей
  • Управление качеством, поскольку она позволяет беспрепятственно регистрировать и предоставлять данные о процессе и производстве, что улучшает прослеживаемость изделий
  • Предиктивное техническое обслуживание и ремонт благодаря предоставлению данных о состоянии машин в режиме реального времени, что помогает свести к минимуму время отказа и увеличить срок службы оборудования
  • Энергетический мониторинг и оптимизация энергопотребления за счет предоставления точной информации об энергопотреблении отдельных машин и процессов
Экран с планом производства в оболочке Asset Administration Shell

AAS обладает многочисленными преимуществами в современной промышленности

Преимущества Asset Administration Shell

AAS имеет множество преимуществ в современной промышленности. Она обеспечивает повышенную совместимость благодаря единому интерфейсу, облегчает интеграцию и эксплуатацию машин разных производителей и помогает оптимизировать производственные процессы благодаря стандартизированным структурам данных.

Это приводит к повышению эффективности и гибкости. AAS способствует внедрению новых технологий, таких как цифровые двойники, и повышает безопасность данных с помощью стандартизированных протоколов. Это делает AAS важнейшим элементом для перспективных компаний, которые стремятся к более полной цифровизации и объединению производственных процессов.

Стандарты и нормы

С оболочкой управления активами (AAS) связано множество стандартов и норм, которые регулируют ее внедрение в индустрию 4.0. Центральным стандартом является МЭК 63278-1, который определяет требования к созданию и использованию административных оболочек и обеспечивает их совместимость.

Инфраструктура оперативной памяти индустрии 4.0 обеспечивает межсистемную совместимость цифровых двойников. Эти стандарты способствуют техническому сотрудничеству и интеграции протоколов безопасности. Стандартизация платформы индустрии 4.0 обеспечивает лучшие практики и эталонные архитектуры для успешного внедрения приложений AAS.

Заключение

Asset Administration Shell (оболочка управления активами, AAS) – неотъемлемый компонент индустрии 4.0. Она позволяет компаниям комплексно и эффективно оцифровать производственные процессы. Благодаря стандартизированному интерфейсу AAS обеспечивает взаимодействие между машинами и системами, что повышает эффективность и гибкость.

AAS также поддерживает интеграцию инновационных технологий, таких как цифровые двойники, и обеспечивает безопасность данных при управлении конфиденциальными производственными данными в соответствии с международными нормами и стандартами.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы