The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Ampliaciones de funciones para los controles de carga AC: el nuevo concepto de ley de calibración simplifica la certificación mediante una actualización del software

22.07.2025
Controles de carga AC CHARX control

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos.

La versión de software 1.8.0 implementa un nuevo concepto simplificado de la ley de calibración compatible con OCMF, que elimina el controlador de carga de la cápsula de medición relevante para la ley de calibración. Esto simplifica la arquitectura del sistema y reduce significativamente el esfuerzo de certificación y mantenimiento para los fabricantes y operadores de la infraestructura de recarga.

El nuevo concepto de ley de calibración para el control de carga AC CHARX control modular define el contador de energía como el único componente de la denominada cápsula de medición. En este modelo, el control de carga solo actúa como interfaz transparente entre el contador de energía y el backend OCPP, sin procesar ni modificar los datos relevantes para la ley de calibración.

Esta reorientación conceptual ofrece numerosas ventajas:
• Certificación simplificada: las comprobaciones de la ley de calibración siguen siendo un componente central de la certificación. Sin embargo, ahora el proceso es mucho más sencillo: debido a que el controlador de carga ya no forma parte de la cápsula de medición, ya no es necesario realizar complejas comprobaciones de software. Esto incluye, en particular, la validación de los mecanismos de firma y descifrado, el tratamiento de los valores de medición y el mantenimiento de un libro de registro de la ley de calibración. Esta simplificación reduce significativamente el esfuerzo de comprobación y acelera el proceso de certificación.
• Seguridad para el futuro: las actualizaciones de software del controlador de carga ya no provocan la pérdida de la certificación de la ley de calibración – el certificado sigue siendo válido.
• Flexibilidad de diseño: el software del controlador de carga ya no está adaptado a un modelo concreto de contador de energía. Esto significa que pueden utilizarse diferentes modelos de contadores, lo que permite un diseño flexible y escalable de la solución de carga.
• Igualdad funcional para todos los usuarios: con el nuevo concepto de ley de calibración, todos los usuarios, independientemente de si la funcionalidad de la ley de calibración está activada, se benefician de un alcance de funciones uniformemente alto.

La separación coherente de la medición y la comunicación relevantes para la ley de calibración no solo hace que la infraestructura de recarga sea más sencilla y robusta, sino también más fácil de adaptar a futuros requisitos. El nuevo concepto de ley de calibración se aplica mediante una actualización de software, que estará disponible a partir de agosto en el área de descargas de la página del artículo correspondiente.
Gracias a su plataforma Linux abierta, los controles de carga AC de Phoenix Contact están preparados de forma óptima para aplicaciones IoT, Smart Services y el acoplamiento de sectores, y ahora también para una implementación aún más eficiente de los requisitos de la ley de calibración.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas