Acoplamiento de sectores

Con el acoplamiento de sectores, los flujos de energía pueden vincularse a través de las fronteras sectoriales y considerarse de forma holística. El objetivo es disponer de energía suficiente en todas partes, en el momento y el lugar adecuados.
Dos personas con ropa de protección y un plan de construcción

Suministro de energía con la máxima eficiencia

En el acoplamiento de sectores, la generación, la distribución, el almacenamiento y el consumo de energía se consideran un sistema integral. En él, los distintos sectores intercambian energía para que esté disponible en la forma adecuada donde se necesita. El flujo energético se controla de forma óptima mediante la recopilación y evaluación de los datos de consumo y de generación de energía.

Esto significa que los sectores no solo deben interconectarse en términos de rendimiento, sino también de comunicación. Los protocolos de comunicación estandarizados dentro de las diferentes redes hacen posible la comunicación necesaria, sin límites entre sistemas. El principio del acoplamiento de sectores funciona a pequeña escala, p. ej. dentro de una empresa, exactamente del mismo modo que entre empresas. Phoenix Contact facilita productos, soluciones y servicios para la electrificación, interconexión y automatización de los sectores energía, industria, infraestructura y movilidad.

Ventajas

  • Suministro de energía sostenible
  • Producción eficiente en cuanto a recursos
  • Optimización integral para la protección del clima
  • Almacenamiento de la energía renovable generada
  • Flujos coherentes de datos e información
  • Todo encaja – Por un mundo sostenible

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".
Vista exterior de E-Mobility GmbH en Schieder

Los edificios pueden hacer aún más Acoplamiento de energía solar, producción, acumuladores de baterías y electromovilidad

Hoy en día, los edificios ofrecen mucho más que un techo: son el lugar de acoplamiento de sectores para vivir. El edificio inteligente combina de forma inteligente energía solar, tecnología de control, producción, acumulador de baterías y estaciones de recarga. Phoenix Contact desarrolla las soluciones adecuadas para ello y conecta las estaciones de recarga con la instalación fotovoltaica, la ventilación y la iluminación con la gestión de la energía o la producción con el acumulador de baterías. Todo funciona bidireccionalmente. De este modo, los coches eléctricos también se convierten en acumuladores de energía temporales y abastecen al edificio. Eso resulta sostenible e inteligente al mismo tiempo.

Infraestructura de la producción en Schieder

Producciones con más control previo Acoplamiento de acumuladores de baterías, control de la producción y mercado de la energía

La mezcla lo hace posible, pero también la cantidad. Si creo un vínculo entre el edificio y la producción, puedo armonizar muy bien la oferta y la demanda. ¿Cuál es la necesidad energética de un pedido de fabricación? ¿Merece la pena pensar ya en pasado mañana y recargar a tiempo el acumulador de baterías? ¿Utilizo para ello mi propia instalación fotovoltaica o compro electricidad de la red pública cuando los kWh son baratos?

Son la interconexión y, sobre todo, la digitalización las que tienen las respuestas adecuadas a estas preguntas. El trabajo merece la pena. Los sectores acoplados son sostenibles y, al mismo tiempo, económicos.

Instalaciones de la fábrica

Mantener la energía en el proceso Limitar las pérdidas con acumuladores, redes de máquinas y menos conversiones

Dejemos la energía donde debe estar: en el proceso de producción. Utilizamos el acoplamiento de sectores para evitar pérdidas de forma eficaz. Cada kilovatio hora que no hay que generar ahorra dinero y es bueno para el clima mundial.

Esto puede lograrse, por ejemplo, con una combinación de edificio, acumulador de baterías y máquinas de producción. Esencialmente, este acoplamiento consiste en utilizar la fuente de energía adecuada en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Y si además acoplamos esta red a un acumulador de baterías y utilizamos corriente continua, no se pierde nada por la conversión constante ni se desperdicia energía de frenado. Este es nuestro camino hacia la All Electric Society.

Una persona con una tablet delante de un sistema de vehículos de guiado automático

Llenar los almacenes con logística Utilización de AGV como acumuladores móviles para la gestión de consumo

Nos hemos acostumbrado a los sistemas de vehículos de guiado automático que realizan tareas intralogísticas en las fábricas de forma totalmente autónoma. Los llamados AGV (vehículos de transporte sin conductor) encuentran su propio camino y recargan su batería de forma autónoma al final de su turno.

A lo que debemos acostumbrarnos ahora: los AGV pueden hacer mucho más que intralogística. Su acumulador de energía tiene un gran potencial para la gestión de picos de carga temporal para toda la fábrica. Nuestra idea es considerar cada acumulador de energía utilizado como un proveedor, es decir, como una fuente para la red energética de sectores acoplados. Esto nos lleva más lejos en el camino hacia una All Electric Society.

Crucero por el mar

Barco y puerto y mucho potencial Hidrógeno para Power-to-X y aplicaciones de energía móvil

En el océano: extensiones interminables; y una vez en puerto, de repente hay muy poco espacio, sobre todo para los cruceros. Crece la resistencia a los gigantes blancos. Los habitantes de las ciudades portuarias más populares están literalmente hartos de las emisiones de los generadores eléctricos de gasóleo. Son necesarios para poder ofrecer los servicios hoteleros de los cruceros cuando la máquina principal se detiene en el muelle.

Pero también hay otra alternativa: cuando se acoplan la tecnología de procesos, la electrólisis y el transporte marítimo, el resultado son celdas de combustible. El hidrógeno renovable se utiliza como fuente de electricidad a bordo. Las celdas de combustible no producen gases de escape, lo que hace que el sector de los cruceros sea un poco más limpio.

Vista aérea de una ciudad

Infraestructura: su uso con energías renovables Instalaciones fotovoltaicas y electrólisis acopladas a generadores de energía móviles

Todos los conocemos: los malolientes generadores diésel que proporcionan electricidad en obras o zonas al aire libre. Los generadores de emergencia también siguen funcionando con gasolina u otros combustibles fósiles. ¿Hasta qué punto puede ser sostenible el mundo si utilizamos celdas de combustible móviles y generamos el hidrógeno para ello con la energía excedente de parques eólicos o solares?

El acoplamiento de instalaciones fotovoltaicas con la electrólisis a partir de la tecnología de procesos hace que la infraestructura sea más sostenible. Y este acoplamiento de sectores no es ya un sueño del futuro, sino una realidad tangible. Por ejemplo, las celdas de combustible transportables sustituyen cada vez más al gasóleo para el suministro eléctrico de emergencia en la explotación de la red de compañías ferroviarias.

Plataforma offshore

El hidrógeno hace sostenible la energía renovable Instalaciones fotovoltaicas, tecnología de procesos y transporte acoplados para una logística sostenible

¿Qué hacer con la energía eólica y solar cuando no se necesita? ¿Y cómo hacer que los barcos y los aviones sean realmente renovables para los viajes de larga distancia?

La solución: aprovechar el excedente de energía eólica y solar para la electrólisis del agua y utilizar el hidrógeno producido en el proceso para sintetizar valiosos e-Fuels. El acoplamiento de sectores de la energía fotovoltaica o eólica, la tecnología de procesos y el transporte ofrece un innovador potencial de desarrollo, especialmente en regiones ventosas o soleadas. Convertimos la energía del sol y del viento en energía química, y así la hacemos duradera. Esto allana el camino para rutas logísticas limpias en el aire o en el océano.