The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para Power-to-X Descubra nuestras soluciones integrales para automatizar, electrificar y digitalizar las instalaciones y procesos de las plantas Power-to-X.

Power-to-X: planta eólica, solar y de electrólisis

La sostenibilidad necesita soluciones inteligentes


Power-to-X es un elemente clave para lograr la transición energética. Para que los sistemas funcionen de forma segura y con alta disponibilidad, se necesitan conceptos modulares y de tecnología abierta para la electrificación, interconexión y automatización, y nosotros los ofrecemos.

Mathias Füller, Vicepresidente de VMM Process Industry
Mathias Füller
Sostenibilidad excelente
Concesión de la categoría Gold

La empresa de calificación de renombre mundial EcoVadis concedió a Phoenix Contact la medalla de oro por su compromiso con la sostenibilidad en 2024.

Visión de la categoría Gold
Logotipo de EcoVadis

Temas centrales de Power-to-X

Funcionamiento inteligente de las instalaciones: ya sea para datos de funcionamiento, cantidades de energía o mensajes de alarma, ofrecemos soluciones integradas para la captación, la comunicación y la evaluación de datos. Esto garantiza la transparencia de los datos y, al mismo tiempo, permite aumentar la eficiencia mediante su uso inteligente, por ejemplo, a través del mantenimiento predictivo. Nuestras soluciones inteligentes permiten el acceso y el mantenimiento remotos y ofrecen estrictos conceptos de redundancia. Para reducir al máximo el trabajo de nuestros clientes con el sistema de control y la monitorización.

Cumplimiento de la instalación garantizado: toda la economía del hidrógeno se enmarca en la normativa KRITIS para infraestructuras críticas. Además, el aumento de la interconexión exige que la protección, la seguridad y la protección contra explosión se aborden de forma holística. Le ofrecemos soluciones y servicios integrales para minimizar sus riesgos de seguridad y responsabilidad y salvaguardar la productividad de toda su instalación.

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle en el camino hacia un futuro sin emisiones de CO₂ gracias al hidrógeno verde.

Referencias


Productos


Armarios de control en el electrolizador

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de la tecnología de automatización, conexión y comunicación.

Servicio técnico y asistencia


Reunión de asesoramiento antes del electrolizador

Juntos hacia un futuro sin emisiones de CO₂

Con nosotros, tiene a su disposición una persona de contacto para la asistencia técnica. El asesoramiento incluye, por ejemplo, hardware, configuraciones, soluciones de software y resolución de problemas para instalaciones in situ, etc. Si lo desea, podemos ofrecerle armarios de control listos para usar. Los armarios de control están diseñados y desarrollados de acuerdo con las normas y directivas exigidas, desde el marcado CE y la compatibilidad electromagnética (CEM) hasta la protección contra explosión y accesos. Además de fabricar y probar los armarios de control, también creamos el diseño en estrecha colaboración con nuestros clientes.

Desde la planificación hasta la realización de sistemas y redes complejos, estamos a su lado en todas las fases del proyecto. Póngase en contacto con nuestros expertos.

Con Power-to-X hacia la All Electric Society

Con la tecnología clave Power-to-X, las energías renovables, como la energía eólica o la solar, están disponibles en grandes cantidades de forma distribuible, almacenable y bajo demanda.

Energía según la demanda con Power-to-X

Un componente esencial de la All Electric Society es la energía eléctrica obtenida de forma regenerativa, por ejemplo, a partir de la energía solar. La ingeniería de procesos convierte esta energía en energía almacenable. Para ello, se utilizan las denominadas tecnologías Power-to-X.

Se produce un excedente de electricidad cuando hay una fuerte radiación solar, mucho viento o un exceso de agua en las centrales solares, eólicas o hidroeléctricas. Este excedente se utiliza para producir combustibles (power to fuel), hidrógeno y metano (power to gas), amoníaco y metanol (power to liquid) u otros productos químicos. En el marco de la All Electric Society, algunas de las sustancias producidas de este modo se utilizan a su vez para generar energía eléctrica. De este modo, asumen el papel de acumulador de energía que compensa la fluctuación en las energías renovables mencionadas y garantiza un suministro continuo de energía. Estas tecnologías para Power-to-X respaldan el acoplamiento de sectores, a través del cual se interconectan los sectores de la electricidad, el calor, el gas y la movilidad.