The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de conectores uniforme para Profinet over SPE

12.11.2024
Sistema de conectores uniforme para Profinet over SPE

Con sus tecnologías, Profibus y Profinet International son sinónimo de multitud de innovaciones e interoperabilidad entre fabricantes. Esto empieza por la conectividad con conectores y cables.

Esto ya se consigue hoy en día con el cableado Ethernet de dos y cuatro pares. La historia de éxitos continúa ahora con Single Pair Ethernet (SPE), un conector para la automatización industrial. Esto aporta claridad y seguridad a un tema largamente esperado. Se trata de un hito importante que da un paso decisivo hacia la miniaturización con la ayuda de SPE. El nuevo sistema de conectores SPE, con su diseño innovador, se ha realizado sobre la base de los principales requisitos de las aplicaciones. El sistema de conectores SPE se somete ahora a la normalización internacional. La cara enchufable uniforme para aplicaciones en el armario de control, en campo y también para instalaciones híbridas crea "el" elemento de conexión. El camino hacia una norma SPE universal está allanado. Para la industria, esta nueva generación es un paso más hacia el futuro. Numerosos fabricantes han anunciado que la aplicarán en un futuro próximo.
También se está trabajando en la normalización a otros niveles de la comunicación SPE, como el concepto de potencia. Así se consigue una solución SPE integral en todas las capas.
Gracias a la aplicación de normas internacionales, esta solución será adecuada para todas las aplicaciones Single Pair Ethernet, incluso a velocidades más altas. Gracias a PI, a sus comprometidos miembros y a los muchos partidarios globales de Profinet, el mundo se está convirtiendo en un lugar más claro.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas