Ausbildungsberufe Erfahre hier mehr über die Ausbildungsberufe bei Phoenix Contact.
Deine Ausbildung bei Phoenix Contact
Bei Phoenix Contact kannst du dich vom ersten Tag an auf eine sehr praxisnahe, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung freuen. Sowohl in den technischen als auch in den kaufmännischen Berufen bilden wir mit dem Anspruch der späteren Übernahme aus. Entdecke unsere Vielzahl an Ausbildungsberufen und finde deinen perfekten Einstieg bei uns. Da wir bedarfsorientiert ausbilden, wird jedes Jahr neu entschieden, welche Ausbildungsberufe konkret angeboten werden. Diese findest du jedes Jahr ab dem 1. Juli in unserer Jobbörse.
Frequently Asked Questions
Wie lange dauert eine Ausbildung?
Die Ausbildungsdauer beträgt je nach Ausbildungsberuf zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Sie ist in den Ausschreibungen jeweils festgehalten.
Kann ich mich auf mehrere Ausbildungsplätze bewerben?
Ja, das ist natürlich grundsätzlich möglich.
Welche Bewerbungsfristen muss ich beachten?
Die Bewerbungsphase startet im Sommer. Mit Öffnung der Ausschreibungen kannst du dich zielgerichtet auf deinen Wunschberuf bewerben. Die Ausschreibungen sind in der Regel ab dem 1. Juli sichtbar.
Welche Bewerbungsunterlagen werden für eine Ausbildung benötigt?
Für eine Bewerbung bei uns benötigst du ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und deine letzten beiden relevanten Zeugnisse. Wenn vorhanden, freuen wir uns auch über Praktikumszeugnisse und sonstige Bescheinigungen wie z. B. über ehrenamtliche Tätigkeiten.
Sind meine Schulnoten ausschlaggebend?
Nein. Uns ist es wichtig, dass du vor allem Interesse und Neugier an den Inhalten deines Wunschberufs mitbringst. Echtes Interesse und deine Authentizität sind uns wichtiger als nur die Noten.
Ich habe unentschuldigte Fehlstunden, ist das schlimm?
Unentschuldigte Fehlstunden sind kein komplettes Ausschlusskriterium. Du solltest aber sehr gut begründen können, warum du unentschuldigte Fehlstunden hast.