The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Technologie « sans fil » industrielle : couvrir facilement et efficacement de grandes distances


Avantages :

  • Frais d'installation et de maintenance réduits grâce à la suppression de câbles
  • Possibilité de mobilité pour les composants d'automatisation portables ou échangeables grâce à la communication E/S sans fil
  • Aucun frais courant relatif aux moyens de transmission grâce à une communication sans fil sans usure
  • Mise en service rapide et facile grâce à une installation conviviale
Logo Trusted Wireless

Caractéristiques Trusted Wireless

Communication robuste et sans interférences

Trusted Wireless utilise le principe dénommé FHSS (principe de l'étalement de spectre par saut de fréquence). La technologie utilise ici jusqu'à 127 canaux sélectionnés dans le spectre complet de la bande de fréquence avec laquelle le saut s'effectue sur la base d'un modèle semi-aléatoire. D'où un accroissement de la robustesse de la communication.

Par ailleurs, Trusted Wireless réalise une très bonne gestion de la coexistence de différents systèmes radio. Grâce à l'utilisation de différentes bandes RF (fréquence radio), il est possible d'exploiter sans problème plusieurs systèmes Trusted Wireless en parallèle. Il existe également la possibilité de masquer certains canaux (liste noire), afin de pouvoir par exemple exploiter en parallèle des systèmes WLAN, sans limitations de performance.

Transmission sécurisée

Avec une technologie propriétaire telle que Trusted Wireless, le protocole n'est pas accessible publiquement et permet fondamentalement une protection remarquable de la technologie contre des attaques. Par ailleurs, d'autres mécanismes de sécurité ont été implémentés : le cryptage 128 bits de données veille à ce que des paquets de données qui seraient écoutés ne puissent pas être compris. Le contrôle d'intégrité vérifie l'authenticité de l'émetteur et rejette les notifications modifiées.

Bandes de fréquence

Si les ondes radio sont émises à travers des cloisons ou d'autres obstacles, ces obstacles affaiblissent le signal. Plus la fréquence est élevée, plus l'atténuation est importante, c'est-à-dire que le signal 2,4 GHz est affaibli de manière plus forte qu'un signal 868 MHz ou 900 MHz.

En raison de la puissance d'émission plus élevée dans la bande 868/900 MHz, il est véritablement possible d'atteindre de plus grandes portées qu'avec une bande 2,4 GHz. Dans la bande 2,4 GHz, la durée de transmission est plus courte et le débit de données est supérieur par rapport à la bande 868 MHz ou 900 MHz. D'une part, un nombre plus important de fréquences est disponible dans la bande 2,4 GHz et d'autre part des taux supérieurs de transmission de données par air sont possibles. Par ailleurs, la bande 2,4 GHz n'impose pas le respect d'une durée d'utilisation (Duty Cycle) soumise à une réglementation juridique, comme c'est le cas pour la bande 868 MHz.

Le système radio Radioline de Phoenix Contact comprend des modules radio dédiés aux bandes 868 MHz (Europe, Afrique du Sud), 900 MHz (Amérique du Nord, Amérique du Sud) ainsi que 2,4 GHz (monde entier).

Gestion de réseau décentralisée

Les technologies telles que WirelessHart ou ZigBee ont une approche centralisée de la gestion de réseaux. Cela signifie que tous les messages se déplacent via un maître central et peuvent ainsi produire une énorme circulation dans le réseau radio.

Trusted Wireless, en revanche, mise sur une gestion de réseau décentralisée. Pour cela, des zones appelées Parent-Child-Zone sont constituées dans le réseau sans fil, dans lequel un module radio superviseur est désigné comme parent et les modules qui y sont raccordés sont désignés comme enfant.

L'ensemble de la gestion de réseau se déroule à l'intérieur de la Parent-Child-Zone et n'a pas besoin d'être effectué via le maître central. D'où une réduction de la circulation des messages dans tout le réseau et une accélération de l'échange des données.

Flexibilité au niveau des capacités d'adaptation

Trusted Wireless permet de régler le taux de transfert de l'interface radio et d'augmenter la sensibilité du récepteur. En cas de faible taux de transfert, il faut compenser une distance beaucoup plus grande qu'en cas de taux de transfert élevé. Vous pouvez donc également procéder à un ajustement en fonction de l'application et de la portée requise.

Le système radio Radioline de Phoenix Contact permet de mettre en œuvre de manière aisée et flexible des liaisons point à point, des réseaux en étoile ou des réseaux maillés et transmet aussi bien des données E/S que des données série. Il est également possible de relier les modules E/S avec Radioline directement à l'automate via un protocole Modbus et des interfaces RS-232 et RS-485.

Exemples d'utilisation

Trusted Wireless et/ou le système radio Radioline sont conçus spécialement pour la transmission de données de commande série ou de signaux E/S analogiques ou numériques dans le secteur industriel. Cette combinaison convient tout particulièrement pour une utilisation dans des installations et des réseaux étendus, par exemple dans le domaine du traitement des eaux/eaux usées ou dans la technologie des procédés et des process.

Industrie des process

Utilisations possibles dans la technique des procédés

  • Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs
  • Surveillance de la température
  • Mesures de débits
  • Stations de pompage et puits
  • Surveillance de pipelines
  • Surveillance des fuites
  • Infrastructure en parc chimique
Station d'épuration vue d'en haut

Utilisations possibles dans le domaine du traitement des eaux/eaux usées

  • Installations de traitement de l'eau
  • Connexion de stations de pompage éloignées
  • Connexion de puits éloignés
  • Pièces rotatives (par ex. pour un pont racleur)
  • Surveillance du niveau de remplissage