Phoenix Contact E-Mobility continúa su expansión en China

14.11.2023
Colocación de la primera piedra de la nueva planta de electromovilidad en Lishui, China

Phoenix Contact amplía sus capacidades de producción para la electromovilidad con una nueva planta en Lishui, China. Después de la sede central de China y de otro centro de producción en Nanjing, esta es la tercera planta del grupo Phoenix Contact en el país.

La nueva ubicación en la zona de desarrollo de Lishui se centrará en la producción de componentes para el desarrollo de la infraestructura de recarga para electromovilidad e interfaces de carga para vehículos eléctricos. Esto tiene un significado especial para toda la región: Lishui se está centrando en las industrias de accionamientos alternativos.

En el nuevo centro de producción de Lishui, Phoenix Contact E-Mobility desarrollará y fabricará diversos cables de carga para vehículos eléctricos, que se suministrarán a fabricantes chinos de automóviles y de infraestructuras de carga. La empresa apuesta por el Local for local Sourcing (aprovisionamiento local), en el que los mercados de compra, producción y venta están situados en la misma región. En los últimos años, el distrito de Lishui ha experimentado un fuerte desarrollo de la industria de electromovilidad. Ya se han instalado aquí cinco empresas de vehículos eléctricos y más de 200 empresas de componentes básicos de la industria.

La primera piedra de la nueva planta de Phoenix Contact se colocó en una ceremonia a finales de junio de 2023. Gu Jiandang, director general de Phoenix Contact China, destacó en su discurso la importancia de la nueva planta de Lishui: "Phoenix Contact China penetró activamente en el mercado chino de vehículos eléctricos ya en 2010. Con la nueva planta de Lishui, nos encontramos ante un nuevo punto de partida. Colaboraremos estrechamente con la región para seguir fabricando productos de alta calidad para la industria y con el objetivo de completar los proyectos de nuestros clientes según lo previsto. Junto con la región de Lishui, estamos invitando a otros socios industriales a participar en la ubicación de Lishui para forjar conjuntamente el futuro de la industria de vehículos nuevos".
Arno Kiefer, director de estrategia y coordinación de Phoenix Contact E-Mobility en China, también subraya la importancia de la nueva ubicación: "El acelerado desarrollo de la industria de la electromovilidad en China nos exigía una tercera ubicación en el país. Continuamos así la fructífera colaboración entre el equipo chino y el alemán".

El nuevo edificio ocupa una superficie total de unos 26 000 m² en un solar de algo menos de 20 000 m². De estos, 20 000 m² se destinarán a superficie de producción y almacenamiento y 6000 m² a los edificios de oficinas. La plantilla aumentará a más de 200 empleados cuando se inicie la producción, en el primer trimestre de 2025. El objetivo es alcanzar una capacidad de producción anual de varios cientos de miles de cables de carga AC y DC cuando se aumente la producción en la segunda mitad de 2025. Además, se fabricarán anualmente cientos de miles de entradas de carga para vehículos destinadas al mercado chino.

La electromovilidad continúa con su senda de crecimiento no solo en China. En la sede central de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg se erigieron en 2023 nuevas oficinas para unos 160 empleados en una superficie de 2300 m². El mercado norteamericano también avanza con dinamismo. Phoenix Contact está ampliando aquí sus actividades de electromovilidad y también se está centrando en el abastecimiento local. Con la ampliación de sus estructuras de venta, la empresa refuerza sus segmentos de productos en el mercado norteamericano.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas