Installation ultérieure d'une protection contre la foudre dans les armoires électriques du poste d'aiguillage

Exemple d'application pour la modernisation d'installations d'infrastructures ferroviaires

CLIXTRAB dans l'armoire électrique

CLIXTRAB peut être intégré sans problème dans les armoires électriques

Lorsque les postes d'aiguillage relais sont transformés en postes d'aiguillage électroniques, de nombreux appareils électroniques sensibles sont intégrés à la technique système. Ces derniers doivent être protégés des influences environnementales, comme les surtensions transitoires. Pour cette raison, des parafoudres doivent également être rééquipés comme protection contre la foudre dans le cadre de la modernisation.

Lorsque les exploitants souhaitent continuer à utiliser les armoires électriques existantes dans ce contexte, ils atteignent rapidement leurs limites. Il est en effet fréquent que l'espace dans l'armoire électrique ne suffise pas pour la protection contre la foudre. C'est notamment dans les armoires électriques à l'extérieur que l'espace est limité et que le remplacement de l'armoire électrique est particulièrement fastidieux.

Phoenix Contact propose pour cela une protection contre la foudre qui n'occupe que l'espace d'un bloc de jonction habituel et n'exige pas de place supplémentaire.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :