Le Time-Sensitive Networking (TSN) comme précurseur de l'IA

14.11.2023
Système TSN complet pour les applications d'IA

À l'occasion du salon de l'automatisation SPS de Nuremberg, Phoenix Contact présente pour la première fois un système TSN complet composé d'un automate et de switchs manageables pour Profinet. Le système TSN permet la mise en œuvre de réseaux informatiques et OT convergents, entre autres pour les applications d'IA comme l'apprentissage automatique.

Aujourd'hui, les applications informatiques et OT sont souvent réalisées dans des réseaux séparés afin de ne pas les surcharger et de pouvoir assurer des communications critiques en temps réel. Un réseau convergent, utilisé à la fois par des applications informatiques et des applications OT, recèle un potentiel élevé, généralement inexploité. Un réseau convergent est particulièrement utile pour les applications d'IA telles que la détection d'anomalies optiques : de grandes quantités de données doivent être transportées du terrain vers l'IA, tandis que le résultat de l'opération d'IA a un impact en temps réel sur le processus à contrôler. Ce faisant, une synchronisation horaire de haute précision est essentielle pour le traitement et l'analyse des données collectées sur le terrain. La technologie TSN permet cette convergence des réseaux avec différents outils. Afin de pouvoir exploiter les potentiels susmentionnés, Phoenix Contact présente un système TSN basé sur un automate utilisant la PLCnext Technology ainsi que des switchs manageables. Profinet est utilisé comme protocole en temps réel. Les switchs manageables sont dès à présent également disponibles dans des variantes avec connexion en fibre optique.

Tous les appareils sont compatibles avec les fonctions TSN telles que la Quality of Service, la préemption, la synchronisation précise de l'heure avec PTP ainsi qu'une communication synchrone. Ils permettent ainsi d'exploiter les avantages du TSN dans l'environnement Profinet, sans que la vue applicative ne change. Les appareils Profinet existants peuvent également être utilisés sans modification.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications