Un système de filtration d'eau de première classe

Contre la pollution de l'écosystème et pour la protection de l'eau avec Airfield Estate.
Système de filtration d'eau sur une prairie verte

Objectif du projet

En collaboration avec Airfield Estate, la filiale irlandaise réalise un projet de traitement de l'eau dans un lit de roseaux. Sur un aérodrome, un système de filtrage de l'eau sur place doit permettre d'économiser et de réutiliser l'eau. De plus, le projet comprend des programmes éducatifs spéciaux sur l'importance de l'eau, de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources.

Jalons

  • Recyclage des eaux usées
  • Création de programmes éducatifs pour sensibiliser à la consommation d'eau
  • Réduction de la pollution de l'écosystème

300.000

visiteurs par an

Airfield Estate est un établissement d'enseignement à but non lucratif qui s'engage en faveur de la durabilité et qui a lancé un projet de traitement de l'eau du lit de roseaux du site en collaboration avec Phoenix Contact. Le système de filtration d'eau sur site doit être recyclé d'ici fin 2023. Dans ce cadre, des ateliers sur la consommation d'eau et la gestion des ressources seront proposés aux visiteurs, qui auront ainsi l'occasion de s'informer.

Image for sustainability development goal number 07
Énergie propre à un prix abordable

Pour la protection de l'eau.

Une précieuse contribution à la protection de l'eau

En collaboration avec Phoenix Contact Irlande, Airfield Estate a lancé le projet de traitement de l'eau par lits de roseaux. Lancé en mars 2023, le projet devrait durer jusqu'à la fin de l'année.

Pour Airfield Estate, ce projet marque une étape vers la dernière ligne droite, l'organisation ayant pour objectif de devenir le centre de l'alimentation durable dans les cinq prochaines années. L'utilisation soigneuse de l'eau est par conséquent une condition essentielle. De plus, un aspect social intervient dans le projet, car l'organisation propose des programmes éducatifs qui informent sur le projet et plus généralement sur une économie circulaire durable.

Votre contact pour ce projet

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Irlande

Ceci pourrait également vous intéresser