The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Rénovation et modernisation de l'alimentation électrique du refuge de Sarotla

Un projet typiquement autrichien qui profite aussi à la société.
Refuge de Sarotla en Autriche

Objectif du projet

Phoenix Contact Autriche souhaitait mettre en œuvre un projet typiquement autrichien, qui permettrait de visualiser directement certains aspects de l'orientation stratégique de la All Electric Society tout en ayant un impact positif pour la société. Le choix s'est porté sur le refuge de Sarotla, un gite de montagne très exposé du Club alpin autrichien reconnu d'utilité publique, et qui est situé à 1 611 mètres d'altitude dans les Alpes du Vorarlberg. Après la reconstruction suite à une avalanche, l'alimentation électrique n'y a d'abord été rétablie que de manière insuffisante.

Jalons

  • Réunions internes et brainstormings pour trouver des idées
  • Contact établi avec le Club alpin autrichien
  • Coopération avec l'université des sciences appliquées du Vorarlberg
  • Collaboration avec le planificateur, l'installateur électrique et l'intégrateur de système

1 611 m

d'altitude, accessible uniquement à pied ou en hélicoptère

5 kW

de puissance grâce à une nouvelle microcentrale hydroélectrique (auparavant 0,7 kW)

11,5 kWc

de puissance de pointe grâce à une nouvelle installation photovoltaïque (avec un système de stockage sur batterie de 58 kWh)

Refuge de Sarotla en Autriche

Utilisation optimale de l'énergie

Dans le cadre de la modernisation, le soutien de Phoenix Contact a permis l'intégration complète d'une nouvelle microcentrale hydroélectrique, qui a permis de passer d'une puissance de 0,7 kW à environ 5 kW. De plus, une installation photovoltaïque d'une puissance de pointe de 11,5 kWc et un système de stockage sur batterie de 58 kWh ont été installés. L'un des points cruciaux était de relier intelligemment l'alimentation des deux plus gros récepteurs (le système de stockage sur batterie pour l'électricité et le chauffe-eau) de manière à ce que le courant électrique obtenu soit utilisé au mieux et que le niveau de confort soit élevé. « L'énergie disponible, limitée, doit donc être utilisée de manière optimale et ne doit en aucun cas être gaspillée. Cela représentait donc un défi intéressant de concevoir la production d'énergie dans ces conditions et d'utiliser au mieux les deux sources d'énergie différentes en parallèle », explique l'ingénieur Gebhard Lorenz, du bureau technique Lorenz, responsable de la planification électrique. La gestion intelligente et flexible de la charge mise à disposition par Phoenix Contact rend ici de précieux services : d'une part, les excédents d'énergie peuvent être utilisés à tout moment, et de l'autre, en cas de pénurie d'énergie (due aux conditions météorologiques), le courant électrique est attribué efficacement aux récepteurs essentiels.

Deux collègues avec un ordinateur portable devant l'armoire électrique de l'installation photovoltaïque du refuge de Sarotla

Grâce au routeur de télémaintenance FL mGuard, une connexion sécurisée a pu être établie entre la vallée et le refuge. « Phoenix Contact a apporté son soutien en réalisant notamment des travaux de programmation pour la connexion Modbus des appareils de mesure, l'optimisation énergétique, la visualisation, la mise en place de la télémaintenance, la représentation graphique des données énergétiques dans Proficloud.io et le choix des composants », explique Michael Schuler, Sales Manager IMA et responsable du projet.

Image for sustainability development goal number 07
Énergie propre à un prix abordable

Une alimentation électrique durable au cœur de la nature

En collaboration avec tous les participants au projet, nous avons montré comment il était possible de réaliser une alimentation électrique autonome et durable. Elle est tout à fait conforme à notre credo, qui est d'obtenir une réduction de CO₂ non pas par le renoncement, mais par l'utilisation de la technologie.

Thomas Lutzky, Directeur général

Votre contact pour ce projet

Martin Reissig, Phoenix Contact Autriche
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Autriche

Ceci pourrait également vous intéresser