The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Réduction de la consommation d'énergie dans un tunnel néerlandais

Une filiale répond aux exigences du gouvernement en matière de réduction de la consommation d'énergie.
Personnes travaillant sur la goulotte de distribution dans un tunnel

Objectif du projet

Pour réduire la consommation d'énergie dans le tunnel de Leidsche Rijn, la filiale néerlandaise est intervenue en tant que société experte en produits et solutions pour l'infrastructure. Un concept individuel visant à réduire la consommation d'énergie a été développé et mis en œuvre en collaboration avec le client Schreder.

Cette contribution à un monde durable résulte d'une demande officielle du gouvernement néerlandais (Rijkswaterstaat) de réduire la consommation d'énergie.

Jalons

  • Solution Plug and Play développée en interne
  • Remplacement de tout l'éclairage du tunnel
  • Collaboration avec des partenaires

30 %

de réduction de la consommation d'énergie par an

Le tunnel de Leidsche Rijn

Une solution de bout en bout réduit la consommation d'énergie

Lorsqu'il s'agit de la consommation d'énergie, l'éclairage des tunnels représente l'un des plus gros récepteurs. Dans le cas du tunnel de Leidsche Rijn, l'ancien éclairage du tunnel a été entièrement remplacé, y compris le système d'automatisation. Phoenix Contact a développé à cet effet une solution Plug and Play avec des contrôleurs PLCnext et un logiciel préprogrammé. Une commande de portes intelligente (Lumgate) a été mise en œuvre pour commander les drivers de LED. Par ailleurs, une interface spéciale a été construite pour la connexion avec le système de commande principal existant et une interface utilisateur graphique (GUI) a été mise en place. Plus de 250 armoires de commande des drivers ont été construites spécialement pour ce projet.

Cet exemple montre clairement comment Phoenix Contact répond aux besoins des clients de manière innovante et individuelle avec ses produits et ses solutions, tout en contribuant au développement durable de notre société. La durée de vie du système d'éclairage dans le tunnel est d'au moins 15 ans.

Image for sustainability development goal number 09
Industrie, innovation et infrastructure

Promotion d'une infrastructure durable

Je suis très fier que Phoenix Contact contribue à la réduction des émissions de CO₂ et donc à une planète plus propre. En même temps, nous participons à une plus grande sécurité des usagers du tunnel et à une amélioration de la fluidité du trafic.

Mischa Braam, Industry Manager Infrastructure

Votre contact pour ce projet

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Ceci pourrait également vous intéresser