La Chine crée des liens pour plus de durabilité

« AES Youth » forge des valeurs au service du bien commun.
Un collaborateur chinois de Phoenix Contact lors d'un événement à l'occasion de la Journée de la Jeunesse

Objectif du projet

La filiale chinoise est à l'origine de la fête « AES Youth Freecycle », un événement dont l'objectif est de partager des objets inutilisés avec d'autres personnes. Les temps forts du mois de mai ont été marqués par les « boîtes mystères » et les interactions verbales.

Jalons

  • Sensibilisation aux choses inutilisées dans la vie quotidienne
  • Événement à l'occasion de la Journée de la Jeunesse (4 mai)

1 000

jeunes participants

Des collaborateurs chinois de Phoenix Contact lors de l'AES Youth Freecycle

Renforcer les valeurs humaines et matérielles

Transmettre l'amour et l'esprit de durabilité : à l'occasion de la Journée de la Jeunesse célébrée le 4 mai, Phoenix Contact Chine a lancé le premier événement « AES Youth Freecycle » au service du bien commun. Des objets inutilisés y ont été remis à de nouveaux propriétaires.

Au fur et à mesure que leur niveau de vie s'améliore, de nombreuses personnes accumulent au fil des ans des possessions qui, si elles ne sont pas utilisées, entraînent un gaspillage considérable de ressources. Afin de redonner de la valeur à ces objets, Phoenix Contact Chine invite à faire don de ces objets inutilisés. En utilisant le concept de boîtes mystères, ces objets sont ensuite transmis à de nouveaux propriétaires.

Des collaborateurs chinois de Phoenix Contact lors de l'AES Youth Freecycle

Créer des liens au-delà des objets partagés

De faibles obstacles à l'entrée et une forte participation : plus de 1 000 personnes ont participé à cette action du mois de mai. Des objets tels que des jouets pour enfants, des articles ménagers, des livres et des publications ainsi que des objets d'artisanat ont pris la route vers de nouvelles aventures. Pour un coût nul, sans émissions et avec un effet durable. Au-delà de la valeur des objets, les donateurs et les bénéficiaires ont eu l'occasion d'établir des liens personnels : les échanges portant sur les objets donnés, l'effet de surprise à l'ouverture des boîtes mystères et, en fin de compte, la volonté de faire le bien ont eu un effet multiplicateur important. Ces liens connectent les individus, la communauté et même la planète.

Tous les participants à « AES Youth » continuent de promouvoir la durabilité, en traduisant leur bonne volonté en actions concrètes et en rendant ainsi le développement durable plus visible. Il est déjà prévu de réitérer l'événement.

Image for sustainability development goal number 12
Consommation et production durables

Une gestion durable des objets

C'est trop cool de faire partie de l'« AES Youth » ! Derrière l'échange d'objets inutilisés se profile non seulement la surprise de l'ouverture de boîtes mystères, mais aussi la mise en évidence de la durabilité.

Qian Xiujuan, MarCom and DXM Manager

Votre contact pour ce projet

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom and DXM Manager

Ceci pourrait également vous intéresser