The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Homme sur la tablette lors de l'activation de mGuard Secure VPN Client

Activation de mGuard Secure VPN Client

Le mGuard Secure VPN Client est activé via Internet. Le logiciel n'est licencié qu'après une activation réussie. Cela est nécessaire en cas de nouvelle installation ou de modifications matérielles importantes du terminal utilisé.

Les conditions de licence autorisent l'utilisation du logiciel sur un seul terminal. Le logiciel est attribué de manière fixe à ce terminal et est doté d'une protection contre la copie (activation du logiciel). Dans des cas exceptionnels (matériel défectueux, changement de matériel à plusieurs reprises), la licence peut être désactivée ou réactivée sur demande et sous certaines conditions.

L'activation de la licence se fait hors ligne. En cas de mise à jour du logiciel, vous recevrez une nouvelle clé de licence.

Dans le menu « Aide » du moniteur mGuard Secure Client, l'option « Informations sur la licence et activation » affiche la version du logiciel installée et, le cas échéant, la version du logiciel sous licence avec son numéro de série.

Le logiciel client est d'abord toujours installé en tant que version d'essai. Une exception existe si un logiciel client a déjà été installé ou si aucune activation de logiciel n'a encore eu lieu avec une ancienne version déjà installée. Cela vaut également dans le cas où l'ancienne version a déjà fait l'objet d'une licence. Ensuite, cette version revient à l'état de version d'essai. Les données de licence doivent ensuite être saisies une nouvelle fois dans un délai de 30 jours via la boîte de dialogue d'activation.

Le temps restant avant l'activation du logiciel, c'est-à-dire la durée de validité de la version d'essai, est affiché dans la barre d'indication du moniteur à côté du bouton d'activation.

Pour pouvoir utiliser une version complète valable sans limite de temps, le logiciel doit être activé avec la clé de licence reçue et le numéro de série dans la boîte de dialogue d'activation. En l'activant, vous acceptez les conditions de licence que vous pouvez consulter après avoir cliqué sur le bouton correspondant.

La boîte de dialogue d'activation peut être ouverte aussi bien via le bouton d'activation dans la barre d'indication du moniteur que via le menu du moniteur « Aide/Informations sur la licence et activation ». Par la suite, les données de licence peuvent être saisies au choix en ligne ou hors ligne via un assistant.

Dans la variante hors ligne, un fichier généré après l'entrée de la clé de licence et du numéro de série doit être envoyé au serveur d'activation et la clé d'activation qui s'affiche ensuite sur le site web doit être notée. Cette clé d'activation peut être saisie ultérieurement dans la fenêtre de licence du menu du moniteur.

Dans la variante en ligne, les données de licence sont transmises au serveur d'activation par le biais d'un assistant immédiatement après leur saisie et le logiciel est ainsi immédiatement activé.

Durée de validité de la version d'essai

La durée de validité de la version d'essai est de 30 jours. Sans activation du logiciel ou licence, il ne sera plus possible d'établir une connexion après ce délai.

À partir du moment de l'installation, la durée de validité est affichée dans la fenêtre pop-up à chaque démarrage du logiciel. Par ailleurs, un pied de page du moniteur indique combien de temps la version d'essai peut encore être utilisée. Une boîte de message attire l'attention dix jours avant l'expiration sur le fait que le logiciel n'est pas encore sous licence. Cette boîte de message apparaît alors une fois par jour.

Si la phase de test a expiré, le logiciel client VPN ne peut plus établir de connexions qu'avec des systèmes cibles servant à l'activation/licence du logiciel. Ainsi, l'un des profils du client peut être utilisé pour établir une connexion Internet dans le but d'obtenir une licence.

Activation en ligne

Au plus tard lorsque la phase d'essai est terminée, le logiciel doit être activé ou désinstallé. Pour l'activer, sélectionnez dans le menu « Aide » l'option « Informations sur la licence et activation ».

Vous pouvez y lire de quelle version du logiciel il s'agit et voir que la version d'essai a expiré et que le logiciel n'a pas encore été activé ou licencié.

En cliquant sur les conditions de licence, le texte du contrat correspondant s'affiche. En activant ou en achetant une licence pour le logiciel, vous acceptez les conditions de licence.

Pour activer le logiciel, cliquez sur le bouton « Activation ». Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir entre une variante en ligne et une variante hors ligne.

Dans la variante hors ligne, un fichier généré après la saisie de la clé de licence et du numéro de série doit être envoyé au serveur d'activation. Une clé d'activation s'affiche alors sur le site web. Dans la variante en ligne, les données de licence sont transmises au serveur d'activation par le biais d'un assistant immédiatement après leur saisie et le logiciel est ainsi immédiatement activé.

Après avoir choisi le mode d'activation, les données de licence sont saisies dans les champs prévus à cet effet. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Activation hors ligne

La variante hors ligne se déroule en deux étapes. La première étape consiste à envoyer un fichier au serveur d'activation, qui sera généré après la saisie de la clé de licence et du numéro de série. Une clé d'activation s'affiche alors sur le site web et doit être notée. La deuxième étape consiste à la saisir dans la fenêtre de licence du menu du moniteur. Cela peut également être fait ultérieurement.

La variante hors ligne est lancée via le menu du moniteur « Aide/Informations sur la licence et activation » et sélectionnée dans la première fenêtre de l'assistant d'activation. Cliquez sur « Continuer ». La deuxième fenêtre de l'assistant d'activation explique les deux étapes de l'activation hors ligne.

La première étape, la création du fichier d'activation, est automatiquement sélectionnée. Cliquez sur le bouton « Continuer » et saisissez les données de licence dans la fenêtre suivante. Cliquez sur « Continuer ».

Saisissez maintenant le nom et le chemin du fichier d'activation (p. ex. sur le bureau). Par défaut, le répertoire d'installation du logiciel et le nom ActiData.txt (avec le numéro de série) sont utilisés.

Le fichier d'activation est maintenant créé et doit être transmis au serveur d'activation.

Le transfert de données du fichier d'activation vers le serveur d'activation peut se faire de deux manières. Dans la première option, ouvrez le fichier d'activation dans l'éditeur. Copiez et collez le contenu du fichier dans la fenêtre « Contenu du fichier d'activation » qui s'est ouverte sur le site web. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le fichier d'activation. Cliquez ensuite sur « Envoyer ».

Le code d'activation est alors généré et affiché sur le site web. Notez le code d'activation et poursuivez l'activation sous l'option de menu « Aide/Informations sur la licence et activation » en effectuant la deuxième étape de l'activation dans la variante hors ligne.

Si le serveur d'activation détecte que vous avez droit à une licence de logiciel plus récente et que la clé de licence correspond au logiciel installé, l'activation affichera automatiquement la nouvelle clé de licence. Si vous souhaitez activer les nouvelles fonctionnalités, notez la nouvelle clé de licence, terminez l'activation et utilisez ensuite la nouvelle clé de licence.

La deuxième étape de la variante hors ligne est déclenchée par le menu du moniteur « Aide/Informations sur la licence et activation ». Après avoir choisi la variante hors ligne, sélectionnez la deuxième étape.

Une fenêtre de l'assistant d'activation s'ouvre alors pour la saisie du code d'activation. Une fois que vous l'avez saisi, vous pouvez cliquer sur « Continuer ».

Si vous avez reçu une nouvelle clé de licence du serveur d'activation pendant l'activation hors ligne (voir ci-dessus pour l'affichage du code d'activation), saisissez également cette clé de licence pour une mise à jour de la licence.

Cliquez sur « Continuer ». Les données de licence sont vérifiées et reprises.

Une fois l'activation terminée, la fenêtre des données de licence indique que le logiciel utilisé est une version complète correctement activée.