Conmutación, medición y monitorización en la microrred DC Descubra las ventajas de la distribución de energía basada en corriente continua. La conmutación fiable, la medición precisa y la monitorización continua de los flujos de energía son especialmente importantes. Más información sobre estas funciones cruciales.

Conmutación, medición y monitorización en la microrred DC

¿Qué hay que tener en cuenta al conmutar, medir y monitorizar en redes DC?

La principal diferencia entre la corriente continua (DC) y la corriente alterna (AC) radica en la forma en que la carga eléctrica fluye por la red. Con la corriente continua, la carga fluye constantemente en una dirección, mientras que con la corriente alterna cambia de dirección periódicamente.

Al conmutar en microrredes DC, la corriente no pasa por cero como en las redes de corriente alterna. Esto hace que la conmutación de corriente continua sea potencialmente más peligrosa, ya que pueden producirse arcos eléctricos más difíciles de extinguir. La medición en microrredes DC es más fácil porque la tensión y la corriente son constantes. Los valores efectivos se miden en una red de corriente alterna porque la tensión y la corriente varían sinusoidalmente.
Los sistemas de monitorización de las microrredes DC también deben diseñarse para tensión y corriente constantes. Es posible que no se reconozcan algunos tipos de fallos que se producen en las redes de corriente alterna, como un fallo de fase.

Conmutación en la microrred DC Requisitos para la conmutación sin arco eléctrico

En el marco del proyecto DC-INDUSTRIE2, Phoenix Contact investigó el tema de las microrredes DC con participantes de la industria y la investigación. En este contexto, se formularon los siguientes requisitos para la conmutación en la microrred DC.

Símbolo Separación galvánica
Símbolo de protección contra sobrecorriente y cortocircuito
Símbolo de protección contra sobretensiones y subtensiones
Símbolo de carga previa de la batería
Símbolo de protección de defecto a tierra con rayo
Símbolo Separación galvánica

El diseño de equipos con conmutadores semiconductores no siempre garantiza una separación fiable del circuito eléctrico. Por ello, la separación galvánica de todos los polos se realiza con componentes electromecánicos, similares a los contactores o relés.

Símbolo de protección contra sobrecorriente y cortocircuito

La tarea principal de un dispositivo de protección es desconectar de forma segura en un tiempo razonable en caso de sobrecorriente o cortocircuito. En el caso de las cargas DC, la desconexión segura en caso de sobrecorriente o cortocircuitos es tan importante como con las cargas AC. Por ello, una desconexión fiable es crucial para la estabilidad y seguridad de estos sistemas.

Símbolo de protección contra sobretensiones y subtensiones

Si la tensión es demasiado alta, la protección contra sobretensiones evita sobre todo el riesgo de daños a los consumidores.
La protección contra subtensiones garantiza la conexión de una carga cuando la tensión es suficientemente alta.

Símbolo de carga previa de la batería

Las cargas capacitivas no cargadas en la salida del equipo de conmutación (p. ej., los circuitos intermedios) generan un estado de cortocircuito durante un breve periodo de tiempo en el momento de la conmutación. Para evitar estos picos de corriente, los condensadores se cargan previamente hasta que las tensiones de la salida del equipo y del condensador se igualan.

Símbolo de protección de defecto a tierra con rayo

Un defecto a tierra alberga el riesgo de causar daños a personas e instalaciones. Estos peligros deben tenerse en cuenta. Mientras que la protección contra cortocircuito se desconecta en caso de fallo en el equipo, la protección de defecto a tierra protege contra fallos entre el equipo y tierra.

Dos personas se encuentran en la sala de producción con un portátil para debatir sobre los datos energéticos

Medición en la microrred DC Precisión según la ley de calibración

Una gran ventaja de las microrredes DC es la posibilidad de devolver energía a la red. Sin embargo, esta aplicación requiere mediciones precisas. Los contadores de energía tanto de corriente alterna (AC) como de corriente continua (DC) están sujetos a la ley de calibración si se utilizan para la facturación financiera. Para aumentar la precisión y reducir las pérdidas de conversión, se recomienda la medición directa en DC en las microrredes DC. A diferencia de las redes de corriente alterna, la medición DC es más sencilla, ya que no hay que tener en cuenta el desplazamiento de fase.

Nave de producción con robots

Monitorización en la microrred DC La regulación es más sencilla que en la red de corriente alterna

La medición es un requisito previo para la monitorización en redes eléctricas. La monitorización garantiza que se respetan los valores límite en el sistema, p. ej., la tensión en la microrred DC no debe superar los 650 V. Un sistema de monitorización debe reaccionar ante las desviaciones de los valores de consigna y tomar contramedidas. Esto puede significar regular la instalación o, en caso de emergencia, desconectarla. La monitorización en la microrred DC es más sencilla que en la red de corriente alterna, ya que "solo" hay que mantener constante la tensión. Como ejemplo cabe citar la All Electric Society Factory de Phoenix Contact. En este caso, el AIC (Active Infeed Converter o convertidor de alimentación activa) es el núcleo para la monitorización y la regulación. Si la tensión de la red baja, el AIC suministra energía del acumulador de baterías o de la red AC. Si la tensión de la red sube, la energía se almacena o se devuelve a la red pública.

Instalación del interruptor de protección DC CONTACTRON ELR HDC en el armario de control

Innovador interruptor de protección DC CONTACTRON ELR HDC para la conmutación de cargas DC elevadas

La integración de generadores, acumuladores y consumidores en la microrred DC plantea retos especiales, como la conmutación sin arco eléctrico. Debe garantizarse una conmutación segura en todas las ramificaciones DC. CONTACTRON ELR HDC es el primer interruptor de protección DC multifuncional del mercado que cumple los requisitos para su uso en redes DC.

Productos y soluciones para una red DC segura


Personas observando un producto recién desarrollado

Investigación y desarrollo Nos caracteriza la fuerza innovadora y la seguridad de futuro

El uso de microrredes DC en la industria aún está en sus inicios. Por eso, los obstáculos técnicos y la falta de normas siguen planteando dificultades a algunos de nuestros clientes. Para contrarrestar esta situación e impulsar la expansión de las microrredes DC, Phoenix Contact participa desde hace años en proyectos de investigación y comités internacionales como ODCA, Shift2DC y HybSchaDC sobre el tema de la corriente continua e invierte mucho en el desarrollo de sus propios productos.

Contacto

Construyamos juntos un futuro más sostenible ampliando las redes de corriente continua

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaremos encantados de ayudarle en la implementación de su red DC y asesorarle sobre productos y soluciones.