The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudre basse tension pour les installations de télécommunication

Pour toutes les questions concernant la protection des installations de télécommunication du réseau de téléphonie mobile et fixe, veuillez contacter directement notre expert Marcus Denker en utilisant ce formulaire de contact.


Installation de télécommunications dans un décor de ville

Augmentation de la disponibilité

Une mesure importante pour augmenter la disponibilité est la sécurité de l'alimentation électrique. Une défaillance de l'alimentation due aux événements transitoires est évitée efficacement grâce à l'utilisation systématique des parafoudres et paratonnerres. Ce n'est pas un hasard si les parafoudres basse tension sont maintenant prescrits dans de nombreux pays.

Précisément dans le domaine des infrastructures critiques telles que la technique de télécommunication, l'utilisation de parafoudres basse tension et de paratonnerres est absolument nécessaire pour augmenter la disponibilité. Mais également pour les types d'habitations et de bâtiments dans un environnement privé, commercial ou industriel, les parafoudres basse tension et les paratonnerres doivent être pris en compte.

Parafoudre basse tension des installations de télécommunication

Dans un centre de données, une multitude d'informations provenant des différents éléments de réseau et sites sont traitées. Il s'agit d'une part de données de stations de téléphonie mobile, mais également de toutes les informations des nœuds de réseau fixe qui garantissent, outre le langage, la communication des données. Une défaillance dans un centre de calcul d'un opérateur de télécommunications peut avoir de très lourdes conséquences. En cas de défaillance, un grand nombre de clients sera en tout cas affecté.

Quels sont les défis pour Telefónica ?

La nouvelle génération de téléphonie mobile 5G apportera de toutes nouvelles applications en ce qui concerne les thématiques de l'IoT et de la numérisation. Aujourd'hui déjà, nous pouvons voir des possibilités d'applications très concrètes dans le domaine de la conduite en réseau et de l'environnement industriel. C'est un sacré défi pour nos réseaux de communication, mais cela nécessite surtout une grande fiabilité.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Outre la structure redondante dans l'alimentation, les mesures de protection contre la foudre et les surtensions sont également mises en œuvre sur toutes les unités pertinentes au cours de l'alimentation. Elles aident ainsi à relever le défi mentionné ci-dessus et garantissent la disponibilité dans l'exploitation de réseaux fixes ou de téléphonie mobile.

Les sites sensibles concernant l'installation de parafoudres et paratonnerres seront abordés plus en détail ci-après.

Alimentation avec parafoudre basse tension installé et barres collectrices

SPD dans l'alimentation et la surveillance avec ImpulseCheck

Alimentation

Ici, au point de livraison du fournisseur d'énergie dans le centre de données, un parafoudre combiné de types 1+2 assure la protection nécessaire. Le pouvoir de décharge de cette classe d'appareils peut manipuler en toute sécurité des courants de foudre jusqu'à 100 kA et les dévier vers la terre. Étant donné que la protection de l'alimentation est essentielle, le parafoudre (SPD) est surveillé en plus par un ImpulseCheck. Le système d'assistance pour les parafoudres basse tension ImpulseCheck détecte les dommages précoces des SPD et signale l'état des parafoudres à la salle de contrôle.

Distribution principale avec parafoudre combiné spécial de types 1+2 et surveillance

Distribution principale dans le centre de données : protection contre la foudre et les surtensions avec parafoudre combiné spécial de types 1+2

Distribution principale

Les câbles de l'alimentation et de l'alimentation de secours sont réunis dans la distribution principale. Étant donné que, même dans cette partie de l'installation, on peut s'attendre à des courants de foudre et des tensions élevés, une combinaison compacte d'appareils (parafoudre combiné spécial de types 1+2) comprenant un parafoudre et un parafoudre basse tension est utilisée ici. Pour la surveillance de l'état du SPD au niveau de ce point sensible de l'alimentation, on utilise en plus un ImpulseCheck.

Armoire électrique avec blocs de jonction et SPD installé

Parafoudre combiné de types 1+2 pour la protection de l'alimentation de secours contre les surtensions

Alimentation de secours

Si, contre toute attente, une défaillance de l'alimentation principale devait se produire, l'alimentation de secours se déclencherait. Une grosse batterie fait le pont jusqu'à ce que le générateur diesel installé soit opérationnel. Cette opération est entièrement automatique. Bien entendu, cette alimentation redondante est également protégée contre les surtensions.

Dans ce cas d'application spécial, un couplage direct du courant de foudre dans les parties de l'installation du générateur est exclu, toutefois les courants de foudre partiels dans cette zone sont probables. Même la commutation du fonctionnement normal au mode d'alimentation de secours comporte le risque de couplages de surtension. Pour réduire ce risque, un SPD des types 1+2 est utilisé.

Une salle inondée de lumière avec plusieurs armoires de serveurs

Le cœur de tout centre de données - la salle de serveurs

Salle de serveurs

La pièce la plus importante de tout centre de données est la salle de serveurs. Une défaillance du serveur est synonyme de défaillance du réseau de télécommunications. Étant donné que le serveur gère la communication par réseau de téléphonie mobile mais aussi fixe, la protection contre les surtensions est ici absolument nécessaire.

Généralement, les serveurs fonctionnent à une tension continue de 48 V. La protection des câbles d'alimentation dans les salles de serveurs est réalisée par un parafoudre basse tension de type 2 pour les applications à courant continu.

Grandes armoires climatiques pour le refroidissement des salles de serveurs

La climatisation fait partie des zones sensibles dans un centre de données

Climatisation

La climatisation est une autre composante essentielle dans le centre de données. Toute défaillance de la climatisation fait augmenter massivement la température dans les salles de serveurs. La conséquence serait l'arrêt des serveurs ou dans le pire des cas la défaillance de certains racks de serveurs en raison de la surchauffe. Les défaillances avant les surtensions sont évitées ici avec le parafoudre basse tension de type 2. Les parafoudres de type 2 dissipent les surtensions jusqu'à un courant de choc de décharge maximal de 40 kA. Le niveau de protection des parafoudres est de maximum 1,5 kV. Selon la structure de l'alimentation de la climatisation, des produits sont utilisés pour une à trois phases.

Conclusion

De manière générale, on entend par infrastructure critique des installations ou des systèmes qui sont essentiels pour le maintien des fonctions économiques, sociales ou sociétales. Une défaillance ou la perturbation d'une telle fonction a un impact considérable sur le bien-être de la population.
Les exemples présentés ici se réfèrent à la protection d'un centre de données de Telefónica Deutschland. Mais l'exemple sélectionné montre également que de nombreux corps de métiers différents doivent être pris en compte pour assurer la disponibilité des services proposés dans l'exploitation de réseau de téléphonie mobile et fixe.