Commutateur de porte de protection

Surveillance intelligente de la porte de protection Montage en série sécurisé de plusieurs commutateurs de porte de protection

Les équipements de protection sont toujours nécessaires dans les machines si les dangers ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des mesures de conception. S'il est nécessaire d'intervenir dans le processus de production, des protecteurs mobiles tels que des portes de protection, des couvercles ou des clapets de protection sont installés. Lorsque des collaborateurs ouvrent la porte de protection à des fins d'exploitation ou d'entretien, les fonctions mobiles et potentiellement dangereuses doivent être désactivées. Pour surveiller la position de la porte de protection, un dispositif de verrouillage composé de switchs de sécurité et de composants de surveillance est utilisé.

Commutateur de sécurité sans contact PSRswitsch

Surveillance des équipements de protection de séparation

Une pratique courante dans la mise en place de systèmes de sécurité est le montage en série logique de plusieurs commutateurs de portes de protection, un seul relais de sécurité ou un API de sécurité se chargeant de l'évaluation de la sécurité. En cas de montage en série logique de dispositifs de verrouillage avec des contacts mécaniques redondants, une erreur individuelle peut ne pas être détectée. Il est donc prévisible que plusieurs portes de protection soient ouvertes en même temps ou dans un certain ordre lors de l'élimination des perturbations. Avec cette procédure, l'erreur individuelle d'un contact de commutation reste non détectée, ce qui peut éventuellement conduire à une chaîne de plusieurs erreurs et à un événement dangereux. En cas de montage en série, il faut donc tenir compte de la couverture de diagnostic maximale DC selon la norme DIN EN ISO 13849-1.

Montage en série des commutateurs de portes de protection

Montage logique en série avec sécurité constante

Le PSRswitch est un commutateur électronique de sécurité, à codage RFID, sans contact et dans un design compact. Grâce à l'intelligence intégrée, associée à un appareil de mesure compatible, il garantit la protection contre les manipulations et la sécurité, même en cas de montage en série. Le montage logique en série avec sécurité constante est réalisé par deux entrées et sorties sécurisées. Les sorties peuvent être reliées directement aux entrées du switch suivant dans la chaîne. Tout défaut dans le switch ou dans le câblage (défauts de blocage) est immédiatement détecté et affiché aux utilisateurs pour permettre une localisation et une élimination rapides. En réponse à la pression croissante des coûts de câblage sur le terrain, une connexion M12 à 8 broches directement sur l'appareil permet un concept de câblage SAC cohérent depuis le capteur jusqu'aux modules d'E/S de sécurité en passant par les distributeurs. Pour simplifier le câblage, un circuit de démarrage (bouton de reset) peut être réalisé directement sur le switch, afin d'éviter la pose de longs câblages vers l'armoire électrique.

Commutateur de sécurité sans contact PSRswitch avec technologie de transpondeurs RFID

Sécurité élevée contre les manipulations

La technologie des transpondeurs RFID s'est depuis longtemps imposée dans la technologie des capteurs de sécurité, où elle assure l'échange codé de signaux entre le capteur et l'organe de commande. C'est pourquoi les appareils PSRswitch avec trois capteurs différents et un organe de commande universel mettent en œuvre deux niveaux de codage de la norme DIN EN ISO 14119. Les capteurs Unicode et Fixcode, qui ont un niveau de codage élevé, se distinguent par le fait qu'aucun autre apprentissage d'organe de commande ne peut avoir lieu sur le capteur Fixcode après l'apprentissage du premier organe de commande. Le capteur Multicode a un niveau de codage inférieur et accepte n'importe quel organe de commande. Les switchs de ce type doivent être choisis et installés de manière à ce qu'ils ne puissent être contournés d'aucune manière prévisible. À cette fin, ils peuvent être montés hors de portée des utilisateurs ou dans une position cachée, par exemple.

Système de commutateur de sécurité intelligent IO-Link

Diagnostic intelligent via IO-Link

Afin d'assurer une haute disponibilité pendant le fonctionnement, le diagnostic de l'état de commutation des capteurs sur les portes s'avère utile. Avec le câblage conventionnel, une telle approche ne peut souvent être mise en œuvre qu'à grands frais, voire pas du tout. Les informations se limitent le plus souvent à des états de fonctionnement simples tels que « porte ouverte » ou « porte fermée ». Dans cette optique, PSRswitch propose un concept de diagnostic cohérent qui est transmis à l'automate par le relais de sécurité compatible avec la fonction de passerelle IO-Link intégrée. Chaque capteur surveille en permanence les états de fonctionnement et les entrées et sorties de sécurité. Si une porte est ouverte ou si un défaut de câblage est détecté, les sorties de sécurité sont immédiatement désactivées et les données de diagnostic sont transmises au relais de sécurité par un fil parallèle. Le relais de sécurité, qui est également configuré comme un IO-Link-Device, transmet les données de process à un maître IO-Link pour l'affichage ou bien à l'écran de la machine sous forme de message d'avertissement.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300