Ce qu’il faut savoir
07.02.2024

Une énergie verte et sûre Hauke Kästing et Phoenix Contact protègent les installations d'énergie éolienne contre la cybercriminalité.

Une personne, casque à la main, regarde une installation d'énergie éolienne d'en bas

Résumé

Dans un monde où les énergies renouvelables jouent un rôle de plus en plus important, les installations d'énergie éolienne deviennent elles aussi de plus en plus des cibles pour les cybercriminels. Cet article met en lumière les défis et le travail de Hauke Kästing, spécialiste de la sécurité informatique chez Phoenix Contact, qui s'est spécialisé dans la protection des éoliennes et autres producteurs d'énergie renouvelable contre les cyberattaques. De la mise en réseau croissante des installations à la nécessité d'impliquer les collaborateurs dans les pratiques de sécurité, découvrez comment H. Kästing et son équipe contribuent à rendre la transition énergétique plus sûre.

Article principal

L'importance des énergies renouvelables ne cesse de croître. Parallèlement, les installations d'énergie éolienne sont de plus en plus la cible des cybercriminels. Dans cet article, nous nous penchons sur les défis et le travail de Hauke Kästing, un spécialiste de la sécurité informatique chez Phoenix Contact, spécialisé dans la protection des éoliennes et autres producteurs d'énergie renouvelable contre les cyberattaques. Découvrez comment H. Kästing et son équipe contribuent à rendre la transition énergétique plus sûre, depuis la mise en réseau croissante des installations jusqu'à l'implication des collaborateurs dans les pratiques de sécurité.

Les performances de l'énergie éolienne ont un prix

Les installations d'énergie éolienne sont essentielles à la transition énergétique. Elles fournissent l'énergie propre dont nous avons besoin pour influer sur le changement climatique. Pour augmenter l'efficacité de ces installations, la technique d'automatisation joue un rôle important. Toutefois, l'automatisation croissante comporte également des risques car des personnes non autorisées peuvent éventuellement interférer avec les systèmes de régulation et de commande. Cela pourrait entraîner l'arrêt des installations, voire leur endommagement.

Le progrès technologique entraîne de nouveaux risques

Les installations d'énergie éolienne ont beaucoup évolué au fil des ans. Des petites éoliennes citoyennes des années 90 aux installations modernes et très performantes d'une puissance de 3,5 MW. Cette évolution a toutefois entraîné de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité.

Les cybermenaces dans l'énergie éolienne : un danger croissant

La mise en réseau croissante des installations d'énergie éolienne et l'intégration de systèmes de communication ont accru la vulnérabilité aux cyberattaques. Hauke Kästing, qui était à l'origine passionné par l'énergie éolienne, se concentre désormais sur la sécurisation de ces installations. La sécurité informatique dans la production d'énergie renouvelable nécessite une approche globale car l'impact des cyberattaques peut être considérable.

La menace due à la cybercriminalité est réelle et ne cesse de croître. Auparavant, les installations d'énergie éolienne étaient des systèmes isolés et donc résistants à la cybercriminalité. Si quelque chose ne fonctionnait pas, il fallait que quelqu'un soit sur place. Aujourd'hui, les installations en réseau modernes envoient non seulement des protocoles d'erreur, des données de fonctionnement ou des alarmes, mais permettent également un accès à distance pour optimiser le fonctionnement. Pour les pirates informatiques, c'est une invitation à causer des dommages ou à faire du chantage aux exploitants en introduisant un ransomware et en paralysant les installations.

Coopération et concepts de sécurité globaux

Pour protéger les installations d'énergie éolienne contre les cyberattaques, Hauke Kästing travaille en étroite collaboration avec les constructeurs d'installations, les investisseurs et les exploitants. Phoenix Contact propose des analyses de sécurité complètes et des mises à niveau pour les installations existantes car une solution technique seule ne suffit pas.

Hauke Kästing, expert en informatique

Hauke Kästing, spécialiste de la sécurité informatique chez Phoenix Contact

Mission Heartbeat : la cybersécurité comme passion personnelle

Le thème de la sécurité gagne peu à peu en importance. L'intérêt croît sensiblement et les demandes auprès de Phoenix Contact ont massivement augmenté depuis l'automne 2021. La sécurité des installations d'énergie éolienne est non seulement une nécessité commerciale mais également une passion personnelle pour Hauke Kästing. Fils d'un exploitant agricole, il comprend l'importance des installations d'énergie éolienne pour les besoins de base de la population et se passionne pour la sécurité et le succès des énergies renouvelables.

Auteur: Thorsten Sienk

E-mail:

Connectez-vous avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
« Nous vous conseillons sur les questions relatives à l'intégration sectorielle et vous soutenons avec nos solutions. »

Articles concernés