Une transition énergétique sans faille pour votre entreprise
Quand dois-je commencer mon rapport de durabilité ? Ai-je suffisamment de capacité pour les bornes de recharge ? Comment éviter des coûts inutilement élevés sur ma facture d’énergie en raison du tarif capacitaire ? Quel rôle joue l’IA dans la transition énergétique et puis-je automatiser ma gestion énergétique avec un contrat d’énergie variable ?
Rassurez-vous, les réponses à ces questions existent. Mais avant de poursuivre votre lecture, voici un petit indice : il existe une solution pour chaque type d’infrastructure énergétique. Ne vous laissez pas décourager par le passage à l’e-mobilité ou à la production locale d’énergie par le biais de panneaux photovoltaïques ou d’autres technologies. Des recherches approfondies en amont et des investissements adéquats sous la houlette de spécialistes ne présentent que des avantages pour votre entreprise sur le long terme.
Le Pacte vert pour l’Europe et le rapport de durabilité
L’origine de la transition énergétique : le Pacte vert pour l’Europe dont l’objectif est la neutralité climatique d’ici 2050. Le programme exige notamment que votre entreprise publie un rapport annuel sur le développement durable. Les grandes entreprises cotées en bourse et les « petites » entreprises qui remplissent certains paramètres doivent rendre compte de leurs initiatives en matière environnementale, humaine et sociale, et de gouvernance.
Bien que le rapport semble encore loin, mieux vaut commencer au plus vite par collecter des données. C’est la seule manière de pouvoir éventuellement démontrer l’impact de vos initiatives durables. L’un des moyens d’y parvenir est d’installer des compteurs d’énergie qui mesurent en permanence votre consommation. Cela peut paraître chronophage et fastidieux, mais avec un système de gestion énergétique intelligent, vous collecterez ces données de manière entièrement automatisée.
Mieux encore, outre le suivi de tous les chiffres, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapides pour vos rapports grâce à un système piloté par l’IA. En effet, il sait exactement quand tirer de l’énergie du réseau de manière avantageuse ou quand stocker de l’énergie en cas de risque de consommation de pointe. Une gestion efficace de l’énergie se traduit donc non seulement par des chiffres limpides, mais aussi par d’excellents résultats.
Envie de bien vous préparer au rapport de durabilité de votre entreprise ? Lisez l’article suivant :
Bornes de recharge pour votre entreprise : un investissement rentable
L’infrastructure de recharge de votre entreprise est un investissement important mais avec les bonnes informations, vous pourrez vite rentabiliser votre investissement. Nous vous donnons d’ores et déjà quelques conseils pour que vous puissiez prendre la bonne décision en toute tranquillité.
Pour commencer, mieux vaut opter pour des bornes de recharge pouvant être reliées à vos tous vos autres actifs énergétiques. Grâce à une gestion énergétique intelligente, vous pourrez ensuite choisir les voitures à charger en priorité. Mieux encore, ce système évite la consommation de pointe en répartissant votre consommation dans le temps et charge vos véhicules avec une électricité plus avantageuse ou produite localement.
Ensuite, vous pouvez choisir de mettre les bornes de votre entreprise en accès public et ainsi générer des revenus supplémentaires. Vous investissez dans des bornes de recharge (semi-)publiques ? Vous pouvez alors prétendre à des subventions. Enfin, nous vous conseillons de combiner votre infrastructure de recharge à une politique de stationnement efficace comme l’application Capacity de Cegeka. Vous éviterez ainsi les « voitures ventouses » et vous maximiserez vos revenus.
Plus de conseils sur les bornes de recharge pour votre entreprise combinée avec une gestion énergétique efficace ? Découvrez tout sur l’e-mobility dans notre article :
Évitez la consommation de pointe et les frais inattendus grâce à l’automatisation
En Flandre, le compteur digital a fait son apparition en juillet 2019, suivi du tarif capacitaire en janvier 2023. La raison ? Maintenir l’équilibre du réseau électrique. En effet, la transition énergétique s’accompagne de nouveaux gros consommateurs, comme les flottes de voitures électriques, mais aussi de sources d’énergie renouvelable de plus en plus nombreuses. L’augmentation du nombre de sources et de consommateurs a un impact majeur sur le réseau électrique. Il est donc important de répartir au mieux notre consommation d’énergie afin de ne pas surcharger le réseau. Cette répartition est contrôlée par le tarif capacitaire.
Un système de gestion énergétique automatisé présente plusieurs avantages, dont celui de garder le contrôle sur le tarif capacitaire. En effet, le système prévoit en permanence la quantité d’énergie dont vous avez besoin. Lors des pics de consommation, de l’énergie renouvelable ou à faible coût est déployée, ce qui permet d’éviter une surcharge du réseau. Le tarif capacitaire permet ainsi d’éviter les coûts imprévus et de maintenir vos coûts énergétiques à un niveau aussi bas que possible.
Le meilleur dans tout ça ? Le système garantit à chaque fois le confort de tous les utilisateurs finaux. Votre hall de production ne manque jamais d’électricité, vos systèmes HVAC fonctionnent toujours de manière optimale et votre voiture est rechargée exactement quand vous en avez besoin.
Lisez l’intégralité de l’article pour plus d’infos sur le tarif capacitaire et sur la manière dont une gestion énergétique efficace peut vous aider :
… même avec un contrat d’énergie variable
Avec un système de gestion énergétique piloté par l’IA, vous gardez le contrôle sur le tarif capacitaire, même si vous avez un contrat d’énergie variable. Et n’est pas tout : avec un contrat d’énergie dynamique, vous pouvez même tirer davantage profit d’une gestion énergétique intelligente.
Grâce à un lien avec le marché spot, un mécanisme de marché qui fixe les prix en fonction de l’offre et de la demande le jour précédent, votre système de gestion énergétique sait exactement quand il peut tirer de l’électricité du réseau à un tarif avantageux. Il existe également le marché de la flexibilité, un mécanisme qui maintient l’équilibre du réseau électrique. Moyennant une redevance, vous pouvez charger ou décharger une grande quantité d’électricité du réseau à la demande du gestionnaire de réseau, ce qui permet à ce dernier de réagir rapidement aux variations de l’offre et de la demande d’électricité.
Nous avons déjà parlé de la manière dont vous pouvez générer des revenus à partir des bornes de recharge de votre entreprise, les marchés spot et de flexibilité en sont un autre excellent exemple. Votre système de gestion énergétique est constamment informé des fluctuations des prix de l’énergie et ne charge vos voitures qu’avec de l’électricité du réseau avantageuse. De plus, avec votre flotte électrique, vous avez un contrôle total sur la quantité d’électricité que vous pouvez injecter ou prélever en une fois sur le réseau, ce qui vous permet de répondre rapidement aux demandes du gestionnaire de réseau.
Vous voulez plus d’infos sur les deux mécanismes de marché ? Nous vous expliquons tout dans l’article ci-dessous :
Le rôle crucial de l’IA dans une gestion énergétique efficace
Comme vous pouvez le constater, la gestion énergétique intelligente a beaucoup à offrir. Mais qu’est-ce qui rend cette gestion énergétique si intelligente ? C’est grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à l’auto-apprentissage et à l’autogestion du système, celui-ci apprend de plus en plus précisément les habitudes de votre entreprise.
Par exemple, il apprend à quel moment il faudra une grande quantité d’énergie et donc à quel moment il faut stocker suffisamment d’énergie dans le cas où une batterie est disponible. En outre, le système est lié aux prévisions météorologiques et sait quand il y aura beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, ce qui garantit une utilisation optimale de l’énergie produite localement. Votre infrastructure de recharge est également entièrement pilotée par l’IA : elle sait quelle voiture doit être rechargée à quel moment et avec quelle puissance elle doit alimenter vos bornes de recharge.
Bref, l’intelligence artificielle ne se limite pas à des chatbots et des assistants virtuels. Elle nous offre une solution au grand défi énergétique auquel nous sommes actuellement confrontés. Même s’il existe d’autres solutions, nous pensons qu’avec une gestion énergétique pilotée par l’intelligence artificielle, nous pouvons apporter une contribution précieuse à un monde plus durable.
Cela a piqué votre curiosité pour le monde merveilleux de l’IA ? Alors bonne nouvelle pour vous, ce n’est pas tout :