Évitez la consommation de pointe grâce à la gestion énergétique intelligente

Depuis 2023, le tarif capacitaire sera d’application en Flandre. Les particuliers, comme les entreprises, doivent éviter la consommation de pointe. Bien que le tarif capacitaire ne soit pas (encore) d’application en Wallonie et à Bruxelles, il est également dans l’intérêt de votre entreprise d’éviter la consommation de pointe. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises en matière de factures d’énergie mais aussi les investissements inutiles dans votre infrastructure énergétique. Grâce à MINT, vous pouvez facilement éviter ce genre de frais supplémentaires. En effet, un système de gestion énergétique autonome et intelligent maintient l’équilibre lors des pics et des creux de tous vos actifs énergétiques. Vous évitez ainsi la consommation de pointe et vous maintenez le confort pour tous les consommateurs.

Évitez la consommation de pointe grâce à la gestion énergétique intelligente

Transition énergétique et réseau électrique surchargé

La transition énergétique de votre entreprise entraîne de nouveaux grands consommateurs d’électricité, comme les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour votre flotte électrique. Vous consommez moins de carburants fossiles et vous réduisez ainsi l’empreinte écologique de votre entreprise. Le revers de la médaille ? Un réseau électrique surchargé. Afin d’alléger cette pression sur le réseau, il faut répartir au maximum la consommation énergétique. Non seulement pour équilibrer le réseau mais aussi pour éviter des coûts énergétiques inutilement trop élevés pour votre entreprise.

Tarif capacitaire en Flandre

Depuis janvier 2023, le coût de votre consommation énergétique en Flandre est calculé différemment. Outre la consommation, on facture également le tarif capacitaire. En effet, les tarifs réseau sont en partie calculés sur la base de la quantité d’électricité que vous consommez simultanément. L’électricité en Flandre n’est donc pas forcément plus chère, mais la manière de facturer est différente.

  • Par quart d’heure, votre compteur numérique contrôle votre consommation moyenne. Il s’agit de votre puissance quart-horaire.
  • Un pic mensuel est la plus grande quantité d’électricité que vous avez consommée pendant un quart d’heure en un mois.
  • Avec la moyenne de tous vos pics mensuels, vous pourrez calculer vous-même votre capacité d’accès.

La capacité d’accès est donc la puissance que vous ne devez jamais dépasser pendant plus de 15 minutes. Vous pouvez inscrire et modifier vous-même votre capacité d’accès, mais sachez que si vous dépassez la capacité d’accès pendant plus de 15 minutes, vous serez sanctionné par une amende, et il ne s’agit pas d’une somme unique. Vous devrez ensuite payer un tarif de dépassement pendant un an. Il est donc préférable d’enregistrer une capacité d’accès correspondant à votre consommation électrique réelle.

Bien que le tarif de capacité ne soit pas (encore) d’application en Wallonie ou à Bruxelles, des mesures seront également prises dans ces deux régions afin de réduire la surcharge du réseau. Les gestionnaires de réseau attendent probablement de voir l’impact du tarif capacitaire en Flandre, pour ensuite faire le lien avec la manière dont ils y maintiendront l’équilibre du réseau. Suivez les prix d’énergie en Wallonie sur le site La CWaPE et ceux de Bruxelles sur le site de BRUGEL.

Gestion énergétique efficace grâce à l’intelligence artificielle

Où que vous habitiez en Belgique, mieux vaut éviter des coûts énergétiques inutilement élevés. C’est possible en répartissant suffisamment votre consommation sur la durée et c’est plus efficace avec un système de gestion énergétique piloté par l’intelligence artificielle (IA). Non seulement, vous pouvez voir le moment et la quantité d’électricité que vous consommez, mais avec un système de gestion énergétique piloté par l’IA vous pouvez aussi planifier votre consommation énergétique de manière intelligente. Le système fait correspondre tous vos actifs énergétiques et il veille à ce que votre consommation soit répartie de manière optimale dans le temps et évite les pics de charge sur le réseau.

Grâce à l’IA, le système de gestion énergétique peut après un certain temps prévoir votre consommation énergétique et la répartir plus efficacement à chaque fois. Plus le système contrôle votre consommation, plus les informations seront précises.

Supposons que vous organisiez, chaque mois, une assemblée générale à un jour fixe. Tout votre parking est rempli de voitures, en partie électriques. Toutes les voitures électriques sont branchées en même temps aux bornes et demandent une grande quantité d’électricité. Il est difficile, dans ces moments-là, d’éviter la charge de pointe du réseau. Ce n'est pas le cas avec un système de gestion énergétique piloté par l’IA :

  • Le système sait qu’il faut stocker à l’avance une certaine quantité d’énergie et opte, quand c’est possible, pour l’énergie verte.
  • En cas de consommation de pointe du réseau, il utilise cette énergie stockée localement.
  • Le réseau n’est pas surchargé et vous évitez des coûts énergétiques inutilement élevés.

Un système de gestion énergétique piloté par l’IA, comme MINT, permet donc d’éviter plusieurs obstacles à la fois.

Conseils personnalisés
Vous avez des questions, ou souhaitez des conseils personnalisés ?

N'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons ensemble la solution la mieux adaptée à la transition énergétique de votre entreprise.

Contactez-nous
Joris Huegaerts - Phoenix Contact Director E-mobility, Industry Management & Automation