Automatisation de la gestion énergétique avec contrat d’énergie variable

Automatisation de la gestion énergétique avec contrat d’énergie variable

Vous souhaitez automatiser votre gestion énergétique, mais vous avez un contrat d’énergie variable ? Ne vous inquiétez pas, non seulement c’est possible, mais cela présente même des avantages supplémentaires. Avec un tarif d’énergie variable, vous pouvez profiter des fluctuations de prix sur le marché sans rien faire, car notre système de gestion énergétique automatisé et piloté par l’IA s’en charge.

Vous pouvez générer des revenus supplémentaires, en particulier avec l’infrastructure de recharge de votre entreprise. En effet, avec le marché spot, un système de gestion énergétique automatisé sait à quel moment il peut acheminer l’énergie vers vos bornes de recharge de la manière la plus avantageuse. En outre, grâce au marché de la flexibilité, vous pouvez contribuer à maintenir l’équilibre du réseau électrique et recevoir une compensation en retour.

Automatisation de la gestion énergétique avec contrat d’énergie variable

Contrat d’énergie fixe ou variable ?

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte dans le choix entre un contrat d’énergie fixe ou variable. Avec un tarif d’énergie fixe, vous payez le même tarif pendant une certaine période. Avec un tarif d’énergie variable, le prix évolue en fonction du marché, de sorte que votre facture d’énergie peut fluctuer. Le tarif fixe offre une certaine stabilité, tandis que le tarif variable peut bénéficier d’éventuelles baisses de prix, mais comporte aussi le risque d’une hausse des prix.

Prévision des prix de l’électricité variable sur le marché spot

Sur le marché spot, également appelé marché day-ahead ou marché intraday, le prix de l’électricité est fixé à court terme. Il s’agit d’un mécanisme de marché qui fixe à chaque fois la veille les prix en fonction de l’offre et de la demande. Chaque jour, le Régulateur wallon des marchés de l’électricité et du gaz (La CWaPE) publie, sur son site, les prix pour les prochaines 24h.

Bien que le tarif variable fluctue, il est dans la plupart des cas relativement « fixe ». En effet, le prix réel fluctue dans certaines marges. Par exemple, le fournisseur d’énergie peut indiquer que vous paierez 66 centimes par kilowattheure pour les trois prochains mois, alors que le prix réel varie entre 20 et 80 centimes. Le tarif variable est donc souvent une moyenne sur une certaine période.

Il y a toutefois des fournisseurs d’énergie sur le marché qui appliquent réellement le prix exact fixé à ce moment-là. Lorsque vous combinez ce genre de contrat d’énergie variable avec un système de gestion énergétique automatisé, le système peut déterminer avec précision quand prélever de l’énergie sur le réseau pour la consommer ou la stocker au prix le plus bas possible. Avec ce type de contrat variable, le système peut donc tirer pleinement parti des taux variables sur le marché spot.

Contribuez à maintenir le réseau en équilibre grâce au marché de flexibilité

Avec la diversité croissante des sources d’énergie, il est plus difficile de maintenir l’équilibre du réseau électrique. Auparavant, l’électricité était produite par un nombre limité de centrales électriques. Le réseau pouvait donc être facilement régulé pour répondre à la demande. Mais aujourd’hui, tout le monde peut produire de l’électricité, comme l’énergie éolienne et solaire, ce qui rend le maintien de l’équilibre du réseau beaucoup plus difficile.

C’est la raison d’être du marché de flexibilité, un mécanisme qui maintient le réseau électrique en équilibre. Les grands consommateurs raccordés au réseau à haute tension peuvent souscrire un contrat avec Elia, le gestionnaire de réseau de transport de l’électricité sur l’ensemble du territoire belge, pour aider à réguler l’équilibre du réseau. À la demande du gestionnaire de réseau et contre rémunération, vous chargez ou déchargez le réseau d’une grande quantité d’électricité. Le gestionnaire de réseau peut ainsi anticiper rapidement les variations de l’offre et de la demande d’électricité.

La traduction entre le marché de l’énergie et vos actifs énergétiques

Avec toutes les informations nécessaires à portée de main, vous pouvez donc économiser des coûts et même générer des revenus grâce au marché de l’énergie. Mais sans un système de gestion énergétique automatisé, vous ne pouvez pas exploiter pleinement ces informations. Pour recevoir des commandes du marché spot et du marché de flexibilité, il faut un pont entre votre système de gestion énergétique et vos actifs énergétiques.

Chez Phoenix Contact, nous avons créé le pont entre l’IT et les systèmes industriels. Cela permet à tous vos actifs énergétiques de comprendre et d’exécuter les commandes de votre système de gestion énergétique. Par exemple, un système de gestion énergétique automatisé comme MINT sait quand il peut tirer de l’électricité du réseau de manière avantageuse via des commandes du marché spot. Par ailleurs, grâce aux commandes du marché de flexibilité, le système comprend également quand vos panneaux photovoltaïques doivent réduire leur production pour éviter de surcharger le réseau.

Faites des bornes de recharge de votre entreprise un modèle économique

L’automatisation de la gestion énergétique vous permet de profiter du marché de l’énergie sans y consacrer trop d’efforts. L’infrastructure de recharge de votre entreprise est un bon exemple de la manière dont vous pouvez utiliser l’automatisation pour générer des revenus supplémentaires.

Un système de gestion énergétique automatisé contrôle entièrement votre infrastructure de recharge. Le système surveille de près le nombre de véhicules à charger et le moment où ils doivent partir. En outre, le système surveille en permanence les prix de l’énergie sur le marché spot. Sur la base de ces informations, le système optimise l’alimentation électrique de vos bornes de recharge lorsque les prix sont avantageux ou même négatifs. Cela signifie que vous pouvez même gagner de l’argent en rechargeant des véhicules.

Mais vous profitez également de vos bornes de recharge avec le marché de flexibilité. Imaginons que vous rechargez 100 véhicules à 50 endroits différents, vous disposez d’une quantité considérable d’énergie que vous pouvez retirer du réseau de manière presque imperceptible. En arrêtant temporairement la recharge des véhicules, vous pouvez, par exemple, retirer 10 mégawatts du réseau et être indemnisé en retour. Et inversement, vous pouvez aussi gagner de l’argent en chargeant toutes les voitures de manière intensive pour augmenter la charge sur le réseau. Vous contribuez à maintenir l’équilibre du réseau et vous gagnez des revenus supplémentaires : une situation gagnant-gagnant.

Confort optimal pour tous les consommateurs avec une gestion énergétique intégrée

De plus, votre système de gestion énergétique piloté par l’IA vous garantit de ne jamais mettre en péril les activités primaires de votre entreprise. Grâce à l’auto-apprentissage et à l’auto-pilotage de votre système de gestion énergétique, il sait quand une grande quantité d’énergie va être ajoutée ou retirée du réseau.

Avec une solution entièrement intégrée, tous vos actifs énergétiques restent connectés en permanence. Donc même en cas de pic ou de baisse, votre système de gestion énergétique maintient constamment l’équilibre sur toute votre infrastructure énergétique.

Conseils sur mesure
MINT, la solution pour votre infrastructure énergétique ?

Contactez-nous et ensemble, nous chercherons la meilleure solution pour la transition énergétique de votre entreprise.

Nous contacter
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT