Gestion efficace de l’énergie grâce à l’IA

Gestion efficace de l’énergie grâce à l’IA

L’intelligence artificielle (IA) est devenue indispensable dans notre quotidien. La technologie joue un rôle important dans la transition énergétique de votre entreprise. Un système de gestion énergétique intelligent permet de prévoir votre consommation d’énergie et ainsi de pouvoir la planifier de manière plus efficace. En d’autres termes : grâce à l’IA vous pouvez faire des économies et garder un confort optimal pour tous vos consommateurs d’énergie.

Gestion efficace de l’énergie grâce à l’IA

Les data à la base du processus d’apprentissage

On peut comparer le processus d’apprentissage de l’intelligence artificielle à la manière dont nous acquérons de nouvelles connaissances. Un système géré par l’IA apprend de la même manière qu’un enfant qui apprend à écrire ou à compter : on lui montre ou on lui explique et il enregistre les nouvelles informations.

Le processus d’apprentissage d’un système piloté par l’IA repose donc sur la connaissance ou, comme on l’appelle dans le jargon, sur les data. Sans données (ou data), un système ne peut pas apprendre ni faire de prévisions intelligentes. Un système géré par l’IA est alimenté par des données, que ce soit avant ou pendant son utilisation. Plus il en reçoit, plus le système deviendra intelligent. Ainsi, au fil du temps, le système apprend à faire de meilleures prédictions à chaque fois.

Profil de consommation : l’empreinte de votre entreprise

Nous sommes, nous aussi, passés à l’IA, et notamment dans le but d’optimiser votre gestion énergétique. En effet, vos actifs énergétiques contiennent aussi de précieuses données. En collectant ces données et en les transférant à un contrôleur local, un système de gestion énergétique piloté par l’IA, comme MINT, peut constamment calculer le meilleur « flux d’énergie » possible.

Le système intelligent reçoit constamment des informations de tous les flux et mesures d’énergie. Le système apprend ainsi, au fil du temps, à connaître votre profil de consommation. Grâce aux données émanant de différentes sources, comme les prix de l’énergie, la production d’énergie solaire et les préférences des utilisateurs, le système sait quand et quel type d’énergie il doit stocker ou injecter.

Plus le système fonctionne sur une longue période, plus il pourra prédire avec précision le moment où la quantité d’énergie doit être utilisée et l’endroit où elle doit aboutir. Le système crée, en quelque sorte, une empreinte de votre infrastructure énergétique. Aucune autre entreprise n’a exactement les mêmes routines que vous.

Charge VE optimale avec une gestion énergétique intelligente

L’un des nombreux avantages d’un système de gestion énergétique piloté par l’IA est le confort optimal de vos bornes de recharge pour tous les utilisateurs finaux. Grâce aux profils des différents utilisateurs de VE et la connaissance de l’énergie disponible, le système garantit que les VE peuvent être chargés et prêts lorsque les utilisateurs en ont besoin, sans charge superflue et sans gaspillage d’énergie.

En outre, en se basant en partie sur les prévisions météorologiques, le système prédit les périodes où la production d’énergie solaire est la plus élevée. Il détermine ainsi quand l’énergie solaire doit être utilisée pour alimenter vos bornes de recharge, ce qui permet de réduire vos coûts énergétiques et d’optimiser l’utilisation de vos sources d’énergie renouvelables.

L’IA vous aide aussi à réduire votre impact sur le réseau électrique. En effet, votre infrastructure de charge consomme énormément d’énergie. En étant relié au marché de déséquilibre, le système de gestion énergétique piloté par l’IA peut contribuer à maintenir l’équilibre du réseau. Cela minimise également le risque de coupures d’électricité et d’autres interruptions du réseau.

Conseils sur mesure
MINT, la solution pour votre infrastructure énergétique ?

Contactez-nous et ensemble, nous chercherons la meilleure solution pour la transition énergétique de votre entreprise.

Nous contacter
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT