Un hombre activa el lavaojos

Monitorización de duchas de emergencia Otro elemento de seguridad para el personal de la planta

  • Mayor seguridad laboral gracias a la alarma inmediata por SMS, correo electrónico o servicio web al servicio de seguridad y al personal sanitario de servicio en caso de activación de la ducha de emergencia
  • Garantía de que las duchas de emergencia funcionan correctamente incluso después del último recorrido de control del turno y monitorización permanente de las mismas
  • Prueba sencilla del mantenimiento periódico gracias al almacenamiento automático de los informes de conservación
  • Distribución de información específica, por ejemplo, el estado de funcionamiento al equipo de mantenimiento e información para los primeros intervinientes y paramédicos cuando se activa la ducha de emergencia.
Ducha de emergencia en la industria

Mit einer kontinuierlichen Überwachung kann man darauf vertrauen, dass die Not- und Augenduschen funktionieren und rechtzeitig Hilfe kommt.

¿Sigue funcionando la ducha de emergencia después del último recorrido del turno? ¿La temperatura y la presión del agua son correctas? ¿Se perciben a tiempo las alertas locales por bocina y luz intermitente que indican la necesidad de auxilio?

Las normativas internacionales de seguridad laboral prescriben el mantenimiento periódico de esta instalación de seguridad. Por lo general, este mantenimiento lo sigue llevando a cabo un técnico de servicio in situ por turnos.

Una monitorización central evita tener que realizar recorridos periódicos y garantiza que la ducha de emergencia funcione incluso justo después del último recorrido del turno. Además, el sistema de monitorización a medida aumenta la seguridad del personal de la planta, ya que también se puede alertar a los paramédicos de forma completamente precisa.

Tecnologías de transferencia Ofrecemos diferentes tecnologías de transmisión a la medida de sus necesidades para el uso de sistemas de monitorización de duchas de emergencia.

Tecnologías de transmisión para el uso de sistemas de monitorización de duchas de emergencia
Aviso mediante alarma
Evite fallos con el relé SMS
Más información sobre el relé SMS
Aviso mediante alarma
Sistema inalámbrico Radioline
Uso fiable en entornos industriales
Más información sobre Radioline
Sistema inalámbrico Radioline
Sistemas de E/S
Los sistemas de E/S de Phoenix Contact con los índices de protección IP20 e IP65/67 son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales.
Más información acerca de los sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Routers industriales
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (3G/UMTS/4G/router LTE) para el mantenimiento remoto y la protección de redes locales.
Más información sobre los routers industriales
Routers industriales
Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Concepto de monitorización escalable Soluciones técnicas

Activación de una ducha de emergencia por parte de los empleados de la industria
Monitorización de duchas de emergencia en la sala de control
Visualización del estado de las duchas de emergencia y lavaojos
Activación de una ducha de emergencia por parte de los empleados de la industria

Con los avisos mediante alarma automáticos, la información se puede distribuir de forma específica. Por ejemplo, se puede transmitir el estado de funcionamiento al equipo de mantenimiento y se puede alertar específicamente a los primeros intervinientes o a los paramédicos mediante, por ejemplo, un SMS o un correo electrónico.

Más información sobre el relé SMS
Monitorización de duchas de emergencia en la sala de control

Aproveche los informes de inspección claros del registro detallado de los intervalos de mantenimiento.

La activación durante la comprobación de la ducha de emergencia puede registrarse de la misma forma que la presión de agua necesaria. Pero sobre todo, se puede indicar al paramédico de la empresa directamente la ubicación exacta de la ducha de emergencia activada mediante un SMS de alarma. De esta forma, se guiará al primer interviniente hasta el lugar del incidente con los datos del GPS.

Visualización del estado de las duchas de emergencia y lavaojos

Controle siempre el estado de las duchas de emergencia y lavaojos a través de la visualización web. También es posible la integración en los sistemas de emergencia existentes.

Más información sobre Proficloud.io
Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300