The smarter E Europe: configurar juntos la transición energética con soluciones técnicas

07.05.2025
Empleados del parque solar con el logotipo Smarter E

Para alcanzar los objetivos climáticos, las emisiones de CO2 deben reducirse al mínimo en los próximos años. Phoenix Contact afronta este reto con la visión de futuro de la All Electric Society. Esta describe un mundo en el que la energía eléctrica generada a partir de recursos renovables esté disponible en cantidad suficiente y de forma asequible. Para alcanzar este objetivo, la empresa ofrece soluciones técnicas, productos y servicios.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre esta amplia cartera en la feria "The smarter E Europe", que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2025. El stand está situado en el pabellón B5, stand 110, del recinto ferial de Múnich.

Las soluciones de monitorización, control y software para instalaciones fotovoltaicas serán uno de los puntos centrales de la presentación en la feria. Entre otras cosas se expondrán la gestión de la alimentación con reguladores de sistemas de generación de energía, una monitorización de energía y las cajas de conexiones de equipos para instalaciones en tejados y al aire libre. Esto se ve complementado con las correspondientes bornas para carril, conectores, fuentes de alimentación, dispositivos de protección contra sobretensiones y herramientas. La presentación de la feria también se centrará en el tema de la electromovilidad. Los visitantes de este sector podrán participar en la exclusiva presentación en primicia en el stand de Phoenix Contact el 7 de mayo de 2025 a las 11 horas, titulada "Carga de megavatios con cables de carga CCS". Además, se expondrán nuevos desarrollos de productos para la carga rápida de turismos y utilitarios eléctricos, así como para la creación de una infraestructura de recarga potente y conectada en red. La amplia gama de tecnología de carga de Charx se ha desarrollado especialmente para las exigentes aplicaciones de la electromovilidad. Con tomas y cables de carga, sistemas de control y electrónica y distribución de potencia DC, cubre todo el proceso de carga.

Debido al acoplamiento de los distintos sectores y agentes —como redes eléctricas, edificios, productores locales, estaciones de recarga y vehículos eléctricos—, la transmisión de los datos relevantes tiene una gran importancia. La comunicación debe diseñarse siempre a prueba de accesos no deseados. Phoenix Contact lleva muchos años trabajando en el campo de la ciberseguridad. En "The smarter E Europe", los expertos presentarán soluciones adecuadas para la protección frente a ciberataques. Esto incluye un router de seguridad certificado y confirmado por TÜV Rheinland según IEC 62443-4-2. Los visitantes de la feria interesados podrán ver en directo la interacción de los componentes y sistemas expuestos en el marco de un acoplamiento de sectores en el parque de la All Electric Society Park de Blomberg.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas