Premios para los relés PLC-INTERFACE con fusible electrónico en EE. UU.

10.06.2025
Relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico y logotipos de los premios

El relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico de Phoenix Contact gana el oro en los premios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards y el título "Most Valuable Product" en los premios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards en EE. UU.

El "Control Engineering Product of the Year" lleva casi cuatro décadas premiando tecnologías pioneras en el ámbito de la automatización y el control. En 2025, también se galardonará a los productos que marquen el futuro de la ingeniería industrial. Los productos nominados fueron novedades en el mercado norteamericano entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Con el fusible electrónico PLC-INTERFACE, Phoenix Contact recibe el Gold Award en la categoría "Power".

El programa "Plant Engineering Product of the Year" celebra este año su 37,º aniversario y sigue siendo el principal galardón para los productos más innovadores e influyentes en las industrias manufactureras y no manufactureras. Este programa anual, elegido por los lectores, destaca las innovaciones que están revolucionando el funcionamiento de las instalaciones e impulsando el progreso de la industria. Phoenix Contact recibe aquí el premio "Most Valuable Product (MVP)" por el fusible electrónico PLC-INTERFACE.

Estos premios reflejan el compromiso de Phoenix Contact con la innovación continua en el campo de la conmutación y la automatización industrial. El fusible electrónico PLC-INTERFACE es la solución compacta para la conmutación y protección: ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (interruptor de protección) en una anchura de solo 6,2 mm para disponer de más espacio en el armario de control. La corriente nominal (de 1 a 6 A) y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante conmutadores DIP en el equipo. Una salida de diagnóstico activa proporciona un mensaje de estado fiable al sistema de control superior. El mensaje de estado óptico se indica mediante un LED multicolor en los colores verde, amarillo y rojo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management