Información interesante
13.11.2024

¿Qué es Power-to-Heat? Power-to-Heat (PtH/P2H) describe un proceso en el que la energía eléctrica se convierte en calor. Este calor puede utilizarse directamente o inyectarse en un sistema de almacenamiento de calor.

Aerogeneradores, instalaciones fotovoltaicas y sistemas de acumuladores de energía para Power-to-Heat

Resumen

Power-to-Heat ofrece la oportunidad de utilizar de forma más eficaz las energías renovables volátiles y fluctuantes. A lo largo de los años, el concepto ha evolucionado, sobre todo con los avances en la tecnología de acumuladores y la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles. Constituye un puente entre la generación de electricidad y el sector de la calefacción y contribuye a optimizar el suministro de energía.

Paneles solares frente a un cielo azul

¿Cómo funciona Power-to-Heat?

Para calentar agua u otros medios, la P2H utiliza energía eléctrica, normalmente de fuentes renovables como el viento o el sol. Esto se realiza en instalaciones especiales Power-to-Heat, que suelen estar equipadas con resistencias eléctricas o bombas de calor. El calor generado de este modo puede utilizarse en sistemas de calefacción locales o en tuberías de calefacción urbana. De este modo, se optimiza la integración de las energías renovables en el sistema energético existente. Una de sus principales ventajas es la flexibilidad: las tecnologías de acumuladores están integradas en el sistema y el calor convertido puede utilizarse cuando sea necesario. Aumenta la estabilidad de la red y, al mismo tiempo, se reducen las emisiones de CO₂. Por tanto, Power-to-Heat es una de las tecnologías Power-to-X.

Power-to-Heat y suministro de calefacción urbana

Las redes de suministro de calefacción urbana pueden distribuir eficazmente el calor generado por P2H en zonas urbanas. En las zonas urbanas, donde la demanda de calor es especialmente elevada, esta combinación permite utilizar con eficacia la infraestructura existente para reducir aún más la dependencia de los combustibles fósiles. Además, estos sistemas contribuyen a la estabilidad de la red convirtiendo y almacenando el excedente de energía eléctrica en calor, que luego puede inyectarse en las redes de calefacción cuando sea necesario. Las empresas y las autoridades locales no solo se benefician económicamente al reducir los costes de explotación, sino que también contribuyen de forma importante a la protección del clima.

Tejado de una vivienda con paneles solares para Power-to-Heat

Power-to-Heat en una vivienda unifamiliar

Los propietarios de viviendas pueden utilizar el calor generado por PtH para calentar agua o habitaciones. En las viviendas unifamiliares, esta tecnología suele utilizarse en combinación con instalaciones fotovoltaicas. El sistema puede actuar como complemento de los métodos de calefacción convencionales y ofrece la posibilidad de reducir los costes de calefacción al requerir menos combustibles fósiles. Para satisfacer con precisión las necesidades energéticas individuales, la producción de calor puede optimizarse integrando sistemas de control inteligentes. Por tanto, Power-to-Heat ofrece una alternativa de calefacción doméstica sostenible, rentable y respetuosa con el medio ambiente que puede contribuir a descargar la red eléctrica pública.

Planta industrial y tanques en el mar con PtH

Power-to-Heat en la industria

Sobre todo en industrias de alto consumo energético, como las industrias química y siderúrgica, la tecnología puede contribuir a optimizar el consumo de energía. El calor generado puede utilizarse en procesos de producción, por ejemplo, para generar vapor o secar materiales. Los sistemas Power-to-Heat no solo ofrecen ventajas ecológicas, sino también incentivos económicos, ya que se reducen los costes energéticos y se alcanzan los objetivos climáticos legales. La flexibilidad del suministro de energía industrial aumenta, un factor importante en tiempos de volatilidad de los precios de la energía. Las empresas pueden aumentar su competitividad y, al mismo tiempo, contribuir significativamente a la transición energética.

El papel clave en la transición energética

Power-to-Heat desempeña un papel clave en la transición energética. Convierte el excedente de energía eléctrica en calor, lo que estabiliza el uso de la energía solar y eólica. Esto optimiza la utilización de la red y aumenta la seguridad de suministro. El P2H reduce las emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir a los combustibles fósiles y fomenta la flexibilidad del sistema energético mediante soluciones de almacenamiento innovadoras. Esta tecnología combina los sectores de la electricidad y la calefacción, apoya la descentralización del sistema energético y facilita la transición hacia un futuro energético más sostenible.

Las ventajas

P2H integra las energías renovables en sistemas existentes, reduce las emisiones de CO₂ y mejora la estabilidad de la red, ya que se inyectan menos excedentes. Aumenta la flexibilidad del sistema energético, ya que el calor generado puede almacenarse o utilizarse según las necesidades. Esto resulta especialmente ventajoso cuando la producción de energía fluctúa. Además, la PtH reduce los costes de las importaciones de energía y refuerza la independencia energética gracias a los recursos locales. En última instancia, promueve soluciones energéticas descentralizadas y aumenta la resiliencia del sistema energético, algo crucial para la transición energética.

Conclusión

Power-to-Heat es una tecnología innovadora que permite aprovechar el excedente de energía eléctrica en muchos ámbitos. Con la conversión de esta energía en calor, la P2H ofrece ventajas no solo ecológicas, sino también económicas, ya que reduce tanto las emisiones de CO₂ como la dependencia de los combustibles fósiles. La P2H es especialmente relevante en aplicaciones urbanas e industriales, donde contribuye a la estabilización y optimización de las redes existentes. Al fin y al cabo, Power-to-Heat contribuye decisivamente a la transición energética al fomentar el uso de fuentes de energía renovables y reforzar la resiliencia del sistema energético.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones