Información interesante
24.10.2024

¿Qué es la limitación de picos de carga? Cómo pueden beneficiarse las empresas de la limitación de picos de carga.

Vista de las torres de alta tensión y las luces de una gran ciudad

La limitación de picos de carga es un concepto energético que pretende reducir los picos de carga en una red eléctrica. Esto se consigue reduciendo el consumo de energía en los momentos de mayor demanda, lo que a su vez se traduce en menores costes energéticos. Para ser eficaz, la limitación de picos de carga requiere tanto una infraestructura técnica como una planificación específica.

Acumuladores de baterías para la limitación de picos de carga

Los acumuladores de baterías favorecen un suministro de energía estable

¿Cómo funciona la limitación de picos de carga?

Con la limitación de picos de carga, el consumo de energía se reduce específicamente en las horas punta. Esto se consigue, por ejemplo, utilizando acumuladores de baterías que liberan la energía previamente almacenada cuando la demanda es alta. Otro medio eficaz es el uso de instalaciones fotovoltaicas, que proporcionan energía solar para cubrir los picos de carga sin tener que obtener electricidad adicional de la red. Además, pueden integrarse sistemas de gestión de la carga para reducir o apagar automáticamente consumidores no esenciales, como el aire acondicionado o la iluminación, cuando se prevean picos de demanda elevados.

Limitación de picos de carga y desplazamiento de la carga

Tanto la limitación de picos de carga como el desplazamiento de la carga (Load Shifting) pretenden reducir los costes energéticos y mejorar la estabilidad de la red. Sin embargo, el planteamiento difiere. La limitación de picos de carga se centra en la reducción del pico de carga máximo mediante la reducción de la demanda de energía de los consumidores en las horas punta o el uso de fuentes de energía alternativas. En el caso del desplazamiento de la carga, por ejemplo, el funcionamiento de las máquinas que consumen mucha energía se traslada a la noche, cuando los precios de la electricidad son más bajos. Estas estrategias pueden complementarse entre sí, pero requieren tecnologías y planificaciones diferentes.

Instalación fotovoltaica para la limitación de picos de carga

Las instalaciones fotovoltaicas desempeñan un papel fundamental en la limitación de picos de carga

Respuesta a la demanda de energía con instalaciones fotovoltaicas y acumuladores de baterías

Las instalaciones fotovoltaicas y los acumuladores de baterías desempeñan un papel fundamental en la limitación de picos de carga para responder a las fluctuaciones de las necesidades energéticas. Las instalaciones fotovoltaicas aprovechan la energía solar, lo que reduce la dependencia de la red eléctrica y los costes asociados. Los acumuladores de baterías complementan a la perfección las instalaciones fotovoltaicas, ya que absorben la energía excedente y la liberan de nuevo cuando es necesario. Esto permite un suministro de energía continuo y estable.

Las empresas consiguen la máxima eficiencia integrando sistemas de gestión de la energía inteligentes. Esto optimiza el proceso de carga y descarga de las baterías, así como la generación de energía de las instalaciones fotovoltaicas.

Ventajas de la limitación de picos de carga

Una de las principales ventajas es el ahorro de costes, ya que la reducción de los picos de carga disminuye los costes máximos de adquisición de energía. Además, se aumenta la eficiencia energética optimizando el consumo de energía y eliminando cargas innecesarias.

Otra de las ventajas es la mejora de la estabilidad de la red: se reducen los picos de carga y disminuye la carga de la red eléctrica. Esta descarga es importante en momentos de gran demanda para evitar cortes de electricidad.

También se fomenta la integración de las energías renovables. El uso de instalaciones fotovoltaicas y acumuladores de baterías contribuye a reducir las emisiones de CO₂ y a alcanzar objetivos medioambientales.

Análisis del consumo de energía para la limitación de picos de carga

Analizar el consumo de energía es el primer paso

Aplicación e implementación

La implementación de la limitación de picos de carga en la empresa se realiza en varios pasos claramente definidos. Para identificar las horas punta y los ahorros potenciales, primero se realiza un análisis detallado del consumo de energía. En el siguiente paso se evalúa la infraestructura técnica y se adapta si es necesario. Los acumuladores de baterías, las instalaciones fotovoltaicas y los sistemas de gestión de la carga pueden integrarse para reaccionar con flexibilidad a los cambios en la demanda de energía.

También es importante aplicar soluciones de software adecuadas. Para adoptar automáticamente medidas que limiten los picos de carga, registran y procesan datos en tiempo real. Tras la implementación técnica se realiza una prueba de funcionamiento. De este modo, se garantiza que todos los componentes funcionen juntos sin problemas y que se consigan los efectos deseados. Para mejorar constantemente el sistema a partir de los datos recogidos y maximizar la eficacia, se llevan a cabo una monitorización y optimización continuas.

Conclusión

Las empresas que aplican la limitación de picos de carga pueden conseguir ahorros considerables en los costes energéticos. Además, la limitación de picos de carga refuerza la estabilidad de la red al reducir la carga de la red eléctrica en momentos de gran demanda, lo que minimiza el riesgo de sobrecargas de la red y cortes de suministro. A su vez, la limitación de picos de carga también favorece la integración y utilización de energías renovables.

A largo plazo, la limitación de picos de carga también permite desarrollar modelos de negocio sostenibles desde el punto de vista ecológico y económico. La limitación de picos de carga es, por tanto, un método razonable para reducir los costes de explotación y contribuir positivamente a la protección medioambiental.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones