Ejemplo de aplicación ·
21.08.2024

All Electric Society Park – así funciona el acoplamiento de sectores Flexibilidad gracias al sistema de acumuladores de baterías y a la gestión de la energía.

Acoplamiento de sectores del All Electric Society Park

Resumen

Las empresas industriales recurren cada vez más a las energías renovables para reducir costes y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. En este sentido, la volatilidad de la generación de electricidad plantea un reto. Se necesita un sistema eficaz de gestión de la energía para almacenar la energía excedente y utilizarla en los momentos de máxima carga. De lo contrario, aumentarán los costes energéticos.

Un ejemplo es el All Electric Society Park de Phoenix Contact, que consigue flexibilidad y eficiencia mediante un gran acumulador de baterías central. Este acumulador compensa los picos de potencia y permite la utilización sostenible de la energía solar.

Contenedor marítimo blanco en el que se aloja un sistema de acumuladores de baterías

Sistema de acumuladores de baterías en el All Electric Society Park de Phoenix Contact en Blomberg

Aprovechamiento de todo el potencial

Para reducir costes y alcanzar objetivos de sostenibilidad, las empresas industriales apuestan cada vez más por las energías renovables. Importante: la sostenibilidad mejora si se utiliza electricidad procedente de las instalaciones fotovoltaicas de la propia empresa. Sin embargo, la volatilidad de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables suele ir en contra de las necesidades de los procesos industriales continuos. El sueño de una energía verde y limpia para una producción sostenible, neutra para el clima y eficiente corre peligro de truncarse.

Sin un sistema eficaz de gestión de la energía, el excedente de energía no puede almacenarse de forma totalmente optimizada ni utilizarse de forma eficiente en los momentos de máxima carga. Esto puede acarrear elevados costes energéticos. Las empresas se ven obligadas a comprar electricidad cara a la red si su propia generación de energía es insuficiente. Si la flexibilidad del acumulador de energía no se utiliza de una manera totalmente optimizada, el potencial de reducción de costes y aumento de la eficiencia a menudo queda desaprovechado o, al menos, solo se explota parcialmente.

Un vistazo al All Electric Society Park de Phoenix Contact en Blomberg contribuye a visualizar el tema: generar mucha electricidad propia y ser lo más independiente posible es el objetivo más importante del All Electric Society Park. La electricidad debe proceder de fuentes respetuosas con el medio ambiente. Para ello, es esencial contar con un sistema energético altamente optimizado y, al mismo tiempo, muy flexible.

Sin acumulador de baterías no es posible

La estrella silenciosa de esta flexibilidad es el gran acumulador de baterías central. Comparado con el colorido diseño de los Windtrees y la elegante fachada de cristal del moderno y translúcido centro de visitantes, es más bien poco espectacular. Pero sin él no sería posible. Esto se debe a que es esencial para la flexibilidad de los flujos de energía del All Electric Society Park.

Holger Krings, ingeniero diplomado de Phoenix Contact, ayudó a planificar el sistema energético del All Electric Society Park y diseñó el acumulador de baterías para su uso: "En la práctica, muchos sistemas energéticos in situ ofrecen opciones flexibles de utilización del excedente de energía solar. Pero a menudo no son suficientes. Si no hay suficiente flexibilidad en el funcionamiento del edificio, los sistemas de acumuladores de baterías suelen ser la mejor solución".

En el All Electric Society Park, la demanda actual es de 1,2 MWh. El gran acumulador de baterías central está alojado en un contenedor de almacenamiento de energía y contiene 78 módulos de baterías y un inversor central. De este modo, se puede solicitar una potencia de hasta 1 MVA, en función de las necesidades. Esto resulta especialmente útil, por ejemplo, para compensar los picos de potencia debidos a la High Power Charging en el parque de carga de electromovilidad situado al lado.

Otro acumulador de baterías más pequeño, de 225 kVA, situado directamente en el parque de carga, complementa el sistema de acumuladores y funciona principalmente como amplificador de potencia. A la inversa, la energía sobrante generada por la fotovoltaica puede cargarse en el acumulador y estar disponible más tarde. Un total de hasta 1,5 MWh para ambos acumuladores juntos. Esto aumenta la utilización sostenible de la electricidad generada de forma renovable y amplía enormemente las posibilidades de una gestión de la energía eficiente.

Estructura del sistema de acumuladores de baterías con componentes de control

Los sistemas de acumuladores de baterías incluyen una amplia gama de componentes de diferentes categorías

Las ventajas de la gestión de consumo

Utilización de tarifas eléctricas dinámicas
Los sistemas de acumuladores de baterías pueden utilizarse para cargar desde la red cuando las tarifas eléctricas son favorables. Esta energía puede utilizarse en épocas de tarifas altas. Esto no está necesariamente vinculado al objetivo de sostenibilidad, pero puede ser económicamente interesante. Si la diferencia de precio es lo suficientemente alta, la compra de un sistema de baterías por sí sola puede merecer la pena.

Reducción de picos de carga (limitación de picos de carga)
Para evitar costes elevados debidos a un consumo de energía elevado y repentino debido a los picos, tiene sentido monitorizar el consumo eléctrico en el punto de conexión a la red. Esto se aplica a las conexiones de red con medición de potencia de registro (RLM), que son la norma para las empresas industriales y muchas empresas comerciales. En este caso, el sistema de acumuladores de baterías puede ayudar a mantener la potencia de cada intervalo de un cuarto de hora dentro de los límites acordados.

Potencia "Boost" para picos de consumo locales
La provisión de potencia "Boost" es similar a la limitación de picos de carga. El objetivo principal es compensar la capacidad de potencia insuficiente local de la infraestructura. Al mismo tiempo, ayuda a evitar picos de potencia potencialmente costosos en la conexión de red, es decir, también tiene un efecto de limitación de picos de carga. A menudo, la infraestructura de recarga HPC es posible porque la infraestructura existente no suele estar suficientemente dimensionada.

Suministro de potencia de regulación para la red pública
Aunque está asociada a unos requisitos normativos mucho más estrictos, la participación en el mercado de la potencia de regulación también puede ser interesante para los grandes sistemas de acumuladores de baterías. Por otro lado, esto excluye en gran medida la utilización interna simultánea para otras finalidades de uso.

Compensación de picos de potencia

Gracias al acumulador de baterías del All Electric Society Park de Blomberg, los picos de potencia pueden compensarse de forma selectiva. Ayudan a ahorrar potencialmente unos 200.000 euros al año. También podría acordarse un límite de potencia inferior con el operador de la red en el punto de transferencia a la red pública. Los picos de potencia imprevistos se han encarecido considerablemente con los años. 200 EUR/kW de potencia máxima no son infrecuentes. En el caso de 1 MVA no planificado en pico de potencia, por ejemplo, podría facturarse la citada contribución en función de la causa.

O imaginemos a un visitante cargando su coche eléctrico durante 15 minutos a 50 kW cuando ya se ha alcanzado o superado el límite de potencia contractual. Este proceso cuesta 10.000 euros, pero difícilmente puede exigirse al visitante.

En resumen, puede decirse que un acumulador de baterías central contribuye a ahorrar costes y a hacer más sostenible la explotación. Lo importante es que el acumulador de baterías esté correctamente dimensionado. La potencia de carga y descarga depende de la capacidad. En el mejor de los casos, el sistema puede ampliarse modularmente y adaptarse a futuros requisitos energéticos y de potencia. Un sistema independiente de gestión de la energía es esencial para aprovechar al máximo la flexibilidad del acumulador y optimizar el sistema energético en su conjunto.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones