Información interesante
29.01.2025

¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es una fuente energética que se produce por electrólisis del agua utilizando exclusivamente energías renovables.

Imagen exterior de energías renovables con acumulador de baterías, aerogeneradores y depósito de hidrógeno

Resumen

A diferencia del hidrógeno gris, que se produce a partir de combustibles fósiles, la producción de hidrógeno verde no genera emisiones de CO₂ perjudiciales para el clima. También puede utilizarse como medio de almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables. El hidrógeno verde ofrece la posibilidad de transportar energía limpia a largas distancias y utilizarla en diversas industrias.

Objeto de aplicación electrolizador

¿Cómo se produce el hidrógeno verde?

El hidrógeno verde se produce por electrólisis. En este proceso, el agua se descompone en sus componentes hidrógeno y oxígeno utilizando energía eléctrica. El uso de fuentes de energía renovables significa que no se emiten gases de efecto invernadero durante el proceso de producción. En el electrolizador, las moléculas de agua (H₂O) se dividen en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) bajo la influencia de tensión eléctrica.

Instalación solar, aerogenerador, contenedor con la inscripción Power-to-X

Hidrógeno verde y Power-to-X

El hidrógeno verde desempeña un papel fundamental en todos los procesos Power-to-X. Añadiendo carbono (p. ej., dióxido de carbono, CO₂), se puede producir e-metano neutro para el clima utilizando Power-to-Gas o e-Fuel (combustibles líquidos producidos sintéticamente) utilizando Power-to-Liquid. También sirve como acumulador de energía y portador para Power-to-Heat. Por tanto, puede utilizarse para las tres tecnologías básicas de Power-to-X.

Almacenamiento de hidrógeno verde

Existen varios métodos para el almacenamiento, incluido el almacenamiento en forma de gas comprimido o como hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente bajas para reducir el volumen y mejorar la transportabilidad. El transporte de hidrógeno es un reto, ya que deben cumplirse los requisitos de seguridad y almacenamiento para minimizar las pérdidas y los peligros. Para reforzar el papel del hidrógeno verde como acumulador de energía y proveedor de energía fiable en un sistema energético sostenible, es esencial invertir en el desarrollo y la expansión de la infraestructura de almacenamiento de hidrógeno.

Aerogeneradores frente a un cielo azul

Ventajas y desventajas

El hidrógeno verde es respetuoso con el clima. Puede utilizarse de diversas formas, por ejemplo, como combustible, para generar electricidad y calor y como materia prima en la industria. El excedente de electricidad procedente de fuentes renovables puede convertirse en hidrógeno y, si es necesario, volver a convertirse en electricidad. También puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Las desventajas son los elevados costes de producción y el proceso de electrólisis que consume mucha energía. Además, el desarrollo de una infraestructura completa para la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno requiere inversiones considerables. Al fin y al cabo, el hidrógeno es altamente inflamable, lo que hace necesarias medidas especiales de seguridad durante su almacenamiento y transporte.

Ámbitos de aplicación del hidrógeno verde

  • Industria del transporte: reducción de la contaminación atmosférica como combustible limpio para coches, autobuses y camiones de hidrógeno
  • Aviación y transporte marítimo: industrias en las que es difícil utilizar la energía eléctrica
  • Industria, producción limpia: materias primas alternativas para promover la descarbonización en procesos intensivos en energía y carbono
  • Sistemas de calefacción: sustitución o complemento de las redes de gas natural existentes (especialmente en regiones frías donde la energía solar es menos eficiente cuando el sol está bajo en invierno)
  • Opción de acumulador de energía: almacenamiento del excedente de energía renovable de los periodos soleados y ventosos (fomento de la estabilidad de la red)

Conclusión

El hidrógeno verde desempeña un papel central en el debate actual sobre la transición energética, ya que se considera una tecnología clave para la descarbonización de diversas industrias. Además, el desarrollo y la ampliación de la tecnología del hidrógeno promueven nuevas oportunidades económicas y estaciones de trabajo al impulsar tecnologías e infraestructuras innovadoras, lo que contribuye no solo a la transición energética, sino también a la transformación económica. Como resultado, el hidrógeno verde no solo es un paso hacia un futuro energético sostenible, sino también una oportunidad para transformaciones económicas y ecológicas de gran alcance.

Hidrógeno verde y la All Electric Society

La All Electric Society es un mundo en el que la energía eléctrica, generada a partir de recursos renovables, está disponible en cantidad suficiente y al alcance de todos. La energía renovable se genera y utiliza de forma consecuente. Además, se reduce la necesidad de energía primaria con medidas de eficiencia y se crean sistemas inteligentes e interconectados. Uno de los principales retos de la All Electric Society es conseguir que la electricidad renovable sea transportable y almacenable en todas las industrias y, por tanto, desacoplada en el tiempo. Una forma de conseguirlo es producir y utilizar hidrógeno verde.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones