Información interesante
04.12.2024

¿Qué es Power-to-Liquid? Power-to-Liquid (P2L/PtL) convierte la energía renovable en combustibles líquidos almacenables y reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Camión cisterna delante de depósitos industriales

Resumen

Power-to-Liquid es un proceso en el que se utiliza energía renovable para producir hidrógeno mediante electrólisis. Este hidrógeno se convierte con CO₂ en combustibles líquidos sintéticos como la parafina. Los combustibles PtL son neutros para el clima, pueden utilizarse en las infraestructuras existentes y sustituyen a los combustibles fósiles.

Representación esquemática del proceso Power-to-X

¿Cómo funciona Power-to-Liquid?

La electrólisis utiliza energía renovable para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. En una fase posterior, el hidrógeno reacciona químicamente con el dióxido de carbono, que puede obtenerse de la atmósfera o de gases de escape industriales. Aquí se utiliza con frecuencia el proceso Fischer-Tropsch, que se emplea para la producción de combustibles líquidos desde 1925. El combustible sintético así obtenido puede utilizarse para la industria de la movilidad o como materia prima para la industria química.

Vista de una planta industrial

Posibles usos

Los vehículos con motores de combustión pueden funcionar casi sin emisiones con combustibles PtL sin necesidad de importantes reequipamientos de la infraestructura existente. Además, el PtL podría utilizarse en las industrias de la aviación y el transporte marítimo, donde otras soluciones de descarbonización son actualmente limitadas.

La industria química puede utilizar el PtL como materia prima para diversos procesos químicos y reducir así su huella de carbono. En regiones con diferentes potenciales de energía renovable, el PtL puede utilizarse como plataforma integradora para usar las energías renovables de forma eficiente y flexible, lo que refuerza la seguridad energética regional y contribuye a una reducción global de las emisiones de CO₂.

Los gases de escape salen por un tubo de escape

¿Cómo apoya PtL la transición energética?

Power-to-Liquid optimiza el uso de energías renovables y tiende un puente entre las distintas necesidades energéticas. Al convertir la energía renovable en combustibles líquidos almacenables, PtL no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, la estabilidad de la red mejora gracias a las opciones de almacenamiento flexible. Esta capacidad de almacenamiento contribuye a reducir el desequilibrio entre la generación y utilización de energía. Esto es especialmente cierto en los días en que las fuentes renovables, como el viento y el sol, generan más energía de la que se necesita inmediatamente.

Al producir combustibles prácticamente libres de emisiones, PtL apoya la descarbonización de la industria del transporte y permite una movilidad más sostenible. También ofrece a las industrias que dependen de procesos intensivos en carbono una forma viable de reducir sus emisiones de CO₂ cambiando su suministro de energía a alternativas más ecológicas. Por último, la tecnología puede contribuir a la generación de sustancias químicas ecológicas, reduciendo aún más la dependencia de la industria química de las materias primas fósiles. Esto reduce el impacto ambiental y acelera la transición energética.

Paneles solares con aerogeneradores al fondo

Ventajas del Power-to-Liquid

PtL es una solución neutra en carbono para el almacenamiento y la utilización de energía renovable. Los combustibles líquidos obtenidos ocupan mucho menos volumen en comparación con el hidrógeno. Por tanto, son más fáciles de almacenar y transportar. Los vehículos con motores de combustión convencionales pueden cambiar fácilmente a estos combustibles ecológicos sin necesidad de complicados reequipamientos. La flexibilidad del PtL permite adaptar diferentes procesos a las respectivas fuentes de energía regionales. Por último, el PtL ofrece a la industria química la posibilidad de reducir su huella de carbono actuando como materia prima para procesos químicos ecológicos.

Conclusión

Power-to-Liquid (PtL/P2L) es una tecnología innovadora que contribuye a la descarbonización de nuestro suministro de energía y tiende un puente hacia un futuro más sostenible. PtL convierte la energía renovable en combustibles líquidos almacenables y ofrece una solución neutra en carbono con beneficios ecológicos y económicos.

La tecnología mejora la estabilidad de la red y reduce la dependencia de los recursos fósiles, lo que es esencial para la transformación de la industria energética. PtL permite a la industria química y a la industria del transporte reducir sus emisiones de CO₂ y acelerar así la transición energética.

PtL y la All Electric Society

La All Electric Society es un mundo en el que la energía eléctrica, generada a partir de recursos renovables, está disponible en cantidad suficiente y al alcance de todos. La energía renovable se genera y utiliza de forma consecuente. Además, se reduce la necesidad de energía primaria con medidas de eficiencia y se crean sistemas inteligentes e interconectados. Uno de los principales retos de la All Electric Society es conseguir que la electricidad renovable sea transportable y almacenable en todas las industrias y, por tanto, desacoplada en el tiempo. PtL es una forma de conseguirlo.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones