Защита от перенапряжений – технология Компания Phoenix Contact одной из первых начала разрабатывать устройства защиты от перенапряжений. Десятилетний опыт и интенсивные фундаментальные исследования лежат в основе нашей технологической экспертизы.

Молния над городом

Кроме разработок и производства устройств защиты от импульсных перенапряжений, наш опыт в области фундаментальных исследований также помогает нам разрабатывать системы измерения грозовых разрядов. Основная информация о молниезащите и защите от перенапряжений, а также информация о нашей системе контроля тока молнии приведена в следующих разделах.

Сфера нашей деятельности

На всех этапах процесса производства находят отражение уникальные знания наших экспертов.

Двое мужчин с продукцией для защиты от перенапряжений Phoenix Contact
Специалист в процессе разработки изделия для защиты от перенапряжений
Человек настраивает конфигурацию защиты от перенапряжений на ПК
Сотрудник Phoenix Contact в испытательной лаборатории защиты от перенапряжений
Производство инструментов, литье под давлением и металлообработка
Продукция Phoenix Contact для защиты от перенапряжений
Двое мужчин с продукцией для защиты от перенапряжений Phoenix Contact

Взаимодействие физических процессов и фундаментальные электротехнические знания в области защиты от перенапряжений для высококачественных продуктов.

Специалист в процессе разработки изделия для защиты от перенапряжений

Оптимальное решение для любого приложения.

Человек настраивает конфигурацию защиты от перенапряжений на ПК

Удобные при установке и простые в управлении продукты.

Сотрудник Phoenix Contact в испытательной лаборатории защиты от перенапряжений

Проверенные продукты для максимальной безопасности.

Производство инструментов, литье под давлением и металлообработка

Максимальная точность изделия.

Продукция Phoenix Contact для защиты от перенапряжений

Максимальное качество продукции благодаря стопроцентному выходному контролю.

Пример инновации: разработка искрового разрядника
Разработка искрового разрядника YouTube

Пример инновации: разработка искрового разрядника

Искровые разрядники являются высокоэффективными компонентами устройств защиты от перенапряжений. Они позволяют надежно отводить очень высокие токи. Разработка охватывает как открытые, воздушные, так и закрытые искровые разрядники. Однако одна проблема остается. Высокий сопровождающий ток.

В 2015 году компания Phoenix Contact впервые представила на рынке искровой разрядник, который настолько эффективно функционирует, что больше не возникает сопровождающий ток. Этот новый тип искрового разрядника отличается высокой эффективностью и долгим сроком службы благодаря отсутствию сопровождающих токов.

White paper
Технология триггерного углеродного искрового разрядника

Откройте для себя нашу инновационную технологию углеродного искрового разрядника. Узнайте, как эта технология обеспечивает оптимальную защиту от токов молнии и перенапряжений и может быть гибко использована в Ваших приложениях.

Загрузить white paper
White paper Технология триггерного углеродного искрового разрядника

Сферы применения

FLT-SEC Hybrid — экспертный уровень защиты от перенапряжений

Защита от перенапряжений в крупных главных распределительных устройствах

Защита от перенапряжений в крупных главных распределительных устройствах

Защита от перенапряжений на участке ввода питания в здание теперь является стандартом. В жилых зданиях это легко реализовать, так как дополнительная защита УЗИП обычно не требуется по причине размера входного предохранителя.
В крупных главных энергетических распределительных сетях ситуация иная. Входные предохранители менее 315 A встречаются редко — поэтому для УЗИП нужен входной предохранитель. Данный входной предохранитель требует места, денег и значительной длины кабеля. Место и деньги в данном случае не являются препятствием. Критическим моментом является длина кабеля. Познакомьтесь здесь с технической информацией и нашим решением.

 Фотогальваническая установка на крыше дома

Защита фотогальванических установок от перенапряжений

Защита фотогальванических установок от перенапряжений

Кроме заботы об окружающей среде целью фотогальванической установки часто является независимость от поставщика энергии.
Инвестиция в фотогальваническую установку рассчитана как минимум на 20 лет. Довольно большой промежуток времени, за который многое может произойти. Как и все электрические устройства, фотогальванические установки также чувствительны к перенапряжениям: инверторы, фотогальванические модули, аккумуляторные батареи и кабели — все эти компоненты могут быть повреждены. Таким образом, эффективная защита от перенапряжений повышает безопасность в эксплуатации установки и обеспечивает безопасность владельцев. На отдельных страницах мы покажем, что такая защита не является сложной или дорогостоящей.

Телекоммуникационная мачта на фоне города

Инфраструктура с высокой степенью готовности

Защита от перенапряжений для высокодоступной инфраструктуры

Развитие цифровизации предъявляет все более высокие требования к эксплуатационной готовности современных систем и услуг. В качестве примера здесь можно назвать стандарт мобильной связи 5G. Сетевая автоматическая система должна обеспечивать постоянную и безошибочную работу. Неисправность или разрыв соединения может привести к отказам и высоким косвенным затратам в производственном процессе. Опасности возрастают еще больше, если речь идет о сбое сетевого питания в контексте приложений будущего, таких как сетевые транспортные средства и автономное вождение.

Рука держит логотип с NFPA 79

Защита от перенапряжений по NFPA 79

NFPA 79 (Электрический стандарт для промышленного оборудования) предписывает использование устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в оборудовании с цепями безопасности для североамериканского рынка.

Какая редакция действительна, зависит от того, в каком штате находится машина. Так в разных частях Северной Америки действуют разные редакции. Поэтому имеет смысл всегда учитывать самую новую редакцию.

Узнайте, какие обязательные требования для электрических машин по использованию устройств защиты от импульсных перенапряжений (SPD) вытекают из NFPA 79.

Защита от перенапряжений в жилых домах

Защита от перенапряжений в жилых домах

Защита от перенапряжений в жилых домах

Также в частных жилых зданиях защита от перенапряжений начинается на участке ввода питания в здание. В зависимости от условий окружающей среды необходимо учитывать несколько моментов при выборе соответствующих защитных устройств. В этом разделе вы можете узнать, какие это моменты, а также получить справочную информацию о выборе подходящих защитных устройств для жилых зданий.

Защита от перенапряжений для промышленных зданий

Защита от перенапряжений для промышленных зданий

Защита от перенапряжений для промышленных зданий

Выбор подходящих устройств защиты от импульсных перенапряжений для использования в промышленных установках отличается от защиты от перенапряжений для жилых зданий. Более высокие напряжения, другие условия окружающей среды и защита кабелей для передачи данных и сигнальных проводов требует использования высокопроизводительных изделий. Информацию о выборе защиты от перенапряжений для промышленных зданий, а также другую информацию можно посмотреть здесь.

Синусоида с частями пазла защиты от перенапряжений и источники питания

Непобедимая команда из защиты от перенапряжений PLT-SEC и источника питания QUINT POWER

Подобранные компоненты для высокой степени готовности оборудования

Долгий срок службы и высокая готовность промышленных установок являются основой производственных компаний. Развитие цифровизации и постоянно растущий уровень автоматизации предъявляют все более высокие требования к каждому отдельному компоненту. Для обеспечения надежной защиты и длительного срока службы конечных устройств, а также для экономически эффективного производства решающее значение имеют хорошо подобранные компоненты.

Защита от перенапряжений PLT-SEC и источники питания QUINT POWER являются непревзойденной командой. Компоненты идеально подходят друг к другу и таким образом еще более повышают высокую степень готовности оборудования.

Фигура с камерой перед установкой

Защита от перенапряжений для установок видеонаблюдения

Защита от перенапряжений для установок видеонаблюдения

Будь то технология управления дорожным движением, контроль доступа или мониторинг чувствительных зон предприятия, системы видеонаблюдения стали незаменимыми. Как защитить системы камер от потерь в результате воздействия молнии и перенапряжений, вы узнаете здесь.

Лаборатория импульсного и многоамперного тока Phoenix Contact

Лаборатория импульсного и многоамперного тока

Лаборатория импульсного и многоамперного тока

Высокие мощности, компетентность и наличие аккредитации
На площади 1 300 м² Phoenix Contact располагает современной, эффективной и аккредитованной лабораторией для проверки устройств защиты от импульсных перенапряжений. Кроме прочего, здесь можно воспроизводить неполадки, возникающие при попадании тока молнии, коммутационных действиях или электростатических разрядках.