The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Профилактическое техническое обслуживание с защитой от перенапряжений

По вопросам защиты телекоммуникационного оборудования для сетей стационарной и мобильной связи обращайтесь непосредственно к нашему эксперту Маркусу Денкеру (Marcus Denker) через контактную форму.


Профилактическое техническое обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание

Однако для компании Telefónica Deutschland GmbH & OHG одного лишь использования молниезащиты и защиты от перенапряжений недостаточно. Для повышения готовности оборудования здесь пошли дальше с контролем защитных устройств и установки в режиме реального времени.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений — ImpulseCheck

Окно состояния для устройств молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений теперь является стандартным для сетевой защиты. Однако фактическая нагрузка отдельных защитных цепей не может быть определена с помощью простого индикатора. При неблагоприятном стечении обстоятельств сегодня дисплей может еще отображать зеленый статус исправности, а после следующего события перенапряжения он может измениться на красный (неисправность). В таком случае абсолютно необходимо заменить защитный штекер, так как защита больше не обеспечивается, и при следующем перенапряжении система подвергнется прямому воздействию.
ImpulseCheck измеряет переходные перенапряжения на токоведущих линиях. Результаты измерений передаются в Proficloud компании Phoenix Contact, где они анализируются и интерпретируются. ImpulseCheck получает результаты из Proficloud и может передавать их на соответствующее контрольное оборудование, такое как система управления зданием. Таким образом, в любое время можно видеть текущее состояние установленных устройств защиты от импульсных перенапряжений. Возникновение повреждений распознается на раннем этапе, а информация о состоянии работоспособности отображается в облаке или на устройстве посредством желтого сигнала. В данном случае желтый цвет означает, что предписанная нормативами пропускная способность устройства защиты от импульсных перенапряжений достигнута. Защитное устройство все еще функционирует, но рекомендуется его замена.

В дополнение к контролю защитных устройств ImpulseCheck обеспечивает также обзор установки. На основании электромагнитных помех, которые измеряются датчиками на токоведущих линиях, можно сделать выводы о состоянии системы.

Защита от перенапряжений с подключенным измерительным прибором ImpulseCheck

ImpulseCheck с датчиками на токоведущих линиях

В чем преимущество для Telefónica?

Защита от перенапряжений установлена на всех объектах компании Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. На чувствительных участках, необходимых для надежной эксплуатации, осуществляется дополнительный мониторинг устройств защиты от импульсных перенапряжений с помощью ImpulseCheck. Собранные данные всех установленных устройств ImpulseCheck отправляются по Modbus/TCP в систему управления зданием в центре обработки данных.

Мы также можем подключить ImpulseCheck к нашей имеющейся системе, что позволяет нам собирать данные по всей технологии, а также оценивать и контролировать их в долгосрочной перспективе. Кроме того, благодаря облачному подходу мы пользуемся преимуществами достижений компании Phoenix Contact в этой области.

Роберт Крюгер (Robert Krüger), Старший специалист по информационным технологиям базовой станции
Роберт Крюгер, старший специалист по информационным технологиям базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Роберт Крюгер, старший специалист по информационным технологиям базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

С одной стороны, система помощи определяет нагрузку на защитные устройства и, таким образом, позволяет еще лучше планировать сервисное обслуживание. С другой стороны, становятся видимыми нарушения в установке, которые могут быть исправлены до возникновения неисправности.

Инвестиция в будущее

Независимо от области применения ImpulseCheck в условиях высокой эксплуатационной готовности существует еще один проект в классической области применения мобильной связи. С помощью ImpulseCheck мы надеемся получить дальнейшие данные об ударах молнии на вышке мобильной связи высотой 60 метров. Как часто такое происходит? Каково распределение тока в системе? Это также стало причиной использования ImpulseCheck не только в области высокой готовности, но и в классической области применения мобильной связи.

Оливер Тананов (Oliver Tananow), Старший специалист-электромеханик базовой станции
Оливер Тананов, старший специалист-электромеханик базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Оливер Тананов, старший специалист-электромеханик базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Вышка мобильной связи с логотипом O2

Вышка мобильной связи компании Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG

Ввиду своей высоты и металлической конструкции, вышки мобильной связи особенно интенсивно подвергаются атмосферным воздействиям, таким как удары молнии. Поэтому кроме защиты питания для обеспечения эксплуатации на некоторых объектах мобильной связи компоненты радиомачт подключаются к датчикам ImpulseCheck.

Целью этих измерений является получение сведений о распределении токов молнии на вышках мобильной связи. Полученные данные могут быть использованы для создания еще более совершенных концепций защиты для систем мобильной связи.